Ihre Steckdosen sollen natürlich zu Ihren Schaltern passen – und Ihrem persönlichen Einrichtungsstil entsprechen. Deshalb haben wir das modulare Baukastenprinzip des Gira System 55 entwickelt: Alle Komponenten der Gira Designlinien haben einheitliche Maße von 55 x 55 mm. Das gilt für Schalter ebenso wie Steckdosen (und weitere smarte Bediengeräte). So können Sie Rahmenvarianten in verschiedensten Farben, Formen und Materialien ganz einfach kombinieren oder austauschen.
Computer und Smartphone im Arbeitszimmer, Toaster und Kaffeemaschine in der Küche, Fernseher und Lautsprecher im Wohnzimmer – Steckdosen sind in jedem Raum unerlässlich.
Aber Gira Produkte sind mehr als Energielieferanten: Sie dienen als Orientierungsleuchten oder Ladegeräte und beweisen Wetterfestigkeit im Außenbereich.
Standmixer, Espressomaschine, Airfryer – mit dem einen oder anderen extra Helfer kann es auf der Küchentheke schnell eng werden. Umso ärgerlicher, wenn sich dann auch noch mehrere Geräte eine Steckdose teilen müssen. Hier kommt das Gira Profil 55 ins Spiel:
Standmixer, Espressomaschine, Airfryer – mit dem einen oder anderen extra Helfer kann es auf der Küchentheke schnell eng werden. Umso ärgerlicher, wenn sich dann auch noch mehrere Geräte eine Steckdose teilen müssen. Hier kommt das Gira Profil 55 ins Spiel: Die Multifunktionsleiste lässt sich an der Wand oder freistehend installieren. So können Sie schnell und einfach Steckdosen nachrüsten, ohne Wände aufzustemmen. Der Rahmen bietet Platz für bis zu acht zusätzliche Steckdosen – oder sogar weitere Funktionseinsätze wie das Gira Unterputz-Radio IP.
Von produktiven Stunden im Home-Office bis zu entspannten Fernsehabenden – ohne Stromanschlüsse in greifbarer Nähe läuft im Alltag nichts. Für das gewisse Extra an Wohnkomfort bietet unser Produktsortiment zahlreiche Varianten mit praktischen Funktionen:
Von produktiven Stunden im Home-Office bis zu entspannten Fernsehabenden – ohne Stromanschlüsse in greifbarer Nähe läuft im Alltag nichts. Für das gewisse Extra an Wohnkomfort bietet unser Produktsortiment zahlreiche Varianten mit praktischen Funktionen:
An der Gira USB-Spannungsversorgung A & C können Sie Smartphone und Co. direkt aufladen. So halten Sie Ihre SCHUKO-Steckdosen für andere Geräte frei und sind nicht mehr auf klobige Stromadapter angewiesen. Mit der Gira USB-Steckdose gibt es außerdem die Möglichkeit, einen regulären Stromanschluss und zwei USB-Anschlüsse zu kombinieren: Drei Funktionen in einer Installation.
Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte schaltet ein kleines, indirektes Licht ein, sobald es dunkel wird. So können Sie sich nachts beispielsweise im Flur oder an Treppenaufgängen leichter und sicherer zurechtfinden.
Auch auf dem Balkon, auf der Terrasse oder im Garten kommen wir nicht ganz ohne Steckdosen aus. Wollen Sie vielleicht am Computer die Sonne genießen, an lauen Sommerabenden mit Lichterketten für Stimmung sorgen oder einfach den Rasenmäher oder die Heckenschere anschließen? In solchen Fällen ist auf Gira Außensteckdosen Verlass.
Auch auf dem Balkon, auf der Terrasse oder im Garten kommen wir nicht ganz ohne Steckdosen aus. Wollen Sie vielleicht am Computer die Sonne genießen, abends mit Lichterketten für Stimmung sorgen oder einfach Rasenmäher oder Heckenschere anschließen? In solchen Fällen ist auf Gira Außensteckdosen Verlass: Der wetterfeste Rahmen mit Klappdeckel schützt die Steckdose gemäß IP44 vor Regen und Fremdkörpern ab einem Millimeter Durchmesser. Die Gira Licht- und Energiesäule liefert sogar Stromanschlüsse und Außenbeleuchtung in einem.
Für die Garage oder den Keller sind Aufputz-Installationen bestens geeignet: Sie lassen sich einfach montieren, ohne dafür extra Wände aufzustemmen. Damit Sie passende Steckdosen und Schalter jederzeit nachrüsten können, sind die Designlinien Gira E2, Gira Studio und Gira Standard 55 auch als Aufputz-Varianten erhältlich.
Gira Steckdosen mit der Kennzeichnung „Safety Plus“ verfügen über die integrierte Schutzvorrichtung „Shutter“. Diese Vorrichtung verschließt alle Stromanschlüsse der Steckdose, bis ein Stecker eingeführt wird. Dadurch ist ein erhöhter Berührungsschutz sichergestellt.
Sie möchten Steckdosen nachrüsten oder austauschen lassen? Der Gira Home Assistant hilft Ihnen bei der Produktauswahl vermittelt Sie direkt zu einem Fachbetrieb in Ihrer Nähe.
Theoretisch ist es möglich, Unterputz-Steckdosen nachträglich einzubauen. Dafür müssen allerdings neue Kabel verlegt und Löcher in die Wand gebohrt werden. Daher sind zum Nachrüsten Aufputz-Steckdosen am besten geeignet – beispielsweise aus den Schalterprogrammen Gira E2 und Gira Studio.
Tipp: Über den Gira Home Assistant finden Sie online einen Fachbetrieb in Ihrer Nähe, der die Installation fachgerecht durchführt.
Steckdosen für den Außenbereich sollten mindestens die Schutzart IP44 aufweisen. Die Abkürzung IP steht für International Protection und bedeutet, dass die Steckdose vor Fremdkörpern ab einem Millimeter Durchmesser und Spritzwasser geschützt ist.