Pressebild "Offizieller Projektstart für den Gira Solarpark"

Der Gira Solarpark entsteht. Denn langfristiger Klimaschutz braucht kurzfristige Ziele.

Der Gira Solarpark entsteht. Denn langfristiger Klimaschutz braucht kurzfristige Ziele.

Mit dem Gira Solarpark produzieren wir

10.000.000 kWh Solarstrom.

Ab 2025. Jahr für Jahr. Ganz ohne CO₂.

Ein wichtiger Baustein unserer Klimastrategie.

Auf einer Fläche von 70.000 Quadratmetern an der Bundesstraße 229 in Richtung Halver soll bis zum Frühsommer nächsten Jahres eines der größten Photovoltaik-Kraftwerke in Nordrhein-Westfalen entstehen. Die 13.794 Photovoltaik-Module der Anlage – jedes Einzelne mit einer Leistung von 650 Watt – werden pro Jahr knapp zehn Millionen Kilowatt Strom erzeugen. 

Gira Solarpark_Aufbau_Herbst_Nachhaltigkeit_Oktober_2024

Wir erhöhen den Anteil erneuerbaren Energien an der Gesamtstromproduktion und machen uns gleichzeitig unabhängiger vom globalen Strommarkt. Im Rahmen der Gira Klimastrategie werden wir damit unsere strombezogenen CO₂-Emissionen dauerhaft um über 50 % reduzieren können.1

Diese Reduktion soll perspektivisch sogar noch größer ausfallen, da wir bislang mit Erdgas betriebene Technologien schrittweise durch Alternativen ersetzen werden, die mit dem Sonnenstrom laufen können. Die Beheizung unserer Gebäude etwa sollen künftig Großwärmepumpen anstelle unserer Blockheizkraftwerke übernehmen, für die Kälteerzeugung werden wir Kompressoren statt Absorptionsanlagen nutzen.

Projektverlauf.

Juli 2024

Grünes Licht für den Gira Solarpark

Der Rat der Stadt Radevormwald hat auf seiner heutigen Sitzung den Weg frei gemacht für die Errichtung eines Solarparks. Die dafür nötige Änderung des Bebauungsplans haben die Abgeordneten des Kommunalparlaments einstimmig beschlossen. Errichtet wird der Gira Solarpark auf drei zusammenhängenden Grundstücken an der Bundesstraße 229 in Richtung Halver unweit der beiden Firmenstandorte im Industriegebiet Mermbach.

1-5-grad_Nachhaltigkeit_Solar2_1080x1080

September 2024

Knapp 10 Millionen Kilowattstunden „grüner“ Strom.

Bis Mitte Januar 2025 sollen insgesamt 13.794 Photovoltaik-Module aufgebaut und installiert sein. Beauftragt hat Gira damit die Apricus Solar AG aus Dortmund, die sich auf Gewerbe- und Industriesolarkraftwerke spezialisiert hat. „Ursprünglich hatten wir mit über 20.000 Modulen gerechnet“, so Dietmar Daszkiewicz. „Apricus hat uns aber zu größeren und effizienteren PV-Elementen mit einer Leistung von 650 Watt statt der bislang eingeplanten 450 Watt pro Modul geraten.“ Damit erhöht sich auch die jährliche Energieausbeute auf 9,8 Millionen Kilowattstunden – ein Plus von 15 Prozent gegenüber der bisherigen Planung.

Pressebild "Gira Solarpark: Die Vorarbeiten laufen auf Hochtouren"

September 2024

Vorarbeiten laufen auf Hochtouren.

Vor allem die Tiefbauarbeiten sollen abgeschlossen sein, bevor einsetzender Frost diese Arbeiten erschwert. So sind auf dem rund 70.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Bundesstraße 229 in Richtung Halver, bereits Kabel verlegt worden, die die Beleuchtung und Videoüberwachung des Areals mit Strom versorgen, solange der Solarpark noch nicht in Betrieb ist. Auch auf dem Firmengelände am Gira Campus Röntgenstraße werden Kabel ins Erdreich eingebracht, über die ab Sommer 2025 das dortige Produktions-, Logistik- und Entwicklungszentrum mit Solarstrom versorgt werden wird.

Pressebild "Gira Solarpark: Die Vorarbeiten laufen auf Hochtouren"

Oktober 2024

Offizieller Projektstart für den Gira Solarpark.

In Anwesenheit des Bürgermeisters von Radevormwald, Johannes Mans, sowie zahlreicher Vertreterinnen und Vertreter an dem Vorhaben beteiligter Firmen haben Geschäftsführer Sebastian Marz und Energiemanager Giancarlo Paasch am 28. Oktober 2024 den offiziellen Startschuss für den Bau des Gira Solarparks gegeben.

Pressebild "Offizieller Projektstart für den Gira Solarpark"

November 2024

6.940 Beine für 345 Tische.

Mit Vorliegen der Baugenehmigung der Stadt Radevormwald werden bis Anfang 2025 die Unterkonstruktionen für die Photovoltaik-Module aufgestellt, die auf 6.940 in den Boden eingebrachten Pfosten ruhen. Die Rahmenkonstruktionen werden zu insgesamt 345 jeweils 30 Meter langen und knapp drei Meter tiefen „PV-Tischen“ mit je 40 Modulen zusammengesetzt. „Durch diese Bauweise verhindern wir eine unnötige Versiegelung der Grünflächen“, sagt Energiemanager Paasch. „Für Flora und Biodiversität in unserem Solarpark ist diese Art von Bedachung sogar förderlich.“

Pressebild "Offizieller Projektstart für den Gira Solarpark"

Februar 2025

Der Solarpark nimmt Gestalt an.

Inzwischen sind auf dem rund 70.000 Quadratmeter großen Grundstück über 95 Prozent der insgesamt 13.772 Photovoltaik-Module des Sonnenkraftwerks installiert worden. Auf zusammen 37.200 Quadratmeter summiert sich die Fläche der PV-Module – dies entspricht annähernd der Größe von 143 Tennisplätzen.

Frühjahr 2025

Im Plan.

Aktuell werden sowohl auf dem Grundstück des Solarparks als auch von den Unternehmensstandorten in der Dahlien- und in der Röntgenstraße zum PV-Kraftwerk insgeasmt rund 240 Kilometer Kabel verlegt. Dabei sind die größten Hindernisse – die Unterquerung eines Wasserlaufs und der Bundesstraße 483 – bereits erfolgreich gemeistert worden. Noch 50 Meter fehlen bis zum Anschluss des Gira Produktions-, Entwicklungs- und Logistikzentrums in der Röntgenstraße an den Solarpark; weitere 300 Meter Kabel müssen noch in die Erde verbracht werden, bis der Gira Campus Dahlienstraße mit Kunststofffertigung an die unternehmenseigene emissionsfreie Stromerzeugung angebunden ist.
„Damit liegen wir voll im Plan“, bestätigt Dietmar Daszkiewicz. „Sofern nichts Unvorhersehbares dazwischenkommt, rechne ich damit, dass unser Solarpark ab der zweiten Juni-Hälfte klimafreundlich produzierten Strom liefern wird.“

Mehr zur Nachhaltigkeit bei Gira.

Gira Nachhaltigkeitsbericht.

Schauen Sie sich hier unseren Nachhaltigkeitsbericht an.

Download

Die Reduktion bezieht sich auf die Scope 2-Emissionen (GHG Protocol) im Vergleich zum Basisjahr 2021.