Ist Recycling die einzige Art, im Kreis zu denken?

Ist Recycling die einzige Art, im Kreis zu denken?

Als Hersteller von Produkten für die elektrotechnische und vernetzte digitale Gebäudesteuerung ist uns bewusst, dass auch wir bei Gira mit unserer Tätigkeit die Umwelt belasten.

Wir entnehmen ihr Rohstoffe, die wir zu unseren Produkten verarbeiten. Für uns ist jedoch klar, dass zukünftig nur Unternehmen langfristig erfolgreich wirtschaften werden, die ökologisch nachhaltige Lösungen anbieten können. Darum arbeiten wir jeden Tag daran, die Schadschöpfung unserer Produkte zu reduzieren und die Effizienz unseres Ressourceneinsatzes zu steigern.

Den Einsatz fossiler Rohstoffe möchten wir in Zukunft immer weiter vermindern und suchen deshalb nach alternativen Materialien. Dort, wo wir endliche Rohstoffe wie Kunststoffe oder Metalle einsetzen, leisten wir unseren Beitrag, um Produkte bestmöglich recycelbar und langlebig zu designen, um deren Kreislauffähigkeit zu erhöhen.

Qualität und Langlebigkeit.

Mit der Zertifizierung nach ISO 9001:2015 verfügt Gira über ein integriertes Managementsystem, das die Qualität und kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte und Services sicherstellt.

Gira Produkte im Mechanik-Portfolio werden in unserem Prüflabor über die gewährleistete Lebensdauer und geforderte VDE-Normen hinaus getestet. So sind Gira Produkte langlebige Begleiter und eine sichere Investition. Das Gira Service-Center bietet an, defekte oder beschädigte Produkte zu reparieren, sofern dies dem Wunsch der Kunden/-innen entspricht und wirtschaftlich sinnvoll ist. Dafür stellen wir sicher, dass Ersatzteile über die Lebensdauer von Produkten hinaus verfügbar sind.

Robuste und kreislauffähige Kunststoffe in Gira Produkten.

Gira Schalter E2 Rezyklat Graumatt auf Granulat

Wir verarbeiten mit Kunststoffen, oder besser bekannt als Plastik, fossile Rohstoffe. In unserer hauseigenen Kunststofffertigung setzen wir seit der Einführung unserer neuen Steckdosen- und Schaltergenerationen ausschließlich auf thermoplastische Kunststoffe. Thermoplaste sind wieder einschmelzbar und können daher deutlich besser und mit geringerem Energieeinsatz recycelt werden als duroplastische Kunststoffe1. Gleichzeitig sind die von Gira eingesetzten Thermoplaste so robust, dass sie formbeständig und auf eine lange Lebensdauer von mindestens 20 Jahren getestet wurden. Uns ist bewusst, dass das Recycling unserer eingesetzten Kunststoffe bislang nicht flächendeckend umgesetzt wird und Kreisläufe noch nicht geschlossen sind. Deshalb prüfen wir kontinuierlich alternative Materialien in unserer Kunststofffertigung.

Nachhaltige Schalterprogramme mit Rezyklat.

Die Farbvarianten Gira E2 Grau matt und Farbe Alu sind die richtige Wahl für Kundinnen und Kunden mit ausgeprägtem Umweltbewusstsein.

Denn die Kunststoffteile der lackierten Farbvarianten bestehen zum größten Teil2 aus Rezyklat, das im Vergleich zu Neumaterial einen verringerten CO₂-Fußabdruck aufweist.3

Um unsere technischen Qualitätsanforderungen zu erfüllen, stellen wir das Rezyklat in einem besonders schonenden Wiederaufbereitungsverfahren aus unseren Produktionsausschüssen her.

Die hochwertige Farblackierung stellt sicher, dass Sie auch bei der ressourcenschonenden Materialauswahl Gira Qualität in Design und Langlebigkeit in großem Funktionsumfang erhalten.

Gira Esprit Linoleum-Multiplex als Designrahmen aus natürlichen Materialien.

Gira Esprit Linoleum-Multiplex besticht durch seine klare Formensprache und seine organischen Materialien, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden. Dadurch verringern wir den CO₂-Fußabdruck um 75%3.

Das Gira System 55. Heute – und in Zukunft.

Das Gira System 55 zeichnet sich seit über 25 Jahren durch sein zeitloses und modulares Produktdesign mit bewusstem Verzicht auf kurzlebige Trends aus. Es ist beliebig erweiterbar, wenn sich die Gebäudesituation Ihrer Kundinnen und Kunden verändert und entspricht durch seine hohe Funktionsvielfalt auch in Zukunft den sich wandelnden Anforderungen.

Der neue, ressourcenschonende Gira Verpackungsstandard.

Auch im Bereich der Verpackungen sind wir bestrebt, Ressourcen zu schonen und deren Entsorgung auf der Baustelle zu erleichtern. Der neue Gira Verpackungsstandard verzichtet daher auf die Verwendung von Bleichmitteln und nutzt ausschließlich recyceltes, FSC-zertifiziertes Papier. Den Einsatz von Kunststoffen möchten wir in Zukunft gänzlich vermeiden. Bei Versandtaschen und Füllmaterial setzen wir deshalb inzwischen ausschließlich auf Papier und arbeiten daran, weitere Verpackungselemente umzustellen. Damit wir weniger Füllmaterial verwenden, werden unsere Verpackungen laufend volumenoptimiert. Das spart Platz im Versandkarton und im Lkw.

Mehr zur Nachhaltigkeit bei Gira.

Gira Nachhaltigkeitsbericht.

Schauen Sie sich hier unseren Nachhaltigkeitsbericht an.

Download

1Innovatives Brandenburg

2Die Abdeckung der Steckdose und Zusatzkomponenten, wie z. B. transparente Beschriftungsfelder, werden mit Neuware gefertigt. Der Rezyklatanteil kann durch Beimischung abweichen.

Diese Reduktion wurde auf Basis einer Ökobilanz nach ISO 14040/EN 15804 eines 1fach Rahmens aus Rezyklat im Vergleich zu einem 1fach Rahmen aus Neumaterial ermittelt. (Cradle-to-Gate).