Mit Gira Keyless In Produkten lassen sich Türen zu Gebäuden und Räumen schlüssellos und sicher öffnen – entweder mit dem eigenen Fingerabdruck oder einem persönlichen Code. Der Gira Keyless In Fingerprint kann als alleinstehendes Gerät oder innerhalb des Gira Türkommunikationssystems installiert werden. Für das passende Design sorgen die Schalterrahmen aus dem Gira System 55 bzw. TX_44 oder das mehrfach prämierte Gira System 106.
Produkt eignet sich durch die spritzwassergeschützte Bauart (IP44) für Feucht- und Kellerräume sowie den Außenbereich.
Dieses Produkt bietet Ihnen ein sicheres Zutrittskontrollsystem für Ihr Zuhause.
Das Produkt ermöglicht einen schlüssellosen Zugang.
Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.
Die Codetastatur reagiert schon auf leichte, drucklose Berührungen. Nachdem Sie Ihre Zahlenkombination eingegeben haben, wird die Eingabe mit einem akustischen Signal bestätigt.
Die Codetastatur reagiert schon auf leichte, drucklose Berührungen. Nachdem Sie Ihre Zahlenkombination eingegeben haben, wird die Eingabe mit einem akustischen Signal bestätigt. Diese kapazitive Technik gewährleistet einen verschleißfreien Betrieb und erhöhte Sicherheit: Die Tasten werden geschont und lassen keine Rückschlüsse auf bisher verwendete Zahlenkombinationen zu. Sollte jemand versuchen, die Codetastatur gewaltsam zu entfernen, wird ein Alarmton ausgelöst.
Jeder Fingerabdruck ist einzigartig – und wahrscheinlich das älteste Mittel zur Identifizierung von Personen. Bei Gira Keyless In Fingerprint läuft diese Identifizierung über smarte Technologie: Das hochsensible biometrische Erkennungsverfahren wertet am aufgelegten Finger die Strukturen der untersten Hautschichten aus.
Jeder Fingerabdruck ist einzigartig – und wahrscheinlich das älteste Mittel zur Identifizierung von Personen. Bei Gira Keyless In Fingerprint läuft diese Identifizierung über smarte Technologie: Das hochsensible biometrische Erkennungsverfahren wertet am aufgelegten Finger die Strukturen der untersten Hautschichten aus. Das funktioniert selbst bei leicht verschmutzten oder verletzten Fingern, einer veränderten Hautstruktur im Alter und Kindern ab sechs Jahren. Der Fingerprintsensor verfügt über eine Lebenderkennung und kann bis zu 99 Fingerabdrücke speichern. Sollte jemand versuchen, den Fingerprint-Aufsatz abzunehmen, wird ein Alarmton ausgelöst.
Sie möchten Gira Keyless In mit dem modularen Gira System 106 kombinieren? In diesem Fall haben Sie mehrere Möglichkeiten für die Installation:
Sie möchten Gira Keyless In mit dem modularen Gira System 106 kombinieren? In diesem Fall haben Sie mehrere Möglichkeiten für die Installation:
Gira Keyless In Fingerprint wird zusammen mit anderen Modulen (Kamera, Lautsprecher, Namensschild etc.) an der Fassade montiert.
Gira Keyless In Fingerprint wird getrennt von den übrigen Türstationsmodulen verbaut (zum Beispiel daneben oder darunter für eine ergonomische Bedienung).
Alternativ können Sie Gira Keyless In Fingerprint auch als Stand-alone-Lösung nutzen – ohne Anbindung an ein Türkommunikationssystem.
Kaum auf dem Markt und schon ausgezeichnet als eine der besten Produktneuheiten des Jahres: Das Gira Keyless In Fingerprint-Modul, das sich ab sofort mit Türsprechanlagen im modularen Gira System 106 kombinieren lässt. Der Stylepark Selected Award wird seit 2018 an besondere Produktneuheiten im Design- und Architekturbereich verliehen, die mit Nachhaltigkeit, hochwertigem Design und zukunftsweisender Technologie überzeugen.
Da sich das Fingerprint-Modul flexibel integrieren lässt, haben Sie noch mehr Spielraum bei der individuellen Konfiguration Ihrer Türsprechanlage. Das gilt sogar für die Farbgestaltung: Von Aluminium über Bronze bis hin zu Edelstahl gibt es für jeden Wohnstil eine passende Variante.
Mit dem schlüssellosen Fingerabdruck-Modul können Sie Gira Keyless In problemlos für eine Türstation im Gira System 106 nachrüsten.
Mit dem schlüssellosen Fingerabdruck-Modul können Sie Gira Keyless In problemlos für eine Türstation im Gira System 106 nachrüsten. Die Konfiguration funktioniert App-gestützt über einen geführten Fragenkatalog, sodass Installateure/-innen das Modul ohne großen Aufwand einrichten können. Bis zu 100 Finger lassen sich im System registrieren. So müssen auch bei größeren Haushalten keine kostspieligen Zweitschlüssel angefertigt werden.
Das Fingerprint-Modul im Gira System 106 steuern Sie mit einer eigenen App. Hier sehen Sie alle Verwaltungsoptionen und können jederzeit Änderungen vornehmen – etwa bei den hinterlegten Zugangsberechtigungen.
Das Fingerprint-Modul im Gira System 106 steuern Sie mit einer eigenen App. Hier sehen Sie alle Verwaltungsoptionen und können jederzeit Änderungen vornehmen – etwa bei den hinterlegten Zugangsberechtigungen. Ebenso lassen sich in der Gira Keyless In App zeitliche Beschränkungen für einzelne Personen festlegen. Dadurch können Sie beispielsweise sicherstellen, dass Ihre Reinigungskraft nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums Zugang zum Haus hat. Die Geräte-Software ist updatefähig, sodass auch bereits installierte Produkte später um neue Funktionen erweitert werden können.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, Gira Keyless In Fingerprint an Ihren Gira HomeServer anzubinden und so mit den hinterlegten Fingerabdrücken gleichzeitig Licht, Jalousie oder Heizung in Ihrem Zuhause zu steuern - etwa, indem Sie automatisch eine vordefinierte Licht-Szene abrufen, wenn Sie nach Hause kommen.