Cabin One Minimal Haus: Flexibel wohnen im smarten Mikrohaus.

Cabin One Minimal Haus: Flexibel wohnen im smarten Mikrohaus

Bauen ohne Stress, schickes Wohnen ohne Kompromisse: Diese Grundidee inspirierte zwei Berliner Architekten zu einem neuen, modularen Mikrohaus – dem Cabin One Minimal Haus.

Wer ein Eigenheim bauen oder kaufen möchte, muss sich in der Regel für längere Zeit an einen Ort und eine Immobilie binden. Der Wunsch von den eigenen vier Wänden scheint somit kaum vereinbar mit der rasanten Dynamik, in der sich heutige Lebensentwürfe und Wohnansprüche ändern können.

Diesen Widerspruch lösen die Berliner Architekten Simon Becker und Andreas Rauch mit dem Cabin One Minimal Haus auf. Das modulare Mikrohaus aus Holz passt sich den Bedürfnissen seiner Besitzer an und überwindet die starren Konventionen des Bau- und Immobilienmarktes.

Das Cabin One überrascht mit großem Wohnkomfort auf kleinem Raum. Quelle: home-one.com

Zu Hause ist, wo Sie sind: Ein Mikrohaus schafft großes Freiheitsgefühl

Basis für das Mini-Haus ist eine Holzrahmenkonstruktion mit Wänden aus 19 Millimeter starken Dreischichtplatten aus Fichtenholz. Die Fassade besteht aus einer vorvergrauten Fichtenholz-Schalung, dahinter dient Zellulose als Dämmung.

Durch das Panoramafenster und eine großflächige Verglasung zur Terrasse dringt viel Tageslicht in den offen gestalteten Wohnraum. Die clevere Raumaufteilung und natürliche Materialien schaffen ein großzügiges Wohngefühl. Warmes Holz der Wandverkleidung und Eichenholzparkett unterstreichen das einladende Gesamtbild der Innenraumgestaltung. Ergänzt durch puristisches Design, dezente Farben und klare Linien wirkt der Wohnraum strukturiert und geräumig.

Auch für das leibliche Wohl ist in einem Minihaus platz. Die minimalistische Küche hat alles, was das Herz begehrt. Quelle: home-one.com
Cabin One, Referenz
Das Bad bietet auf engstem Raum alles was man braucht. Quelle: home-one.com

Cabin One Minimal Haus: Ein neuer Entwurf für das Wohnen der Zukunft

Ob als Eigenheim, Zweitwohnsitz, Ferienhaus oder Home-Office: Das Cabin One Minimal Haus kann mit einer entsprechenden Genehmigung auf Freiflächen in der Stadt oder auch an entlegenen Orten mitten in der Natur aufgestellt werden.

Auf kleinstem Raum komprimiert das Fertighaus alles, was Sie zum Leben brauchen. Was genau das ist, bestimmen Sie als Bauherr einfach selbst. Das Basis-Modul bietet auf 25 Quadratmeters Wohnfläche Platz für zwei Personen, kann aber nach Bedarf erweitert oder auch verkleinert werden.

Im Baukastenprinzip zum individuellen Fertighaus

In der Basis-Ausführung integriert das Cabin One Minimal Haus ein voll funktionsfähiges Tageslichtbad samt Dusche. Das All-Inclusive-Paket umfasst außerdem ein Hochbett als Schlafbereich mit darunterliegendem Stauraum und eine maßgeschneiderte Küchenzeile, die wahlweise mit Geschirrspüler, Herd und Waschmaschine ausgestattet ist.

Je nachdem, wie und wofür Sie Ihr Mikrohaus nutzen möchten, können Sie das Basis-Modul um weitere Ausstattungseinheiten erweitern, zum Beispiel mit einer Fußbodenheizung oder mit einem Spa-Modul.

Optional kann eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert werden, die im Schnitt rund 60 Prozent des täglichen Energiebedarfs deckt.

Den restlichen Strom und Wasser für die Dusche, Spüle und Waschmaschine beziehen Sie über die örtliche Infrastruktur, für die das Mikrohaus entsprechende Anschlüsse bereithält.

Die lichtdurchflutete Fensterfront und die angrenzende Veranda lassen innen und außen verschmelzen. Quelle: home-one.com
Cabin One Mobiles SmartHaus
Das Minihaus Cabin One können Sie auch mit smarter Technik ausstatten. Quelle: home-one.com

Intelligent wohnen: Maximaler Komfort im minimalistischen Smart Home

Für höchsten Wohnkomfort auf minimalen Raum sorgt auch moderne Smart-Home-Technik. Ganz nach Bedarf können Sie das Cabin One Minimal Haus zum Beispiel mit Philips Hue-Leuchten, smarten Sonos-Lautsprechern und vernetzten Thermostaten von tado° ausstatten.

Auch Gira bietet für dieses neue Tiny House eine Reihe smarter Lösungen aus dem eigenen Produktsortiment.

Von Steckdosen für den Innen- und Außenbereich über Präsenz- und Bewegungsmelder bis hin zu moderner Datenanschlusstechnik können Sie das Cabin One Minimal Haus mit intelligenter Technik aufwerten. Gira setzt dabei auf den KNX Standard. Die vernetzte Haustechnik können Sie zum Beispiel über die benutzerfreundliche Bedieneinheit Gira G1 steuern. Das schlichte Design fügt sich in der schwarzen Variante genauso stimmig in die moderne Einrichtung ein wie die Schalter und Steckdosen in der Designlinie Gira E2. Während das Schalterdesign in der Farbvariante Schwarz in der Küche und im Wohnbereich Kontraste an den Holzwänden setzt, ist der Rahmen im Bad im schlichten Weiß gehalten.

Vom Lichtschalter bis zum Beistelltisch: In diesem Haus ist wirklich alles durchdacht. Quelle: home-one.com

Smarter Rundum-Komfort für Ihr Zuhause

Sie möchten mehr zum Thema Smart Home wissen, Systeme vergleichen und verstehen wie smarte Technik funktioniert? Unser Smart-Home-Ratgeber beantwortet alles, was Sie wissen müssen. Das PDF-Dokument mit den wichtigsten Informationen und alltagsnahen Anwendungsbeispiele können Sie hier kostenlos herunterladen.

Modernes Fertighaus mit großer Glasfassade und Satteldach in einem gepflegten Garten, ausgestattet mit Terrasse und stilvollen Outdoor-Elementen.
Fertighäuser mit smarter Gira Technik

Sie interessieren sich für ein modernes Fertighaus? Entdecken Sie die Gira Lösungen, die hier zum Einsatz kommen.

Mehr zum Fertighaus!

Bauen ohne Stress: Einfach ein- und umziehen mit dem Mikrohaus

Das Cabin One Minimal Haus ist bereits in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Der Preis variiert je nach gewünschter Größe und Ausstattung. Ein Grundstück und eine Baugenehmigung sind hierzulande die wichtigsten Voraussetzungen, um in dem modularen Eigenheim einziehen und wohnen zu können.

Der eigentliche Bauprozess verlagert sich in eine zentrale Produktionshalle, von der das Fertighaus komplett montiert zum gewünschten Standort ausgeliefert wird. Wie für ein Tiny House üblich, bleiben Sie mit dem Cabin One Minimal Haus flexibel und können es als Einheit an einen anderen Ort transportieren, wenn sich Ihre Lebensumstände oder Wohnwünsche ändern sollten.

Vor dem Hintergrund steigender Mieten und Grundstückspreise sind innovative Wohnkonzepte wie beim Cabin One Minimal Haus sicherlich nicht nur ein Trend, sondern eine Wohnidee mit Zukunft.