Gira One System, Wohnzimmer mit KNX Taster, 2fach, Gira E2 Rahmen, Schwarz matt

Kabel oder Funk? Smarte Technik im Vergleich

Den Begriff „Smart Home“ kennen wir alle. Aber wussten Sie, dass es je nach Art der Vernetzung unterschiedliche Systeme gibt? Unser Smart-Home-Vergleich zeigt, was kabelgebundene und funkbasierte Lösungen ausmacht. 

Der Start ins smarte Leben

Smart Homes machen das Leben in vielerlei Hinsicht leichter: Eine moderne Alarmanlage kann Sie beispielsweise bei Gefahren über das Smartphone benachrichtigen. Oder Sie nutzen automatische Heizungssteuerung, um den Energieverbrauch zu senken. All das (und noch vieles mehr) funktioniert sowohl mit kabelgebundenen als auch funkbasierten Systemen.

Smart Homes machen das Leben in vielerlei Hinsicht leichter: Eine moderne Alarmanlage kann Sie beispielsweise bei Gefahren über das Smartphone benachrichtigen. Oder Sie nutzen automatische Heizungssteuerung, um den Energieverbrauch zu senken. All das funktioniert sowohl mit kabelgebundenen als auch funkbasierten Systemen.   

 

Welche Lösung für Sie die richtige ist, hängt immer von Ihrer Wohnsituation und Ihren individuellen Anforderungen ab. Bevor Sie sich für ein System entscheiden, sollten Sie die Vorteile von beiden Optionen kennen. Als Starthilfe haben wir deshalb die wichtigsten Merkmale im direkten Vergleich zusammengefasst. 

Kabelgebundenes Gira KNX System für maximalen Funktionsumfang

KNX ist der internationale Standard für vernetzte Gebäudetechnik, mit dem unter anderem Licht, Heizung oder Jalousie smart gesteuert werden. Dabei können Sie automatisierte Abläufe ganz einfach auf Ihren Alltag ausrichten: Schaltet sich am Nachmittag zum Beispiel die Heizung ein, herrscht abends die ideale Wohlfühltemperatur, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen. Der große Vorteil von kabelgebundenen KNX Systemen liegt darin, dass sich Geräte verschiedenster Hersteller im Smart Home miteinander verknüpfen lassen. So profitieren Sie von einer enormen Vielfalt an Funktionen.

Smart-Home-Konfigurator

Planen Sie Ihr Smart Home mit uns. Unser Onlinetool führt Sie von der Produktauswahl über die erste Preiseinschätzung zum Fachbetrieb in der Nähe.

Jetzt loslegen

Frühzeitige Planung bei KNX Installationen

Um ein KNX System einzurichten, wird zusätzlich zur Stromleitung ein grünes Kabel benötigt. Dieses vernetzt alle KNX-fähigen Elemente in Ihrem Smart Home miteinander. Da das Kabel direkt in der Wand verlegt wird, eignen sich KNX Systeme vor allem bei Neubauten oder größeren Renovierungsmaßnahmen.  

Grundsätzlich ist eine Installation auch in Bestandsbauten machbar – dafür müssen allerdings die Wände erneut aufgestemmt werden.

Smarte Steuerung mit Gira KNX

Hier finden Sie alle Optionen im Überblick.

Hier finden Sie alle Optionen im Überblick.

  1. Server: In Verbindung mit dem Gira X1 können Sie Ihr KNX System zum Teil selbst konfigurieren und flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Alternativ gibt es den Gira HomeServer, der für besonders komplexe Szenarien am besten geeignet ist.    

  

  1. App: Ihre gesamte Haustechnik lässt sich bequem über die Smart Home App für Gira One und KNX steuern. Damit haben Sie Ihr Zuhause über Smartphone oder Tablet immer im Blick und können sich zudem auf einen sicheren Fernzugriff verlassen – dank verschlüsselter Verbindung über den Gira S1.    
      

  1. Bedienelemente: Der Gira G1 wird als zentrale Bedieneinheit an der Wand installiert und ermöglicht Ihnen die Steuerung sämtlicher Vorgänge im vernetzten Zuhause. Smarte Schalter wie der Gira Tastsensor 4 können als praktische Ergänzung dienen.    
      

  1. Sprachsteuerung: Binden Sie Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder den Google Assistant in Ihr KNX System ein und erhöhen Sie zum Beispiel die Raumtemperatur auf Zuruf.  

Kabelgebundenes Gira One System: Noch einfacher zum Smart Home 

Ebenfalls auf Basis des grünen KNX Kabels kann Gira One von einem Fachbetrieb in Ihrer Nähe installiert und an Ihre Wünsche angepasst werden. Das Gira One System kommt für Sie infrage, wenn Sie sich eine smarte Komfortausstattung wünschen und so von mehr Lebensqualität im Alltag profitieren möchten.  

Ebenfalls auf Basis des grünen KNX Kabels kann Gira One von einem Fachbetrieb in Ihrer Nähe installiert und an Ihre Wünsche angepasst werden. Das Gira One System kommt für Sie infrage, wenn Sie sich eine smarte Komfortausstattung wünschen und so von mehr Lebensqualität im Alltag profitieren möchten.  

  
Das System eröffnet Ihnen zahlreiche Anwendungs- und Automatisierungsmöglichkeiten, mit denen Sie Jalousien, Heizung und Beleuchtung leicht steuern und miteinander verschalten können. Vielleicht wollen Sie auch ein paar zusätzliche Geräte wie Sonos oder Phillips Hue einbinden? Dann ist Gira One genau das Richtige für Sie. Das System bedienen Sie über Taster für Gira One und KNX, den Gira G1 oder auch von unterwegs per Smart Home App für Gira One und KNX.   
  
Ein weiterer Vorteil: die zeitsparende Inbetriebnahme des Systems. Diese erfolgt via Gira Projekt Assistent (GPA) mithilfe eines assistenzgeführten Schritt-für-Schritt-Modus und führt mit selbsterklärenden Lernvideos durch den gesamten Einrichtungsprozess. Außerdem besteht die Möglichkeit der Fernwartung, wodurch für Sie die Terminorganisation mit dem Elektrofachbetrieb entfällt. 

Flexibel ohne Kabel: Funkbasierte Smart Homes

Um ein KNX System zu installieren, müssen Sie normalerweise entsprechende Baumaßnahmen am Gebäude vornehmen. Bei kabellosen Alternativen kommen Sie hingegen ohne Renovierungsarbeiten aus – denn die Datenübertragung erfolgt hier via Funk. Deshalb eignen sich kabellose Systeme hervorragend zum Nachrüsten in Bestandsbauten.  

Ideal für den Smart-Home-Einstieg: Das Gira System 3000

Auch mit dem Gira System 3000 ist das Nachrüsten denkbar einfach. Für die Installation wird lediglich der Schaltereinsatz ausgetauscht und der gewünschte Bedienaufsatz montiert. Und schon können Sie Jalousie, Licht und Heizung an Ihre täglichen Abläufe anpassen: manuell per Schalter, automatisch nach Zeitplänen oder per Bluetooth-App.

mit dem Gira System 3000 ist das Nachrüsten denkbar einfach. Für die Installation wird lediglich der Schaltereinsatz ausgetauscht und der gewünschte Bedienaufsatz montiert. Und schon können Sie Jalousie, Licht und Heizung an Ihre täglichen Abläufe anpassen: manuell per Schalter, automatisch nach Zeitplänen oder per Bluetooth-App.   

 

Um die einzelnen Funktionen zu steuern, wählen Sie zwischen fünf Arten von Bedienaufsätzen wählen – darunter beispielsweise der Gira System 3000 Touchaufsatz oder der Bedienaufsatz Bluetooth. Mit der Gira System 3000 Bluetooth App haben Sie zudem die Möglichkeit, Licht und Jalousie nach automatischen Zeitplänen zu steuern. Auf diese Weise können Sie Ihre Anwesenheit simulieren, wenn Sie länger außer Haus sind und so potenzielle Einbrecher abschrecken. Wer sein Zuhause also ohne aufwändige Baumaßnahmen smart machen will, empfehlen wir den Einstieg mit dem Gira System 3000.  

Gira KNX RF: Wenig Aufwand, hohe Flexibilität

Bei dem kabellosen System Gira KNX RF (kurz für Radio Frequency) handelt es sich ebenfalls um ein KNX System, das jedoch ohne aufwändige Renovierungs- oder Baumaßnahmen installiert werden kann. Für die Einrichtung des KNX RF ist lediglich eine gewöhnliche 230-V-Installation für Steckdosen oder Lichtschalter in Ihrem Zuhause erforderlich. Da das System via Funk arbeitet, müssen keine Kabel verlegt oder Wände aufgestemmt werden. Das ermöglicht eine unkomplizierte Nachrüstung in Bestandsbauten – unter anderem auch Mietwohnungen. Die Unterputz-Einsätze des Gira System 3000 dienen dabei als Basis für das funkbasierte Gira KNX RF Smart Home.  

Intuitive Steuerung im kabellosen Smart Home

Gira KNX RF bietet Ihnen – ähnlich wie das kabelgebundene KNX System – einen hohen Funktionsumfang und verschiedenste Konfigurationswege.   

 

Außerdem stehen Ihnen dieselben Bedienoptionen wie bei der klassischen KNX Variante zur Verfügung. Hinzu kommen weitere kabellose Bedienelemente wie der batteriebetriebene Gira RF Tastsensor für KNX oder der mobile Gira RF Handsender für KNX. Beide sind Teil des Gira System 55 und lassen sich daher mit zahlreichen Rahmendesigns aus den Gira Schalterprogrammen kombinieren – passend zu Ihrem Einrichtungsstil.  

Sicher vernetzt mit KNX Secure

Für optimalen Schutz sorgt bei KNX Systemen (egal ob Kabel oder Funk) der Sicherheitsstandard KNX Secure. Dazu gehören Datenintegrität, Authentifizierung, Verschlüsselung und Datenaktualität. Mit dem Fernzugriffsmodul Gira S1 bleiben Ihre Daten auch dann geschützt, wenn Sie Ihr Smart Home per App von unterwegs steuern.

Kabel oder Funk: Welches Smart Home passt zu Ihnen?

Auf die Frage, welches System Sie nun wählen sollen, gibt es keine pauschale Antwort. Die Entscheidung für oder gegen eine kabelgebundene Lösung hängt letztendlich von Ihren persönlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen ab.   

  • Sie sind Bauherr/-in und stecken mitten in der Planungsphase für Ihr Eigenheim? Dann bietet sich ein kabelgebundenes KNX System mit maximalem Funktionsumfang oder das Gira One System an.   

  • Für Mieter/-innen und Hausbesitzer/-innen, die derzeit nicht renovieren möchten, sind flexible Funklösungen wie das Gira System 3000 oder Gira KNX RF eine gute Wahl. Denn dafür müssen keine extra Kabel verlegt werden.