Helle Sofalandschaft im modernen Stil.

Weicher, runder, voluminöser: Das sind die Sofatrends

Tschüss, Ecken und Kanten, hallo Gemütlichkeit. Das aktuelle Jahr hält erfreuliche Trends für das Herzstück jedes Wohnzimmers bereit. Mit den neuesten Sofadesigns wird es noch kuscheliger und natürlicher in Form, Textur und Farbe. Entdecken Sie mit uns diese angesagten Sofatrends.

Der wachsende Wunsch nach einem Zuhause, in dem wir Ruhe und Entspannung finden, spiegelt sich auch im Sofadesign wider. Dass im Wohnzimmer das Wohlfühlen im Fokus steht, machen diese fünf Sofatrends mehr als deutlich.  

Gemütliches Wohnzimmer mit grauem Ecksofa, dekorativen Kissen, schwarzem Beistelltisch mit Lampe, geometrischem Teppich und großen grünen Pflanzen vor bodentiefen Fenstern
Für dieses Jahr laden weiche Formen und gemütliche Polster zum Verweilen ein. Quelle: Hilma Big.

1. Organische Rundungen und voluminöse Polster: Sitzen wie auf Wolken

Darf es ein bisschen mehr sein? Dann sitzen Sie mit den Sofatrends genau richtig. Denn runde Polsterungen mit üppigen Kurven und jede Menge Volumen sind in diesem Jahr absolut angesagt. Mit organisch fließenden Formen muten einige Sofas fast wie skulpturale Kunstwerke an. Filigrane Nähte heben die opulenten Formen der Polsterung noch stärker hervor. So erinnern die kurvigen Möbel an Wolken, in die Sie sich einfach hineinfallen lassen können.  

 

Mit weichen, abgerundeten Flächen, lässt zum Beispiel das modulare Sitzsystem Mayday für Deberenn ausdrucksstarke Weichheit aufleben. Auch die neue Sitzmöbel-Kollektion Sense von Roche Bobois bringt den Sofatrend mit organischen Linien und großen Proportionen formbewusst auf den Punkt. Und dann wäre da noch das Tearoom-Sofa von Menuspace, dessen skulpturale Kurven von dem legendären Willow Chair aus dem Jahr 1904 inspiriert sind. 

2. Cord is back: Weiche und strukturreiche Stoffe sind angesagt

Samt ist schon seit einiger Zeit im Interior-Design gefragt und hat den Weg für weitere haptisch ansprechende Textilien geebnet. Ganz vorne mit dabei ist bei den Sofatrends ein bekannter aus den 70er Jahren: Cord schwappt aus dem Kleiderschrank rüber ins Wohnzimmer und unterstreicht mit seiner gestreiften, weich fließenden Velours-Struktur die bauchig-runden Sofaformen. Mit einem Cordbezug lädt zum Beispiel die Sofa-Neuheit Hilma Big auf ihrer opulenten Sitzfläche zum Liegen, Fläzen und Entspannen ein. 

 

Neben Cord setzen auch andere weiche Stoffe und aufgeraute Oberflächen im Wohnzimmer strukturelle Akzente. Dazu gehört flauschiger Bouclé, der jedem Sitzmöbel eine Extraportion Gemütlichkeit verleiht und eine Aufforderung zum Hineinkuscheln ist. Die soften, plüschigen Stoffe tragen sowohl optisch als auch haptisch zur Wohlfühlatmosphäre bei. 

Helles, modernes Wohnzimmer mit großzügigen weißen Sofas, kuscheligen Hockern, Naturholzboden, Marmortisch und stilvoll dekoriertem Regal vor bodentiefen Fenstern mit Blick ins Grüne.
Sowohl farblich als auch haptisch verleihen die angesagten Stoffe Ihrem Wohnzimmer eine gemütliche Atmosphäre. Quelle: Westing

3. Natürliche Farben: Diese Sofatrends hüllen sich in soften Tönen

Passend zur gewünschten Gemütlichkeit kleiden sich die Sofatrends in einem sanften, weichen Farbkonzept, das Ruhe und Harmonie ausstrahlt. Gedeckte, natürliche Farben setzen im Wohnzimmer freundliche Akzente. Vor allem neutrale Töne wie Creme, Beige oder Taupe bieten eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten, da sie sich hervorragend mit auffallenden Mustern, Texturen und unterschiedlichen Materialien kombinieren lassen.

Der neue Toe Chair bedient mit seiner voluminösen Form und einem Bezug aus cremigem Bouclé oder kreidefarbenem Leinenstoff gleich mehrere Sofatrends auf einmal. Dass die Farbe Beige alles andere als bieder oder altbacken auftritt, zeigt die Sofaneuheit Bay in einer sanften Beige-Melange. 

 

Neben hellen Brauntönen ist Greige eine super Sofafarbe, die zu allem passt. Wenn Sie sich mehr Naturambiente wünschen, wählen Sie ein Sofa im pastelligen Oliv-, Mint- oder Moosgrün, das natürliche Frische ins Wohnzimmer bringt.  

Sofatrends Gemütliche Leseecke mit beigefarbenem Sofa, dekorativen Kissen, dunkelgrünem Regal mit stilvollen Objekten, blauen Glasvasen und natürlicher Beleuchtung durch ein großes Bogenfenster.
Sofatrends 2023Helles, einladendes Wohnzimmer mit beigem Ecksofa, farblich abgestimmten Kissen, gemütlichem Teppich, rundem Hocker in Gelb- und Brauntönen und großen Fenstern, die viel Tageslicht hereinlassen.

Die helle Farbe Greige ist die ideale Wahl, um Ihren Räumlichkeiten ein natürliches Ambiente zu verleihen. Quelle: Broste Copenhagen

4. Sofadesign im Industrial-Style: Metallrahmen setzen coole Akzente

Wer dem Kuschellook eine moderne Komponente entgegensetzen möchte, sitzt und liegt mit Metallgestellen richtig. Denn Sofas im Industrial-Stil sind absolut angesagt. Sichtbare Metallrahmen formen das Grundgerüst der üppigen Polsterungen und verleihen dem Sofa eine gewisse Geradlinigkeit, die die minimalistische Coolness des Industrial-Looks ausmacht. Ob Metallakzente in Schwarz, Gold, Messing oder Silber: Dank der vielfältigen Ausführungen können Sie das Sofadesign optimal mit Ihrer vorhandenen Einrichtung abstimmen.  

 

Wie lässig und elegant das Ergebnis aussehen kann, zeigt zum Beispiel der neue Drei-Sitzer von Noah Living: Schwarzes Metall umrahmt die Polsterung, die in passenden Trendfarben wie Salbei oder Sand erhältlich ist.   

Sandfarbene Sofagarnitur vor heller Wand
Das modulare Sofa vereint Funktionalität mit Gemütlichkeit und punktet mit seinem sandfarbenen Bezug in jedem Wohnzimmer. Quelle: Westing

5. Maxi-Sofas in U-Form: Ein Hoch auf die Gemütlichkeit

Nicht nur Polster und Textilien sind auf maximales Wohlfühlen ausgelegt, sondern auch das Arrangement der Sofas. Viele Designer/-innen räumen ihren Sofaneuheiten mit U-förmigen Modellen extra viel Platz im Wohnzimmer ein. Auf den XXL-Möbeln haben Sie freie Wahl, auf welcher der drei Sofaseiten Sie die Füße hochlegen und sich ausstrecken möchten. Mit abgerundeten Ecken und drei großzügigen Sitzflächen in U-Form wird zum Beispiel das Newport Sofa von Step One zum Mittelpunkt der Wohnzimmereinrichtung. 

 
Wie man es auch dreht und wendet: Bei diesen Sofatrends siegt der Wohlfühlfaktor.  

Natürliche Farben, weiche Rundungen und kuschelige Texturen bestimmen das Sofadesign, das in diesem Jahr angesagt ist.