Massive Möbel fürs Wohnzimmer.

Salone del Mobile 2023: Das sind die Trends der Mailänder Möbelmesse

Kuschelige Sitzmöbel, smarte Bäder und handgefertigte Upcycling-Schmuckstücke: Die Salone del Mobile 2023 hat wieder einen Ausblick auf die Neuheiten der Einrichtungswelt gegeben. Entdecken Sie mit uns die spannendsten Trends für das moderne Zuhause.

Eine Stadt, rund 2000 Aussteller/-innen und mehr als 307.000 Besucher/-innen aus 181 Ländern: Die Salone del Mobile in Mailand wurde ihrem Titel als weltgrößte Einrichtungsmesse auch in diesem Jahr gerecht. Vom 18. bis 23. April verwandelte sich die italienische Metropole in einen Design-Hotspot, der Fachbesucher/-innen und Interessierte aus aller Welt anzog. Inspirierende Ausstellungen, Installationen und Events deuteten die neuen Trends der Interior-Design-Branche an. 

Salone del Mobile 2023
Diese Esszimmergarnitur ist ein Blickfang, denn sie verbindet Kreativität mit elegantem Design. Quelle: Courtesy Salone del Mobile.Milano, Andrea Mariani

Natürlich und in Handarbeit: Salone del Mobile im Zeichen der Nachhaltigkeit

Wenn alle Ausstellungsbereiche in den Mailänder Messehallen ein Thema gemeinsam hatten, dann war es der Fokus auf Nachhaltigkeit. Mehr denn je achteten Hersteller/-innen auf eine verantwortungsbewusste Nutzung von Ressourcen und experimentierten mit natürlichen Materialien wie Holz, Bambus, Leder oder Stein. Die Outdoormarke Roda präsentierte zum Beispiel schwarze Blumenkübel aus ökologisch nachhaltigem Kork.  

Auch bei Textilien fällt die Wahl vorzugsweise auf biologische Varianten wie Baumwolle, Jute oder Hanf. The House of Lyria stellte Sofas und Sessel vor, deren Bezüge aus Naturfasern mit organischen Mitteln wie Kaffee, Tee oder Asche eingefärbt wurden.  

Der Wert von Handwerk und Handarbeit gewinnt mit dem Trend zur Nachhaltigkeit ebenfalls an Bedeutung. Viele der präsentierten Möbel und Wohnaccessoires sind nach traditionellen Techniken gefertigt. 

Salone del Mobile 2023
Die hochwertigen Outdoormöbel von Roda laden dank ihres Komforts zum Verweilen ein. Quelle: Courtesy Salone del Mobile.Milano Andrea Mariani

Recycelt und wiederverwendbar: Ressourcenschonende Lieblingsstücke

Andere Designer/-innen setzen vor allem auf wiederverwendbare oder recycelte Rohstoffe wie Altholz, eingeschmolzenen Kunststoff oder Glas. Zu den „Originals“ der Salone Satellite, dem Ausstellungsbereich für Nachwuchstalente, gehört unter anderem der Stuhl Code: Sitz und Rückenlehne bestehen vollständig aus recyceltem Kunststoff, der dem Stuhl sein einzigartiges gesprenkeltes Muster verleiht. Der begehbare Ventitre-Kleiderschrank der Marke Lema ist hingegen aus 100 Prozent recyceltem Holz gefertigt. 

Um den ökologischen Fußabdruck weiter zu minimieren, achten die Hersteller/-innen außerdem mehr denn je auf Langlebigkeit ihrer Produkte und die Möglichkeit, einzelne Bestandteile am Ende der Nutzungszeit restlos recyceln zu können.

Salone del Mobile 2023
Die Salone del Mobile 2023 gab vielseitige Einblicke in die Neuheiten der Einrichtungswelt. Quelle: Courtesy Salone del Mobile.Milano, Ludovica Mangini

Smarte Innovationen verschmelzen mit der Innenarchitektur

Intelligente Geräte sind aus modernen Wohnwelten schon lange nicht mehr wegzudenken. Mehr und mehr werden digitale Technologien auch zum integralen Bestandteil der Innenarchitektur und Einrichtung: Intelligente Thermostate, Türsprechanlagen mit Videoanzeige oder Beleuchtungssysteme, deren Helligkeit, Lichtfarbe und Farbtemperatur individuell anpassbar sind, werden von vornherein mitgedacht.  

Moderne Technik gehört auch zu den Badtrends 2023. Die Internationale Badausstellung der Salone del Mobile gab einen Eindruck, wie sich das heimische Badezimmer zum persönlichen Wellness- und Rückzugsort entwickelt. Hier bringt zum Beispiel die smarte Regen-Dusche von Dornbracht das Gefühl eines warmen Naturregens ins Badezimmer. Die digitalen Anwendungen im Smart Home sollen aber nicht nur den Komfort steigern, sondern auch den Energieverbrauch und Kosten senken.  

Kuscheliges Wohlfühlambiente: Formen und Muster auf Maximum

Als Gegenbewegung zu den überwiegend glatten, sterilen Oberflächen der vergangenen Jahre wird es im Wohnzimmer 2023 umso kuscheliger. Die neuesten Sitzmöbel sind optisch und haptisch eine Einladung zum Wohlfühlen. Weicher Bouclé-Stoff und andere plüschige Textilien, die an Teddybären erinnern, vermitteln das Gefühl von vertrauter Nähe und Geborgenheit.

Salone del Mobile 2023
Die Sofas und Sessel von Calia Italia verkörpern Stil und Komfort. Quelle: Courtesy Salone del Mobile.Milano, Luca Fiammenghi

Dieses Gefühl unterstreichen auch die üppigen Formen: Sofas, Sessel und Poufs präsentieren sich runder und voluminöser denn je. Bei dem pummeligen Polstermöbel Tortello ließen sich die britischen Designer Edward Barber und Jay Osgerby für B&B Italia von einer gleichnamigen Pasta inspirieren.  

 

Auch an der Wand und am Boden deutet vieles in Richtung Maxi- statt Minimalismus: Quirlige Texturen und fantasievolle Grafiken zieren Teppiche, Tapeten und Wandverkleidungen. Mehr als einen Blick wert sind zum Beispiel die dekorativen Wallpaper-Designs von Yo2 oder auch die handbemalten Wandverkleidungen von Mezzaluna. 

Salone del Mobile 2023
Der Trend von Wandverkleidungen entfernt sich vom Minimalismus hin zu pompösen Designs. Quelle: Courtesy Salone del Mobile.Milano, Ruggiero Scardigno

Bodennah und massiv: Neue Wertschätzung von Stabilität

Bis vor kurzem hievten Hersteller/-innen ihre Sofas gerne auf dünne Beinchen, die das Möbelstück scheinbar schweben ließen. Mit der neuen optischen Fülle geht es jetzt deutlich stabiler und „geerdeter“ zu: Neue Polstermöbel knautschen sich direkt auf den Wohnzimmerboden oder hängen knapp über ihm. Wie eine schützende Stoßstange beim Autoscooter federt das bodennahe Sofa Bumper von Studio Calvi Brambilla einen Sprung in die Kissen ab und strahlt dabei pure Gemütlichkeit aus.  

Eine Neuheit in der Einrichtungswelt: Massive Möbel statt schwebender Leichtigkeit. Quelle: Courtesy Salone del Mobile.Milano, Alessandro Russotti
Salone del Mobile 2023
Auch in der Welt der Tische hat die neue Stabilität dank robuster Materialien Einzug gehalten. Quelle: Courtesy Salone del Mobile.Milano Andrea Mariani

Auch bei Tischen und Konsolen suggerieren stämmige Beine Unerschütterlichkeit und eine gewisse Sicherheit, so etwa der Massivholz-Couchtisch Centenniale. Elegant gelöst haben es die Designer/-innen der Ekero-Reihe für Porada: Die Möbelstücke werden von einem schmuckvollen Marmorsockel getragen. Generell waren robuste Stein-Elemente auf der Salone del Mobile 2023 häufig zu sehen. Selbst Designklassiker wie den Bell Table von Sebastian Herkner für Classicon gibt es nun in Marmor-Varianten. 

Einmal mehr hat die weltgrößte Einrichtungsmesse gezeigt, wie Kunst, technische Innovationen und Nachhaltigkeit zusammenspielen können. Die 62. Ausgabe der Salon del Mobile wird vom 16. bis 21. April 2024 stattfinden – natürlich in der Design-Metropole Mailand.