Möbeltrends auf der imm cologne 2024.

Möbeltrends 2024: Entdecken Sie die Highlights der imm cologne

Auch in diesem Jahr lockte die internationale Möbelmesse imm cologne wieder zahlreiche Interior-Enthusiasten nach Köln und beeindruckte mit einer Vielzahl neuer Wohntrends und Einrichtungsideen. Erleben Sie mit uns die Vielfalt der Möbeltrends 2024, von knalligen Statement-Möbeln bis hin zu natürlichen Designelementen.

Die imm cologne 2024, Hotspot für internationale Möbeltrends, präsentierte sich zwar auch diesmal weniger umfangreich als wir sie kennen, hatte aber nichtsdestotrotz jede Menge zu bieten. Vor allem hinsichtlich des Farbspektrums. Doch was wären Trends ohne Gegentrends?

Neben leuchtend bunten Eyecatchern kombiniert mit satten Wandfarben, gab es auch Polstermöbel in hellen Pastelltönen auf zierlichen matt lackierten Metallbeinen zu sehen. Aber das ist noch nicht alles. Wir waren für Sie vor Ort und haben Ihnen eine Vielzahl Impressionen und Wohntrends mitgebracht. Entdecken Sie mit uns die Möbeltrends 2024 der imm cologne.

Materialtrend: Strukturstoffe und Bouclé

Auf der internationalen Möbelmesse imm cologne 2024 präsentierten sich Strukturstoffe und Bouclé als unangefochtene Trendsetter. Diese Stoffe bringen eine taktile Dimension in die moderne Raumgestaltung, die sowohl visuell ansprechend als auch haptisch faszinierend ist. Strukturstoffe zeichnen sich durch ihre vielfältigen Oberflächenstrukturen aus, die von fein gewebten Mustern bis hin zu groben, fast skulpturalen Designs reichen. Sie laden dazu ein, berührt zu werden und verleihen jedem Raum eine warme, einladende Atmosphäre.

Auf der internationalen Möbelmesse imm cologne 2024 präsentierten sich Strukturstoffe und Bouclé als unangefochtene Trendsetter. Diese Stoffe bringen eine taktile Dimension in die moderne Raumgestaltung, die sowohl visuell ansprechend als auch haptisch faszinierend ist. Strukturstoffe zeichnen sich durch ihre vielfältigen Oberflächenstrukturen aus, die von fein gewebten Mustern bis hin zu groben, fast skulpturalen Designs reichen. Sie laden dazu ein, berührt zu werden und verleihen jedem Raum eine warme, einladende Atmosphäre.

Bouclé, mit seinen charakteristischen Schlingen und Locken, hat sich als ein besonders beliebtes Material herauskristallisiert. Es bietet eine bezaubernde Mischung aus Retro-Charme und zeitgenössischem Flair, ideal für Möbelstücke, die sowohl gemütlich als auch stilvoll sein sollen. Auf der imm cologne wurde deutlich, wie Bouclé in verschiedenen Farben und Anwendungen verwendet werden kann, von Akzentstühlen bis hin zu ganzen Sofagarnituren. Diese Stoffe sind nicht nur ein ästhetischer Genuss, sondern auch ein Beweis für die zunehmende Wertschätzung von Textur und Tiefe in den Möbeltrends 2024.

Farbtrend: Ton in Ton – mit Mut zu Farbe

Die imm cologne 2024 offenbarte eine spannende, wenn auch nicht ganz überraschende, Entwicklung im Bereich der Farbgestaltung: den Farbtrend zum mutigen, tonalen Einsatz von Farben. Hierbei geht es darum, ein harmonisches, jedoch dynamisches Ambiente zu schaffen, indem verschiedene Schattierungen und Tönungen einer Farbe miteinander kombiniert werden. Dieser Ansatz bringt eine subtile, jedoch wirkungsvolle Tiefe in die Raumgestaltung und ermöglicht es, Räume mit einer kohärenten, beruhigenden Ästhetik zu gestalten.

Die imm cologne 2024 offenbarte eine spannende, wenn auch nicht ganz überraschende, Entwicklung im Bereich der Farbgestaltung: den Farbtrend zum mutigen, tonalen Einsatz von Farben. Hierbei geht es darum, ein harmonisches, jedoch dynamisches Ambiente zu schaffen, indem verschiedene Schattierungen und Tönungen einer Farbe miteinander kombiniert werden. Dieser Ansatz bringt eine subtile, jedoch wirkungsvolle Tiefe in die Raumgestaltung und ermöglicht es, Räume mit einer kohärenten, beruhigenden Ästhetik zu gestalten.

Besonders beeindruckend war die Vielfalt, mit der dieser Trend auf der Messe interpretiert wurde. Von sanften, erdigen Tönen bis hin zu lebendigen, kräftigen Farben – die Aussteller/-innen der imm cologne zeigten, wie Farben eingesetzt werden können, um Stimmungen zu setzen und Räume zu definieren. Einzelne Möbelstücke und Accessoires in abgestimmten Farbtönen schaffen dabei ein Gefühl von Einheit und Fluss, ohne dabei monoton zu wirken. Der Trend Ton in Ton in den Möbeltrends 2024 lädt dazu ein, mit Farben zu experimentieren und dabei gleichzeitig eine harmonische Basis zu bewahren.

Einrichtungstrend: Natural Beauty – natürlich harmonisch

Unter den Möbeltrends 2024, die auf der imm cologne präsentiert wurden, darf natürlich das Thema Natürlichkeit nicht fehlen. Dieser Trend zelebriert die Schönheit natürlicher Materialien und Texturen und schafft damit Räume, die eine organische, entspannte Atmosphäre ausstrahlen. Natürliche Materialien wie Holz kombiniert mit modernen Strukturstoffen in Naturfarben standen im Mittelpunkt vieler Ausstellungen und zeigten, wie eine Verbindung zur Natur in modernen Wohnräumen hergestellt werden kann.

Unter den Möbeltrends 2024, die auf der imm cologne präsentiert wurden, darf natürlich das Thema Natürlichkeit nicht fehlen. Dieser Trend zelebriert die Schönheit natürlicher Materialien und Texturen und schafft damit Räume, die eine organische, entspannte Atmosphäre ausstrahlen. Natürliche Materialien wie Holz kombiniert mit modernen Strukturstoffen in Naturfarben standen im Mittelpunkt vieler Ausstellungen und zeigten, wie eine Verbindung zur Natur in modernen Wohnräumen hergestellt werden kann.

Die Möbel und Accessoires, die diesem Trend folgen, strahlen eine zeitlose Eleganz aus. Sie bringen die Außenwelt nach innen und schaffen eine Brücke zwischen dem natürlichen und dem gebauten Umfeld. Dieser Ansatz ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern spricht auch ein zunehmendes Umweltbewusstsein an, das sich in einer Vorliebe für nachhaltige, ökologisch verantwortungsvolle Materialien und Designs äußert. Auf der imm cologne 2024 wurde deutlich, wie dieser Trend in verschiedenen Stilen umgesetzt werden kann, von rustikal bis hin zu modern, und wie er jedem Raum eine beruhigende, erdverbundene Qualität verleiht.

Möbeltrend: Colour Pop – Statement-Möbel als Eyecatcher

Ein weiterer Trend auf der imm cologne 2024: farbige Möbeldesigns. Diese auffälligen Stücke dienen als lebendige Akzente in einem ansonsten zurückhaltenden Raumdesign. Durch ihre kühnen Farben und oft unkonventionellen Formen ziehen diese Statement-Möbel sofort die Aufmerksamkeit auf sich und werden zum zentralen Blickfang eines jeden Raumes.

Ein weiterer Trend auf der imm cologne 2024: farbige Möbeldesigns. Diese auffälligen Stücke dienen als lebendige Akzente in einem ansonsten zurückhaltenden Raumdesign. Durch ihre kühnen Farben und oft unkonventionellen Formen ziehen diese Statement-Möbel sofort die Aufmerksamkeit auf sich und werden zum zentralen Blickfang eines jeden Raumes.

Die Stärke dieses Trends liegt in seiner Flexibilität. Egal ob in einem minimalistischen, skandinavischen Setting oder inmitten eines eklektischen, maximalistischen Ambientes – Möbelstücke in Statement-Farben setzt immer ein starkes, individuelles Zeichen. Die imm cologne 2024 zeigte eine beeindruckende Palette an solchen Möbeln, von leuchtenden Sofas bis hin zu kunstvoll gestalteten Stühlen, die mehr als nur Sitzgelegenheiten sind; sie sind Ausdruck von Persönlichkeit und Stil. Dieser Trend in den Möbeltrends 2024 inspiriert dazu, mutig zu sein und das Zuhause mit Möbeln zu gestalten, die eine Geschichte erzählen und Freude ausstrahlen.

Welche Trends aus 2023 sind auch 2024 noch angesagt?

Neben vielen neuen Trends bleiben uns aber auch einige der vergangenen Saison erhalten:

  • Flauschige und runde Polstermöbel bleiben und lassen sich weiterhin wunderbar mit Mid-Century-Klassikern kombinieren – egal, ob sie es natürlich elegant oder modern poppig mögen. Es ist alles eine Frage der Accessoires und Farbauswahl.

  • Eine weitere gut Nachricht für die Nostalgiker/-innen unter Ihnen: Auch Cord und dunkler Marmor bleiben en vogue.

  • Ebenfalls nicht mehr aus der Interior-Welt wegzudenken: wohnliche Outdoor-Kollektionen, die so stylisch sind, dass sie sich kaum von Möbeln für den Innenbereich unterscheiden. Neu allerdings: die Farbauswahl. Auch im Außenbereich wird es bunter.

  • Weiterhin Evergreen sind Natur- und Erdtöne in Kombination mit hellem Holz. Natürlichkeit und Nachhaltigkeit sind eine beständiger Möbeltrend geworden.

Diese Trends sind mehr als nur eine Momentaufnahme aktueller Vorlieben; sie spiegeln eine Verschiebung in unserer Beziehung zum Wohnraum wider. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Möbeltrends 2024 eine spannende Mischung aus Innovation, Tradition und Nachhaltigkeit darstellen. Sie fordern uns auf, unsere eigenen Wohnräume neu zu denken und sie mit Möbeln zu füllen, die sowohl die Augen erfreuen als auch die Seele berühren. Mit diesen Trends im Gepäck steht uns ein aufregendes Jahr in der Welt des Interior Designs bevor. Und ganz egal, welche Möbeltrends 2024 Sie als Inspiration für Ihre neue Einrichtung nutzen, sollten Sie planen Ihr Zuhause zu renovieren, nutzen Sie am besten auch direkt die Gelegenheit Ihr Schalter- und Steckdosendesign darauf abzustimmen. Mit den Gira Designlinien runden Sie Ihr individuelles Farbkonzept perfekt ab. 

Fotos: Melanie Henn / Convidera GmbH