Dunkle Wohnung am Abend gemütlich eingerichtet.

Dunkle Wohnung: Erhellende Ideen für ein behagliches Zuhause

Wenn die dunkle Jahreszeit anbricht und die Tage kürzer werden, sehnen wir uns nach einem hellen und einladenden Zuhause. Wir zeigen Ihnen, wie Sie aus einer dunklen Wohnung eine lichtdurchflutete Wohlfühloase machen.

Keine Frage, Licht ist Balsam für Körper und Seele. Es versorgt uns mit Vitamin D, hebt die Laune, unterstützt den Schlaf-Wach-Rhythmus und macht uns produktiver. Kein Wunder also, dass wir in den Sommermonaten voller Tatendrang sind, während wir uns in den grauen Herbst- und Wintermonaten nach Licht sehnen. Mit Tageslicht, Leuchten, die gemütliches Licht spenden und passender Einrichtung können wir zum Glück dafür sorgen, dass sich selbst dunkle Wohnungen in helle, einladende Oasen verwandeln.

Dunkle Wohnung, Wohnzimmer
Wenn das natürliche Licht nicht ausreicht, kann ein gut durchdachtes Lichtkonzept helfen. Quelle: Getty Images

Natürliches Tageslicht maximieren

Kaum etwas taucht den Wohnraum in ein behaglicheres Ambiente als Tageslicht. Hier verraten wir einige Tipps, wie Sie das natürliche Licht in eine dunkle Wohnung holen.

Das Licht in die richtige Bahn lenken

Enge Bebauungen oder alte Gebäude mit kleinen Fenstern profitieren vom Lichteinfall durch Oberlichter, Lichtbänder oder Dachfenster. Mit ihrer Hilfe werden Treppenhäuser, Galerien oder offene Wohnbereiche in ein sanftes Licht getaucht. Eine interessante Alternative sind Lichtleitsysteme mit stark reflektierenden Oberflächen: Sie leiten das Tageslicht in fensterlose Räume, die sonst nur mit Lampen funktionieren würden.

Die Verwendung beispielsweise von Verglasungen mit Spiegelprofilen, Jalousien mit reflektierenden Lamellen (Retrolamelle), Lichtlenkglas im Oberlicht, Lichtstreuende Gläser und andere Technologien ermöglichen es, das Tageslicht gezielt zu kontrollieren und in großen Raumtiefen für eine optimale Raumausleuchtung zu sorgen. Die folgenden Lösungen tragen nicht nur zur Energieeinsparung bei, sondern schaffen auch ein angenehmes und gesundes Raumklima.

Kaum etwas taucht den Wohnraum in ein behaglicheres Ambiente als Tageslicht. Hier verraten wir einige Tipps, wie Sie das natürliche Licht in eine dunkle Wohnung holen.

Das Licht in die richtige Bahn lenken

Enge Bebauungen oder alte Gebäude mit kleinen Fenstern profitieren vom Lichteinfall durch Oberlichter, Lichtbänder oder Dachfenster. Mit ihrer Hilfe werden Treppenhäuser, Galerien oder offene Wohnbereiche in ein sanftes Licht getaucht. Eine interessante Alternative sind Lichtleitsysteme mit stark reflektierenden Oberflächen: Sie leiten das Tageslicht in fensterlose Räume, die sonst nur mit Lampen funktionieren würden.

Die Verwendung beispielsweise von Verglasungen mit Spiegelprofilen, Jalousien mit reflektierenden Lamellen (Retrolamelle), Lichtlenkglas im Oberlicht, Lichtstreuende Gläser und andere Technologien ermöglichen es, das Tageslicht gezielt zu kontrollieren und in großen Raumtiefen für eine optimale Raumausleuchtung zu sorgen. Die folgenden Lösungen tragen nicht nur zur Energieeinsparung bei, sondern schaffen auch ein angenehmes und gesundes Raumklima.

  • Verglasung mit Spiegelprofilen: Die Verwendung von speziellen Verglasungen mit Spiegelprofilen ermöglicht es, das einfallende Tageslicht zu reflektieren und tiefer in den Raum zu lenken. Dadurch wird eine gleichmäßige Ausleuchtung erreicht.

  • Jalousien mit reflektierenden Lamellen (Retrolamelle): Jalousien mit reflektierenden Lamellen können das einfallende Licht streuen und reflektieren, um die Raumbeleuchtung zu optimieren und Blendeffekte zu minimieren.

  • Lichtlenkglas im Oberlicht: Lichtlenkende Gläser im Oberlicht können das Tageslicht gezielt in den Raum lenken und für eine effiziente Ausleuchtung sorgen.

  • Lichtstreuende Gläser: Lichtstreuende Gläser sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des einfallenden Tageslichts, wodurch Schatten minimiert und die Raumausleuchtung verbessert wird.

  • Lichtschwert: Das Lichtschwert ist eine Technik, bei der Licht in den Raum geführt wird, um gezielte Beleuchtungseffekte zu erzeugen. Es kann insbesondere in architektonischen Gestaltungen eingesetzt werden.

  • Reflektierende Lamellen: Ähnlich wie bei Jalousien können reflektierende Lamellen dazu beitragen, das Licht zu streuen und in den Raum zu lenken.

  • Laser-Cut-Paneele: Laser-Cut-Paneele sind oft dekorative Elemente, die das einfallende Tageslicht auf besondere Weisen brechen und streuen können, um interessante Lichteffekte zu erzeugen.

  • Diffuslichtumlenkung mit holographisch-optischen Elementen: Holographische optische Elemente können das einfallende Licht diffus streuen und lenken, um eine angenehme und blendfreie Raumausleuchtung zu schaffen.

  • Prismenplatten als Sonnenschutz mit Diffuslichtdurchlass: Prismenplatten können als Sonnenschutz dienen und gleichzeitig das einfallende Licht brechen und diffus in den Raum lenken.

Freie Flächen rund ums Fenster

Um Tageslicht einzufangen, sollten Sie auf schwere und dunkle Verschattungen vor dem Fenster verzichten. Besser geeignet sind lichtdurchlässige Vorhänge. Weil sie den Lichteintrag reduzieren, gehören auch Schränke, Sofas oder Regale nicht ans Fenster. Verzichten Sie am besten auch auf opulente Zimmerpflanzen, wuchtige Skulpturen oder Hängeampeln.

 

Offene Raumgestaltungen für dunkle Wohnungen

Offene Wohnwelten sind aus modernen Wohnungen nicht mehr wegzudenken. Auch dem hellen Ambiente tun sie gut, denn in den großen Räumen kann sich Licht frei entfalten und Ecken erreichen, die weit entfernt vom Fenster liegen. Wer trotzdem abgetrennte Wohnbereiche benötigt, kann diese zum Beispiel mit Raumteilern aus Glas realisieren.

Große, offene Fensterfronten lassen viel Tageslicht herein und erhellen auch die dunkelsten Ecken. Quelle: Gira

Beleuchtungsideen für eine dunkle Wohnung

Neben Tageslicht tragen Lampen an trüben Tagen, am Abend oder in fensterlosen Räumen zu einer gemütlichen, hellen Wohnung bei. Neben der klassischen Deckenbeleuchtung schaffen Lichtinseln und indirekte Beleuchtungen eine helle, gemütliche Atmosphäre. Damit das gelingt, sind unterschiedliche Lichtquellen erforderlich. Hier einige Ideen, wie Sie künstliches Licht geschickt einsetzen.

Lichtquellen im Mix

Die Grundbeleuchtung in der dunklen Wohnung entsteht durch ein Deckenlicht. Dazu gehören zum Beispiel Pendelleuchten, Strahler, Spots oder LED-Paneele, die den Raum möglichst gleichmäßig erhellen – am liebsten mit einem warmweißen, dimmbaren Licht. Dazu sollten sich zwei bis drei weitere Lichtquellen pro Raum gesellen, zum Beispiel Steh- oder Tischlampen, beleuchtete Vitrinen, Wandlampen oder Bodenstrahler. Sie setzen Akzente und strahlen ein behagliches Ambiente aus. Tipp: Frühzeitig an die Steckdosenplanung denken, um für ausreichend Möglichkeiten zu sorgen.

 

Beleuchtungskonzepte mithilfe smarter Technik

Damit ein stimmungsvolles Ambiente entsteht, lassen sich Lichtquellen nicht nur ein- und ausschalten oder dimmen, sondern sogar zu vorab definierten Lichtszenen planen. Das funktioniert zum Beispiel mithilfe des Gira System 3000, mit dem Sie das Licht per Schalter oder App manuell oder mit Bewegungsmeldern automatisch steuern.

Indirekte Beleuchtungen

Bei den indirekten Beleuchtungen handelt es sich um Stimmungslichter, die sich mit weiteren Lichtquellen kombinieren lassen. Das Prinzip: Licht wird von einer Decke oder einer Wand reflektiert und in diffuser Streuung in den Raum zurückgeworfen. So entsteht ein weiches Licht, das selbst dunkle Ecken zum Leuchten bringt.

Helle Wandfarben für ein luftiges Ambiente

Farben für Wände, Decken und andere Bauteile beeinflussen maßgeblich, wie hell oder dunkel ein Raum wahrgenommen wird. Einige Ideen dafür:

Helle Wandfarben maximieren Tageslicht

Durch weiße Wandfarben wirken dunkle Wohnungen größer, heller und freundlicher. Wer auf ein Reinweiß verzichten möchte, kann seine Wände auch in einem gemütlichen Gelb, einem hellen Grau oder pastelligem Ton streichen. Auch sie reflektieren Tageslicht, allerdings etwas schwächer als der Weißton. Dazu passen die Schalter der Gira E3 Kollektion in Reinweiß, Sand oder Hellgrau.

Offenes Ambiente durch helle Decken

Dunkle Decken können spektakulär wirken, erzeugen aber häufig ein gedrungenes Ambiente. Wer seine Decken hell streicht, darf sich darüber freuen, dass der Raum größer und höher wirkt.

 

Weiße Tür- und Fensterrahmen in dunklen Wohnungen

Auch weiße Fenster- und Türrahmen wirken dunklen Lichtverhältnissen entgegen. Sind die Fensterrahmen werkseitig nicht weiß, kann man sie nachträglich lackieren. Am besten besprechen Sie das Vorhaben vorab mit einem Malerbetrieb, der Sie über geeignete Farben informiert. 

 

Helle Bodenbeläge für die dunkle Wohnung

Kaum zu glauben: Selbst lichte, glänzende Bodenbeläge wie Parkettböden, Fliesen oder Linoleum sind ein probates Mittel gegen dunkle Wohnungen. Neben weißen Böden sorgen auch zartgraue oder sandige Farben für eine luftige Wirkung. Tipp: Helle Teppiche nehmen dunklen Böden die schwere Optik.

Dunkle Wohnung, Schlafzimmer
Helle Wände, helle Holzböden und indirekte Beleuchtung geben auch dunklen und kleinen Räumen Tiefe und mehr Leuchtkraft. Quelle: iStock

Helle Möbel für ein strahlendes Zuhause

Auch die Auswahl passender Möbel trägt dazu bei, dunkle Wohnungen im hellen Licht strahlen zu lassen. Tipps zum Nachmachen:

Möbel in lichten Farb- und Holztönen

Ob ein Esstisch aus Birkenholz, ein Rattan-Sofa mit weißen Polstern oder ein beiger Wollteppich: Die hellen Oberflächen reflektieren Licht und versorgen dunkle Räume einer freundlichen Ausstrahlung. Zum Vergleich: Dunkle Möbel schlucken Licht und wirken gedrungen.

Filigrane Möbel mit klarer Formensprache

Wer wissen möchte, mit welchen Möbeln sich die dunkle Wohnung am besten einrichten lässt, schaut nach Skandinavien und Japan oder entscheidet sich für das Beste aus beiden Ländern – für Japandi. In den langen Wintermonaten sorgen helle Möbel Stoffe sowie eine klare Formensprache für freundliche Gemütlichkeit.  

Mit Ordnung zum harmonischen Ganzen

Ein Sammelsurium an Möbeln, Accessoires und Textilien sorgt schnell für Chaos und Unordnung in der Wohnung und lässt sie gedrungen wirken. Besser ist es, ausgewählte Möbel und wenige Accessoires zu einem harmonischen Ganzen zusammenzufügen. Hier gilt: Weniger ist mehr.

Der Einrichtungsstil Japandi zeichnet sich durch helle Möbel und einer klaren Formsprache aus. Quelle: iStock

Dekoideen für dunkle Wohnungen

Sie wünschen sich einfache umzusetzende Einrichtungsideen, mit denen Sie die aufhellende Wirkung von Tageslicht verstärken können? Kein Problem:

Optische Lichtspiele durch Spiegel

Spiegel sind ideale Begleiter für dunkle Wohnungen, mit denen Sie im Handumdrehen für mehr Helligkeit sorgen. Geschickt platziert reflektieren sie durchs Fenster einfallendes Sonnenlicht; nach Sonnenuntergang erreichen Sie den gleichen Effekt mithilfe von Lampen. Mehrere Spiegel nebeneinander lassen den Wohnraum übrigens zusätzlich größer wirken.

Tiefenwirkung durch Kontraste

Trotz heller Möbel, Wänden und Decken darf es in der dunklen Wohnung nicht an Kontrasten fehlen. Sie lenken das Auge des Betrachters und erzeugen eine Tiefenwirkung, die wir als angenehm empfinden. Ob dies eine auffällige Wandfarbe, Kissen, ein gemusterter Sessel oder Zimmerpflanzen sind, bleibt Ihnen überlassen.

Gemütlichkeit mit luftigen Stoffen

Auch mithilfe von Textilien lässt sich Weite in dunkle Räume zaubern. Fließende Stoffe aus Seide oder Leinen in hellen oder pastelligen Farben sorgen für ein federleichtes, helles Wohngefühl.

Spiegel, Decken, Blumendeko: So zaubern sie noch mehr Helligkeit in dunkle Wohnungen. Quelle: iStock

Ganzheitliche Ideen zaubern Helligkeit in dunkle Wohnungen

Die Kombination verschiedener Maßnahmen macht aus einer dunklen Wohnung ein gemütliches, helles Zuhause. Zuallererst gilt: Nutzen Sie so viel Tageslicht, wie möglich. Reicht das nicht, sorgen Lampen in warmen Lichtfarben und smarte Technik für eine leichtes Wohngefühl. Helle Wand- und Deckenfarben, reflektierende Bodenbeläge und filigrane Möbelstücke verstärken den Effekt.

Sie spielen mit der Idee, Ihre Lichtsteuerung zu automatisieren? Unser Gira Home Assistent gibt Tipps rund um die gelungene Beleuchtung und die Möglichkeiten der smarten Technik für dunkle Wohnungen.