Das Auge reist mit: Bei einem Designhotel steht die ästhetische Erfahrung der Gäste im Fokus. Architektur und Inneneinrichtung haben hier einen besonderen Stellenwert und werden bis ins kleinste Detail durchdacht – und sind wir mal ehrlich: Gutes Design beginnt schon beim Lichtschalter, wenn wirklich alles zusammenpassen soll. Wir zeigen Ihnen acht außergewöhnliche Unterkünfte, mit denen Ihre nächste Reise zum Erlebnis wird.
Mit dem Projekt Punta de Mar haben das Architekturbüro Mano de Santo und der KMZero Open Innovation Hub ein innovatives Konzept für nachhaltigen Erlebnistourismus geschaffen: ein schwimmender Pavillon, der Gästen/-innen eine exklusive Auszeit auf dem Meer bietet. Der Prototyp in Spanien umfasst 74 Quadratmeter auf zwei Ebenen.
Die Architektur setzt auf große Glasflächen, die den Innenraum mit Tageslicht durchfluten und eine direkte Verbindung zur Umgebung schaffen. Hochwertige Materialien und minimalistisches Design vermitteln nicht nur Komfort, sondern ein Gefühl von Leichtigkeit und Ruhe. Ausgestattet ist das Hausboot unter anderem mit moderner Technik von Gira.
Mit dem smarten Bedienelement Gira G1 steuern Besucher/-innen Beleuchtung, Klima und Musik intuitiv über das hochauflösende Multitouch-Display. Darüber hinaus können die Gäste/-innen auch alle Funktionen per App regulieren – für noch mehr Komfort. Die geradlinige Designlinie Gira E2 fügt sich stimmig in die minimalistische Inneneinrichtung ein.
Das modulare, umweltfreundliche Konzept ermöglicht flexible Standorte und eröffnet neue Perspektiven für naturnahes Reisen. Punta de Mar zeigt, wie innovatives Design, Technologie und Nachhaltigkeit im Einklang neue Erlebnisräume schaffen können.
Punta de Mar: Impressionen des schwimmenden Refugiums.
Das im März 2024 eröffnete Hotel Schani UNO City in Wien repräsentiert eine neue Ära der Hotellerie, in der Nachhaltigkeit und digitale Innovation im Vordergrund stehen. In diesem zukunftsorientierten Hotel erleben Sie eine Welt, in der moderne Technologie und individueller Komfort nahtlos ineinandergreifen.
Das Herzstück des Hotelkonzepts ist die ganzheitliche Gebäudeautomation, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Zimmer über eine digitale Plattform intuitiv zu steuern. Ohne die Notwendigkeit einer speziellen App können Sie Beleuchtung, Jalousien und Raumtemperatur direkt über Ihr Smartphone anpassen, was ein maßgeschneidertes Erlebnis nach persönlichen Vorlieben ermöglicht. Diese innovative Herangehensweise spiegelt sich auch in der Energieeffizienz des Hotels wider, wo intelligente Systeme zur Reduzierung des Primärenergiebedarfs beitragen.
Nicht nur die Buchung und Abrechnung funktionieren mit dem Smartphone, das Telefon dient auch zum sekundenschnellen Check-in, dann als Zimmerschlüssel, und sogar Zimmerfunktionen wie Raumtemperatur sowie Beschattung lassen sich damit regeln und steuern.
Das Ziel des neuartigen ökologisch und ökonomisch ausgerichteten technischen Ansatzes des Hotels besteht in einem unkomplizierten Raumbedienkonzept, gesteigerter Energieeffizienz sowie einer optimierten Performance der Betriebsabläufe.
Im Hotel Schani UNO City sind die einfache Organisation des Aufenthalts und die Bedienung der Hotelzimmer per Smartphone nur die für die Gäste sichtbaren Features. Im Hintergrund arbeiten zahlreiche intelligente Tools vernetzt über eine digitale Plattform mit integrativen Schnittstellen zusammen, darunter Systeme für Buchung, Property-Management und Zutrittskontrolle. Die intelligente Steuerung der Haustechnik basiert auf einem KNX System und das Schnittstellenmanagement zwischen den intelligenten Tools ist powered by Gira.
Die Wahl des Schalterprogramms Gira E2, Schwarz matt im Hotel Schani UNO City unterstreicht das Engagement für Design und Funktionalität. Mit seinem reduzierten Design und der klaren Formensprache fügt sich das Schalterprogramm nahtlos in das moderne und nachhaltige Ambiente des Hotels ein. Lernen Sie ein Designhotel kennen, indem fortschrittliche Technologie und umweltbewusstes Design zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.
Inspirierend, exklusiv – und niemals langweilig: Winterhude gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Wohngegenden Hamburgs. Beste Voraussetzungen, um von hier aus die Stadt zu erkunden. Hier befindet sich auch das Hood House: Dieses exklusive Designhotel bietet seinen Gästen in 148 Apartments auf sieben Etagen hanseatischen Wohlfühl-Charme und geschmackvolles Interior vom Feinsten.
Hochwertige Teppichböden, maßgefertigte Möbel und allerhand technische Raffinessen befriedigen selbst höchste Ansprüche an Ästhetik und Komfort – bis hin zur stylischen Steckdose. Denn die Designlinie E2 fügt sich wunderbar in die moderne Inneneinrichtung ein. Gut zu wissen: Wer gar nicht mehr weg möchte, darf gerne bleiben – und zwar bis zu sechs Monate. In der Longstay-Option profitieren Sie dabei von vergünstigten Preisen. Im normalen Hotelbetrieb geht’s im Hood House bei etwa 110 Euro pro Nacht los.
Sie planen einen naturnahen Luxusurlaub und wollen sich richtig was gönnen? Inmitten des Salzburger Landes bietet das Natur Resort Moar Gut alles, was kleine und große Herzen höherschlagen lässt – frische Bergluft, atemberaubende Natur, großzügiges Wellness-Angebot und liebevolle Kinderbetreuung inklusive Ponyreiten. In den stilvollen Familiensuiten trifft Hüttencharme auf 5-Sterne-Komfort: Der großzügige Einsatz von Holz sorgt für ein wohlig-warmes Ambiente. Maßgefertigte Möbel, Steinwerk sowie edle Stoffe runden die hochwertige Ausstattung ab. Zusätzlich sorgt im Natur Resort Moar Gut intelligente Technik für höchsten Wohnkomfort: Mit dem Gira Tastsensor 4.95 steuern Sie so in Ihrer Suite alles smart. Preislich geht’s bei 545 Euro für ein Doppelzimmer los – die günstigste Suite schlägt mit 690 Euro pro Nacht zu Buche.
Sie haben eine Vorliebe für Extravagantes und tauchen gern mal in andere Sphären ein? Dann dürfte das 25hours in Wien Ihnen gefallen: Mitten im kreativen 7. Bezirk hat sich das angesagte Designhotel ganz dem Thema „Zirkus“ verschrieben. Ob Sessel, die wie ein Trapez von der Decke hängen, oder Metallgitter, die an Käfige erinnern: Hier dreht sich alles um die faszinierende Welt der Artisten, Akrobaten und wilden Tiere. Jedes Zimmer wurde liebevoll im eklektischen Stil ausgestattet: Antiquitäten treffen auf rohen Beton, schwere Samtvorhänge auf Sägespäne. Ein Highlight sind die eigens für das Hotel entworfenen Tapeten mit fantasievollen Motiven aus der Blütezeit des Zirkus. Das möchten Sie gern mal mit eigenen Augen sehen? Ab gut 100 Euro pro Nacht können Sie in das bunte Spektakel eintauchen.
Was darf’s für Sie sein – Indoor-Komfort oder Outdoor-Feeling? Im niederländischen Otterlo bekommen Sie beides: Am Rande eines idyllischen Nationalparks bietet das Buitenhaus, zu Deutsch „Draußenhaus“, eine innovative Unterbringung, in der die Grenzen zwischen Drinnen und Draußen verschwimmen. Fast der ganze Wohnraum öffnet sich über eine große Glasfront zur Terrasse – näher kann die Natur nicht sein. Auch bei der Gestaltung liegt der Fokus auf Natürlichkeit: Holz und Stein, warme Farben und Pflanzen prägen das Interior. An den Wänden fügen sich Schalter und Steckdosen der Designlinie Gira Esprit harmonisch ins Gesamtbild ein. Mit ihren Rahmen aus Linoleum Mulitplex passen sie hervorragend zum nachhaltigen Konzept der Unterkunft. Und auch die Preise können sich sehen lassen: Eine Woche in der Nebensaison gibt’s nämlich schon ab gut 600 Euro.
Klein, aber oho: Die exklusiven Mikro-Apartments des Jopa Joma bieten im Herzen des Breisgau vollen Komfort auf kleinster Fläche. Alle acht Wohneinheiten verfügen über eine vollausgestattete Küche, einen gemütlichen Wohnbereich sowie einen geräumigen Balkon. Ein optisches Highlight bildet die Glasabtrennung zum Schlafbereich, die dem Raum Weite verleiht. Stilistisch dominiert eine moderne Formensprache, dabei finden sich neben einem hellen Grundton auch mutige Farbakzente. Im Jopa Joma lassen sich zudem sämtliche Komponenten – von Jalousien bis zur Fußbodenheizung bequem zentral via Smart-Home-Technik bedienen. In den Genuss von all diesem Komfort kommen Sie schon ab 80 Euro pro Nacht.
Schonmal vom Leben im Minimalhaus geträumt? Inmitten der Montafoner Alpen können Sie im nächsten Urlaub ganz unverbindlich testen, wie sich das Leben im Cabin One Minihaus so anfühlt – und zwar ab 99 Euro pro Nacht. Die smarten Cabins sind gemütlich und liebevoll eingerichtet. Puristische Designs, dezente Farben und klare Linien verleihen dem Raum Struktur und Geräumigkeit. Der Einsatz von Holz erzeugt ein warmes Grundgefühl und die riesigen Panorama-Fenster bieten einen idyllischen Ausblick. Clevere Raumnutzung ist auf kleiner Fläche ein Muss – nur so lassen sich Einbauküche, Tageslichtbad und bis zu vier Schlafplätze gut in der Cabin unterbringen. Dank smarter Technik steuern Sie Fenster, Rollläden, Heizung und Ihre Lieblings-Playlist ganz einfach via Funk.
Ob entspannter Familienurlaub oder luxuriöser Städtetrip: Unsere acht exklusiven Designhotels sind eine echte Wohltat für Augen und Seele. Besser könnten die Voraussetzungen kaum sein, damit der nächste Urlaub zum unvergesslichen Erlebnis wird.