Wärmespender müssen sich nicht länger verstecken – ganz im Gegenteil: Heute sind Heizkörper ein wesentlicher Teil der Raumgestaltung und die Marken übertreffen sich gegenseitig in geradezu kunstvollen Entwürfen. Wir stellen Ihnen sechs Design-Heizkörper vor, die nicht nur für wohlige Wärme sorgen, sondern einen Hauch Luxus in Ihr Zuhause bringen.
Mit seiner extravaganten Form ist Eve ein echter Blickfang. Für das italienische Unternehmen Tubes haben Ludovica und Roberto Palomba ein stilvolles Gerät entwickelt, das Wärme, Licht und Design auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Exklusive Farben wie Gold, Oxidrot oder Mattschwarz unterstreichen den edlen Look.
Im Heizbetrieb fließt ein warmer Luftstrom aus der Unterseite der stylischen Kugel. Hier befindet sich auch eine dimmbare Lichtquelle, die elegante Kreisformen auf den Fußboden wirft und so die behagliche Stimmung komplett macht.
Ihnen fehlt in diesem Ambiente noch eine stimmige Ergänzung an der Wand? Mit ihrer reduzierten Ästhetik und dem zeitlosen Design ist die Schalterlinie Gira E2 in mattem Schwarz der perfekte Begleiter für Eve.
Mit seinem flachen Aluminium-Körper und der schlichten Form erinnert Square eher an ein monochromes Wandbild als an einen Heizkörper. Mit dieser Wirkung lässt sich besonders effektvoll spielen, wenn Sie mehrere dieser Geräte nebeneinander installieren. Wandhalterungen und Anschlüsse werden dabei vollständig von der Verkleidung verdeckt.
Square ist wahlweise mit Warmwasser- oder Elektrobetrieb ausgestattet und in quadratischer sowie rechteckiger Ausführung erhältlich. Eine Farbpalette von mehr als 140 Farbtönen sowie kundenspezifische Anpassungen ermöglichen Ihnen eine große Bandbreite an Individualisierung.
Klassisch und modern zugleich: Mit seinem einzigartigen Look bietet Agorà die ideale Heizlösung für sämtliche Wohnbereiche – in traditionellen Umgebungen ebenso wie in anspruchsvollen Raumkonzepten. Drei verschiedene Dekorausführungen, knapp 200 verfügbare Größen und ein breites Sortiment an Farben sorgen dafür, dass sich dieser Design-Heizkörper mühelos in Ihr Zuhause einfügt.
Dank seiner enormen Vielseitigkeit eignet sich Agorà auch optimal für Renovierungen – so lässt sich jede alte Heizung ersetzen, ohne dass ein Eingreifen ins Mauerwerk erforderlich wird. Übrigens: Auch beim Thema Energieeffizienz kann das Modell punkten: Bei einer geringen Wassermenge weist Agorà eine überdurchschnittlich hohe Wärmeleistung auf.
Zurückhaltend in der Ecke stehen ist nicht seine Sache – ganz im Gegenteil: Mit expressiv-dominanter Formensprache wird Milano von Tubes zum stilprägenden Element in der Raumgestaltung. Bereits im Jahr 2006 wurde die Grundform für diesem ikonischen Design-Heizkörper geschaffen, der es in freistehender Ausführung sogar schon ins Designmuseum der Pinakothek der Moderne in München geschafft hat.
Seit Kurzem ist das Modell nun auch in einer horizontalen Variante für die Wand- oder Bodeninstallation verfügbar, die vielseitige Möglichkeiten eröffnet. Mit einer Länge von 175 oder 202 cm setzt dieser Heizkörper ein echtes Design-Statement – und zwar selbst in leicht übersehbaren Bereichen wie unterhalb eines Fensters oder in Bodennähe.
„Leicht und frei wie ein Schmetterling, ausziehbar und faltbar wie ein Paravent“ – so beschreibt die Marke Tubes sein Modell mit dem vielsagenden Namen Origami. Der Entwurf von Alberto Meda soll nach Vorstellung des Designers mit dem gesamten Raum in Dialog treten.
Damit die Elektroheizung vielfältig genutzt werden kann, ist sie in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Bei der freistehenden Variante bieten seine beweglichen Module die Möglichkeit, den Raum zu unterteilen und Privatsphäre zu schaffen. In der Version als Wandmodell verwandelt sich wahlweise eines der Elemente in einen eleganten Handtuchwärmer zum Ausklappen.
Heute hier, morgen dort: Mit der mobilen Infrarot-Heizsäule Pipewave vom Redwell bewahren Sie sich vollkommene Flexibilität. Je nach Bedarf können Sie die Säulenheizung überall dort aufstellen, wo sie für wohlige 360-Grad-Wärme sorgen soll – so lassen sich immer wieder neue Raumkonzepte entwerfen.
Haben Sie für Ihren neuen Design-Heizkörper einen dauerhaften Platz gefunden? Dann können Sie Pipewave auch als Montagemodell für Decke oder Wand erwerben. Je nach Gegebenheiten haben Sie dabei die Wahl zwischen fünf verschiedenen Größen und mehreren Leistungsstufen.
Ob extravagantes Pop-Art-Modell oder skulpturales Statement: Moderne Design-Heizkörper sind weitaus mehr als eine zweckmäßige Wärmequelle: Sie setzen kunstvolle Akzente in Ihrem Zuhause und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Raumatmosphäre.