Modernes Badezimmer in schwarz-weiß Optik.

Die Casa Sa Tuna: Exklusiver Stil und smarte Technik im Einklang

Offene Räume, viel Licht und exklusives Design: Die Casa Sa Tuna an der Nordostküste Spaniens wurde vollständig umgestaltet, neu eingerichtet und mit smarter Technik ausgestattet. Werfen Sie gemeinsam mit uns einen Blick in das sonnenverwöhnte Designjuwel.

Mehr als 2500 Sonnenstunden im Jahr verwöhnen die spanische Costa Brava: Die Region ist bekannt für ihr helles, klares Licht, das schon Künstler wie Miró und Picasso inspiriert hat.

Kein Wunder also, dass bei der Neugestaltung eines Sommerhauses an der idyllischen Bucht von Sa Tuna die Maßgabe der Bauherren lautete: Räume öffnen – und möglichst viel von dieser belebenden Helligkeit reinlassen.

Balkon im Casa Sa Tuna
Bienvenidos a la Casa Sa Tuna! Der lichtdurchflutete Eingangsbereich schafft eine freundliche und einladende Atmosphäre. Quelle: The Room Studio
Interior Design im Casa Sa Tuna
Dunkle Farben kombiniert mit Farbakzenten verleihen der Casa Sa Tuna ihre Eleganz. Quelle: The Room Studio

Der Anspruch: Viel Licht und Weite für die Casa Sa Tuna

Pinien säumen die Zufahrt zur Casa Sa Tuna, die sich eng an einen Hang über der gleichnamigen Bucht schmiegt. Auf dem schmalen Grundstück erstreckt sich das Sommerhaus über zwei Etagen. Eine großzügige Außentreppe führt zu einer reich begrünten Dachterrasse, die mit gemütlichen Sitzgelegenheiten unter einem restaurierten Bootssegel zum Entspannen einlädt.

Im oberen Geschoss befinden sich die Wohnräume mit einem offenen Koch- und Essbereich, auf der unteren Ebene liegen Schlaf- und Badezimmer.

Mit geschwungenen Linien und organischen Formen verschafft das Design-Team von The Room Studio aus Barcelona dem schmalen Haus ein Maximum an Raum und optischer Weite. Eine nahezu vollständig verglaste Fassade in Richtung Bucht bietet spektakuläre Ausblicke und lässt viel Licht hinein.

Sitzecke mit Sofa und Sesseln im Casa Sa Tuna
Unterschiedliche Strukturen kombiniert mit Farbakzenten sorgen für einen stylischen Einrichtungsstil. Quelle: The Room Studio
Teppichdesign im Casa Sa Tuna
Die Einrichtung des Hauses vermittelt sommerliche Leichtigkeit. Quelle: The Room Studio

Viele Stile – ein Look: Interior Design zum Wohlfühlen

Bei der Einrichtung verfolgen die Innenarchitekten einen eklektischen Ansatz, indem sie sich an verschiedenen Stilrichtungen und Epochen bedienen. Die so geschaffenen Möbel-Kompositionen fügen sich zu einem Ganzen und ergeben ein harmonisches Gesamtbild. Dabei erhält jeder Raum in der Casa Sa Tuna durch die individuelle Gestaltung eine eigene Identität.

So finden sich neben mediterranen Farbakzenten und skandinavischen Einflüssen auch dekorative Elemente der klassischen Moderne. Im Gästebad empfängt die Besucher eine Tapete mit psychedelischem Touch und ein futuristisch anmutender Kamin neben gemütlichen Loungesesseln, aus Wiener Geflecht, laden zum Entspannen ein.

Wohnbereich mit Kamin im Casa Sa Tuna
Raum für Raum eröffnen sich neue spannende Einrichtungswelten. Quelle: The Room Studio
offener Wohnraum mit Küche im Casa Sa Tuna
Der Wohn-/Essbereich: ein Zusammenspiel aus Kunst, Design und Natürlichkeit. Quelle: The Room Studio

Bis auf die Bäder haben alle Bereiche einen weißem Linoleum Boden, der die Räume miteinander verbindet. Auch Lichtschalter und Steckdosen bilden eine klare Linie in der Ausstattung:

Das zeitlose Design der Gira E2 Serie fügt sich mit seiner reduzierten Formgebung wunderbar in das eklektische Einrichtungskonzept ein.

Badezimmer im Casa Sa Tuna
Minimalistisch und elegant: Die Bäder sind im Gegensatz zum Wohnbereich eher zurückhaltend eingerichtet. Quelle: The Room Studio

Am Puls der Zeit: Smarter Wohnkomfort an der Costa Brava

Während sich die visuelle Gestaltung in der Casa Sa Tuna mitunter auch vergangener Epochen bedient, ist die technische Ausstattung ganz am Puls der Zeit: Smarte Gebäudetechnik sorgt für modernen Wohnkomfort, der keine Wünsche offen lässt.

So wurde im Haus eine Gira G1 Steuereinheit installiert, über die sich Lichtstimmungen, Raumklima, Jalousien oder Musik ganz einfach bedienen lassen. Sämtliche Gerätefunktionen können mit intuitiven Fingergesten auf dem Touchdisplay schnell und exakt eingestellt werden. Falls an der Costa Brava ausnahmsweise mal nicht die Sonne scheinen sollte, gibt der integrierte Online-Wetterdienst von Gira umgehend Bescheid.

Doch damit nicht genug der technischen Finessen: In den Schlafräumen sorgt die praktische Gira USB-Spannungsversorgung direkt neben den Betten dafür, dass Smartphone und Tablet über Nacht aufgeladen werden – direkt an der Steckdose und ohne Adapter.

Casa Sa Tuna
Jeder Schlafraum ist mit Liebe zum Detail perfekt eingerichtet – von der Bettwäsche bis hin zum Schalterdesign. Quelle: The Room Studio
Casa Sa Tuna
Mit dem Gira Radio genießen Bewohner und Gäste ihre Lieblingsmusik schon beim Aufwachen. Quelle: The Room Studio

Die Casa Sa Tuna überzeugt nach ihrer Neugestaltung nicht nur mit einer gelungenen Raumaufteilung und stilvoller Inneneinrichtung, sondern auch mit einem hohen technischen Komfort. Wir sind jedenfalls hellauf begeistert von diesem stimmungsvollen Sommerhaus-Idyll.