Steurer Mustervilla Außenaussicht auf den Gardasee.

Villa Steurer am Gardasee zeigt State of the Art des smarten Wohnens

Die Villa Steurer in Südtirol weckt nicht nur Fernweh und macht Lust auf Urlaub im Süden. Sie zeigt vor allem, was in Sachen Interior Design und Smart-Home-Technologie State of the Art ist. Werfen Sie mit uns einen Blick hinein.

Wohnbedürfnisse sind so unterschiedlich wie die Menschen und ihre Lebenssituationen. Das erfahren die Exptert/innen des Interior- und Wohnstudios Steurer nahezu täglich bei ihrer Arbeit. Das Unternehmen aus Südtirol ist auf die individuelle Raumgestaltung für unterschiedliche Ansprüche und Lebensstile spezialisiert. Die internationale Kundschaft kann sich in einer besonderen Mustervilla ein Bild davon machen, was in puncto Einrichtung, Design und smartes Wohnen möglich ist.   

Villa Steurer demonstriert Exzellenz im Fach Interior Design

Schon die idyllische Lage macht die Villa Steurer zu einem besonderen Ort. Raumhohe Fenster bieten freie Sicht auf den malerischen Gardasee. Bei der Einrichtung hat der Interior-Experte und Bauherr Kurt Steurer höchste Kompetenz und Exzellenz in seinem Fach bewiesen: Ungeschliffene Betonwände, rauer Naturstein und kunstvoll strukturierte Wandverkleidungen treffen auf glatte, glänzende Oberflächen und Materialien wie Edelstahl, Glas und Marmor. Dazwischen setzen farblich abgestimmte Textilien sowie Elemente aus Holz und Bronze warme, lebendige Akzente. Passend dazu schaffen neutrale Naturfarben wie Beige-, Creme- und Brauntöne ein stilvolles Ambiente. So stimmig und durchdacht wie das Interieur der großzügigen, teils offen gestalteten Wohnbereiche ist auch die technische Ausstattung der Villa Steurer.  

Smart Wohnen am Gardasee: Impressionen der Steurer Villa
Streuer Referenz Esprit antrazit Grau
Ton in Ton: Warme Holztöne und Textilien passend zur Betonwand setzen stilvolle Akzente. Quelle: Patrick Schwienbacher.

Mit Gira wird die Luxusvilla am Gardasee smart

Sowohl im Innen- als auch Außenbereich ist die Villa umfassend mit smarten Lösungen von Gira vernetzt. So gewinnen Kundinnen und Kunden des Wohnstudios Steurer bei einem Besuch auch einen Eindruck davon, wie intelligente Technik das Wohnen komfortabler, sicherer und energiesparender macht. 

"Das Projekt ist Best Practice. Kurt Steurer zeigt, was hier State of the Art ist. Dazu können wir ihm nur gratulieren. Für uns bei Gira ist die Villa Steurer eine weitere beeindruckende Referenz. Es ist toll, dass wir hier die Möglichkeit haben zu zeigen, was wir können.” 

Alfred Mölzer, Geschäftsführer von Gira Österreich  

Streuer Referenz Badezimmer Rund Aluminum
Der Gira Tastsensor und die Gira Esprit Steckdosen in Aluminium-Braun runden das natürliche Farbkonzept ab. Quelle: Patrick Schwienbacher
Streuer Referenz Badezimmer Esprit Bronze
Smarte Technik verschmilzt mit dem außergewöhnlichen Interior-Design in einem der Badezimmer der Mustervilla. Quelle: Patrick Schwienbacher

Von der Licht- und Jalousiesteuerung bis zur Heizung und Türkommunikation ist die gesamte Haustechnik in ein KNX System eingebunden. Der Gira HomeServer dient als zentrale Schnittstelle, über die alle Funktionen und Informationen der KNX Komponenten zusammenlaufen. Auf diese Wiese kann die smarte Technik intuitiv und flexibel über unterschiedliche Bediengeräte gesteuert werden.  

Personalisierte Szenen steigern den Komfort

Als zentrale Kontroll- und Steuereinheit dient der wandmontierte Gira G1. Per Fingertipp auf dem Touchscreen können die Einstellungen geändert und personalisierte Szenen erstellt werden, etwa für die Beleuchtung und Musik. Je nach Anlass ist mit einem Fingertipp das passende Ambiente abrufbar: Für ein gemütliches Abendessen beispielsweise dimmt die Beleuchtung im Essbereich, während im Hintergrund die gewünschte Musik erklingt.  

Vor dem Verlassen der Villa können alle Gebäudefunktionen über einen Zentral-Aus-Befehl mit einem Fingertipp deaktivieren: Das Licht in allen Räumen schaltet sich aus und die Heizung fährt herunter. 

Noch mehr Komfort und Flexibilität in der intuitiven Steuerung bietet die Gira Smart-Home-App. Diese ermöglicht auch auf dem Smartphone oder Tablet den einfachen Fernzugriff auf die Haustechnik.  

Automationen machen das Wohnen sicherer und energieeffizienter

Über das KNX System können technische Abläufe und Funktionen in der smarten Villa ebenso einfach automatisiert werden. Sensoren erkennen zum Beispiel, wenn ein Fenster geöffnet wird. In dem Fall schaltet sich die Heizung automatisch ab, damit keine Wärme verloren geht und Energie gespart wird. Ebenso können für jeden Raum individuelle Wunschtemperaturen vorgegeben werden. Dann reguliert sich das Heiz- und Kühlsystem nach den individuellen Vorgaben von alleine und sorgt energiesparend für Wohlfühlklima.  

Durch die automatische Jalousie- und Lichtsteuerung ziehen noch mehr Komfort und Sicherheit in die moderne Villa ein: Mit den ersten Sonnenstrahlen öffnen die Jalousien automatisch, sodass potenzielle Bewohner/innen sanft durch das Tageslicht geweckt werden. Auch die Beleuchtung ist an den Sonnenauf- und untergang angepasst: Bei abendlicher Dunkelheit schaltet sich die stimmungsvolle Innen- und Außenbeleuchtung von selbst ein.  

Referenz Steurer Villa
Auch an der Außenfassade ist das Gira Design ein Hingucker. Quelle: Patrick Schwienbacher

Zusätzlich bringen Gira Bewegungsmelder automatisch Licht ins Dunkel und machen Stolperfallen sichtbar. Die Sensoren sorgen bedarfsgerecht für Orientierung, sobald eine Person den Erfassungsbereich betritt, und schalten das Licht ebenso zuverlässig wieder aus.  

Gira Technik harmoniert mit dem Interior Design

In den einzelnen Räumen und Wohnbereichen ist die Haustechnik mit der neuesten Generation der Gira Tastsensoren steuerbar. In der Farbe Aluminium-Braun ist der Tastsensor vor allem an den hellen Beton- und Steinwänden ein eleganter optischer Hingucker. Die Tasten können mit individuellen Funktionen belegt werden, beispielsweise für die Steuerung der Raumtemperatur, des Lichts und der Jalousien. 

Streuer Referenz Schlafzimmer spotlight
Streuer Gira Tastsensor 4.95 wand Symbolen

Vielseitigkeit punktet: Egal, ob im Schlafzimmer oder Wohnbereich, die Gira Lösungen sind funktional und können im passenden Design konfiguriert werden. Quelle: Patrick Schwienbacher

Auch im Außenbereich sind die Gira Schalter, Taster und Steckdosen mit ihrem modernen Rahmendesign ein stilvoller sowie funktionaler Blickfang. Neben der Eingangstür hebt sich die Türsprechanlage mit einer mattschwarzen Edelstahlfläche von der hellen Fassade in Natursteinoptik ab: Hier vereinfacht das Gira System 106 die Türkommunikation. Die modulare Anlage integriert neben der Klingel und einem Briefkasten auch eine Kamera. Klingelt es an der Tür, werden die Außenaufnahmen live an die Gira Smart-Home-App und den Gira G1 übertragen. So kann man direkt sehen, wer vor der Haustür steht, mit dem Besuch sprechen und ihm bei Bedarf die Tür auch aus der Ferne öffnen.