Steckdosen planen: Wie viele Steckdosen pro Raum?

Der Bedarf an Steckdosen wächst stetig, denn Strom hält einen Großteil unseres Alltags am Laufen. Eine durchdachte Planung ist daher beim Bauen oder Sanieren äußerst wichtig. Doch wie viele Steckdosen sollten es sein? Und was ist bei der Installation zu bedenken? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie viele Steckdosen sollte man pro Raum planen?

Ganz gleich, ob Sie einen Neubau planen oder Ihr Zuhause renovieren: Mit der Planung der Elektroinstallation stehen Sie vor einer großen Herausforderung – schließlich läuft ohne Strom in einem modernen Haushalt nicht viel. Vor allem mit der steigenden Entwicklung smarter Anwendungen wächst der Bedarf an Anschlüssen und Steckdosen deutlich. In den meisten Häusern sind allerdings viel zu wenig Anschlüsse vorhanden – und Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen sind als Dauerlösung weder sicher noch ästhetisch. Genügend Anschlüsse sollten daher am besten von Vornherein eingeplant oder im Zuge einer Renovierung nachgerüstet werden.

Ausgehend von einer Standardausstattung, sollten Sie die folgenden Angaben als Orientierung nutzen:

  • Wohnzimmer über 20 Quadratmeter: 20 + 4 Steckdosen

Im Wohnzimmer sollten Sie ausreichend Steckdosen für Fernseher, Musikanlage und andere elektronische Geräte einplanen. Halten Sie sich dabei Möglichkeiten offen, im Zuge einer Umgestaltung die Unterhaltungselektronik auch in einer anderen Ecke des Raumes zu platzieren.

  • Küche: 10 + 5 Steckdosen

In der Küche wird’s schnell eng – hier drängen besonders viele Geräte ans Netz: Nicht nur Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank und Herd wollen mit Strom versorgt werden, sondern auch zahlreiche Kleingeräte. Die Arbeitssteckdosen sollten so verteilt werden, dass überall ausreichend Anschlüsse vorhanden sind.

  • Bad (klein): 2 + 2 Steckdosen

Das Badezimmer bedarf im Vergleich zur Küche deutlich weniger Anschlüsse. Zwei Steckdosen neben dem Spiegel bieten sich für Geräte wie Haartrockner oder Rasierapparat an, zwei weitere Anschlüsse sollten in Bodennähe Platz finden. Achten Sie bei der Installation auf die Schutzzonen im Bad und damit auf einen ausreichenden Schutz vor zum Beispiel Spritzwasser.

  • Kinderzimmer: 8 + 3 Steckdosen

Hier sollten Sie flexibel planen – schließlich werden Ihre Kinder größer und sind irgendwann sogar aus dem Haus. Um den Raum dann anderweitig nutzen, sollten Sie im Kinderzimmer vorrausschauend für die Zukunft planen.

  • Arbeitszimmer: 8 + 2 Steckdosen

Im Arbeitszimmer werden zahlreiche Steckdosen für Computer, Drucker, Scanner und andere technische Geräte benötigt. Auch hier gilt: Lieber zu viel als zu wenig Anschlüsse installieren.

  • Außenbereich: 7 + 1 Steckdose

Vergessen Sie beim Planen nicht den Außenbereich: Neben den elektrischen Gartengeräten können auf Terrasse oder Balkon sicher auch Elektrogrill oder Radio die ein oder andere Außensteckdose gut gebrauchen.

Unser Tipp für Technik- und Entertainment-Fans: Planen Sie sicherheitshalber ein paar mehr Anschlüsse ein und sprechen Sie bei Ihrem Elektrofachbetrieb auch die Installation von USB-Spannungsversorgung an. Smarter Komfort durch Sprachassistenten wie Alexa, Siri & Co. wird immer alltäglicher und auch unser Smartphone ist zum dauerhaften Begleiter geworden. Damit werden Lademöglichkeiten und Anschlüsse in hochfrequentierten Wohnräumen immer wichtiger für uns.

Anzahl der Steckdosen: Welche Richtlinie hilft bei der Orientierung?

Eine praktische Orientierung bieten die in Deutschland festgelegten DIN-Normen sowie die entsprechende RAL-Richtlinie (RAL-RG 678). In den Richtlinien finden Sie hilfreiche Angaben zum Ausstattungswert eines Raumes: Denn die empfohlene Anzahl von Steckdosen hängt neben der Raumgröße ganz maßgeblich von den jeweiligen Ausstattungsmerkmalen ab.

Die drei Ausstattungswerte gemäß RAL unterscheiden zwischen Mindest-, Standard- und Komfortausstattung und richten sich damit nach den individuellen Ansprüchen. Kurz gesagt gilt hier: Je höher der gewünschte Komfort, desto höher der Ausstattungswert und desto größer die benötigte Anzahl an Steckdosen.

Zusätzliche Steckdosen planen: Welche Lösungen gibt es zum Nachrüsten?

Steckdosen sind bei Ihnen zu Hause rar gesät und Sie möchten gerne Strom- oder Datenanschlüsse nachrüsten? Für den nachträglichen Einbau von Steckdosen muss eine bestehende Wand aufgestemmt werden. Dies ist nicht nur aufwendig, sondern auch nicht immer so leicht zu realisieren. Doch wir haben gute Nachrichten: Ein Nachrüsten ist dennoch problemlos möglich.

Ein spezielles Aufputz-Programm kann vom Elektrofachbetrieb Ihres Vertrauens ganz einfach auf der Wand befestigt werden. So kann das Gira Profil 55 dort montiert werden, wo bereits ein Stromanschluss besteht. Das Profil ermöglicht bis zu acht Leereinheiten anzubringen: Diese können Sie im Übrigen nicht nur mit Steckdosen, sondern auch mit vielen weiteren Einsätzen aus dem Gira System 55 ausstatten – von Schaltern über Dimmer und Wandsender bis hin zu Elementen aus dem Türkommunikationssystem sind zahllose Optionen möglich.

Mehr als bloß eine Steckdose: Welche Neuheiten sollten Sie kennen?

Steckdosen haben sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt. Klar, in der Hauptsache liefern sie immer noch Strom – doch moderne Anschlüsse bieten mehr als das: Wussten Sie zum Beispiel, dass Sie statt herkömmlicher Steckdosen auch eine USB-Spannungsversorgung installieren können? Hierbei erhalten Sie zwei praktische Steckplätze für die Standards USB A und USB C und können so zum Beispiel Ihre Mobilgeräte ganz einfach und schnell aufladen – ohne weiteres Zubehör. Steckdosen mit integrierter Orientierungsleuchte leiten Sie in der Nacht sicher durchs Dunkel – mit einem dezenten Lichtkorridor auf dem Boden. Besonders smart: Über einen integrierten Sensor schaltet sich das blendfreie Licht bei Dämmerung von selbst ein und am Morgen automatisch wieder aus.

Sie sehen – es lohnt sich, über Neuerungen auf dem Laufenden zu bleiben. So können Sie individuell passende Lösungen bei Ihrem Elektrofachbetrieb direkt anfragen. Denn fehlende Stromanschüsse und wachsender Kabelsalat können schnell zu einem echten Ärgernis werden.

Gira B2B Refresh Startseite
Gira Fachbetriebssuche

Ihre Ansprechperson in der Nähe: Hier finden Sie unsere Gira Fachbetriebe, die Sie nicht nur beraten, sondern auch die Installation der Produkte übernehmen.

Betrieb finden

Mix and Match: Steckdosen und Schalter, die sich Ihrem Stil anpassen

Oft sind es die kleinen Details, die einen großen Unterschied machen. Selbstverständlich sollen sich auch Ihre Schalter und Steckdosen harmonisch ins Gesamtbild einfügen. Deshalb haben wir das modulare Baukastenkonzept des Gira System 55 entwickelt: Sämtliche Komponenten der Gira Designlinien haben einheitliche Maße von 55 x 55 mm.

So lassen sich die unterschiedlichen Funktionseinsätze mit allen möglichen Rahmenvarianten kombinieren. Frei nach dem Motto „Mix and Match“ können Sie Ihre Schalter und Steckdosen individuell auf Ihre Einrichtung abstimmen. Sie mögen es zeitlos und reduziert? Dann ist eine Designlinie wie Gira E2 eine gute Wahl.

Smarter Komfort für Ihr Zuhause

Sie wünschen sich noch mehr Komfort in Ihren eigenen Wänden? Tipps und Inspirationen für die technische Ausstattung bietet der Gira Home Assistent. Über den Online-Konfigurator bekommen Sie eine erste Preiseinschätzung und Kontaktdaten von drei Elektrofachbetrieben in Ihrer Nähe. Dabei sind die Angebote ganz auf Ihre Wohnsituation und individuellen Wünsche ausgerichtet – von smarten Schaltern bis hin zu vollumfänglichen Systemen.

Oder möchten Sie es noch genauer wissen, Systeme vergleichen und verstehen wie smarte Technik funktioniert? Unser Smart-Home-Ratgeber beantwortet alles, was Sie wissen müssen. Das PDF-Dokument mit den wichtigsten Informationen und alltagsnahen Anwendungsbeispiele können Sie hier kostenlos herunterladen.