Smartes Fertighaus: Wohnparadies mit Urlaubsflair

Lichtdurchflutete Architektur trifft auf innovative Smart-Home-Technologie: Ein neues HUF-Musterhaus in Leipzig verspricht Urlaubsfeeling im Alltag. Werfen Sie mit uns einen Blick in ein Fertighaus, das keine Wünsche offenlässt.

Fertighäuser sind beliebter denn je: Fast jedes vierte, neue Haus in Deutschland wird mittlerweile im Werk der jeweiligen Hersteller vorgefertigt. Dass der komplette Bau vom Fundament bis zum Dach aus einer Hand stammt, ist nur ein Grund für die hohe Nachfrage. Neben dem schnellen Aufbau bieten schlüsselfertige Häuser zudem inzwischen viel Raum für individuelle Ideen – mit Massenware haben die modernen Bauten heute nichts mehr zu tun.

Für ein Maximum an Komfort und Sicherheit wünschen sich viele Bauherren ein Smart-Home-Fertighaus mit intuitiver Gebäudesteuerung. In immer mehr Fertighäusern bzw. schlüsselfertigen Häusern ist daher Gira mit seinen Smart-Home-Lösungen vertreten – so auch beim Familienunternehmen HUF HAUS im Westerwald.

Schmuckes Smart-Home-Fertighaus: Das HUF-Musterhaus ART 4 in Leipzig

Mit seiner markanten Fachwerk-Architektur hat sich der Hersteller in der Branche längst einen Namen gemacht. Erst vor Kurzem wurde in Leipzig das Musterhaus ART 4 eröffnet – auch hier dominiert die unverwechselbare Optik aus Holz und Glas das Fassadenbild. Die bodentiefen Fensterfronten lassen viel Licht ins Haus und sorgen für eine enge Verbindung der Wohnfläche mit dem liebevoll angelegten Außenbereich. Hier laden großzügige Pflanzflächen und eine Feuerstelle zum Entspannen ein. Bei der Gestaltung des Gartens wurde ebenso wie beim Haus ein besonderes Augenmerk auf Umwelt und Nachhaltigkeit gelegt.

Außenansicht zum Garten raus
Große Fensterfronten lassen den Übergang von innen nach außen fließend erscheinen. Quelle: HUF Haus

Stilvoll und hell: So sieht das intelligente Fertighaus von innen aus

Drinnen setzt sich der grüne Charakter des Bauprojekts nahtlos fort: Bereits im Eingangsbereich erwartet den Besucher des smarten Fertighauses ein Indoor-Miniaturgarten mit Sukkulenten und man ahnt: In diesem Haus werden auch die kleinen Alltagspausen zu etwas Besonderem. Bei der Planung stand für Architekt Alexander Huf das Thema Offenheit im Fokus und so begegnet man Innenwänden nur dort, wo sie notwendig sind. Eine perfekt ausgestattete Küche mit Theke und Weinkühlschrank sowie ein großzügiges Wellnessbad sorgen darüber hinaus für Urlaubsfeeling. Neben einer stilvollen Möblierung runden Details wie das Schalterprogramm Gira E2 die Inneneinrichtung ab – sowohl funktional als auch ästhetisch.

Der Eingangsbereich ist trotz Treppe offen und lichtdurchflutet
Offen und lichtdurchflutet: der Eingangsbereich. Quelle: HUF Haus
Schlafzimmer mit Dachschräge
Ton-in-Ton: Das Grau der Holzbalken spiegelt sich auch in der Einrichtung des Schlafzimmers wider. Quelle: HUF Haus

„Mit einer Architektur der offenen Wohnraumgestaltung, die die Natur ins Haus holt, und einem intelligenten Raum- und Möbelkonzept können wir viel dazu beitragen, um das angenehme Gefühl von Urlaub dauerhaft in unserem zu Hause zu etablieren“, so der verantwortliche Interior-Designer Michael Baumann.

Ein Haus, das Sie versteht: Grenzenlose Möglichkeiten im Smart Home

Zu diesem Wohlgefühl leistet auch der Einsatz intelligenter Haustechnik einen entscheidenden Beitrag. Über das kabelgebundene Gira KNX System lassen sich zahlreiche Geräte im Haus bequem steuern. So macht sich der smarte Staubsauger-Roboter von Roomba im HUF-Musterhaus an die Arbeit, sobald ein festgelegtes Szenario eintritt – beispielsweise immer dann, wenn alle Personen Ihres Haushaltes das Gebäude verlassen haben.

Modernes Fertighaus mit großer Glasfassade und Satteldach in einem gepflegten Garten, ausgestattet mit Terrasse und stilvollen Outdoor-Elementen.
Fertighäuser mit smarter Gira Technik

Sie interessieren sich für ein modernes Fertighaus? Entdecken Sie die Gira Lösungen, die hier zum Einsatz kommen.

Mehr zum Fertighaus!

Von nah und fern: So einfach lässt sich das smarte Fertighaus bedienen

Die Steuerung aller vernetzten Komponenten erfolgt im smarten Fertighaus über die Gira Smart Home App oder per Sprachbefehl. Möglich wird die Sprachsteuerung durch die Verknüpfung des Gira X1 Servers mit der Sprachassistentin Alexa. Durch sie lässt sich unter anderem das integrierte Soundsystem von Sonos ansteuern. Außerdem ist die Bauherrenfamilie dank des Gira X1 in der Lage, Anpassungsmöglichkeiten über die Gira Smart Home App selbstständig vorzunehmen und sogar ganze Szenen zu hinterlegen – ohne eigens einen Elektrofachmann hinzuzuziehen. Über den Touchscreen der Gira G1 Bedienzentrale können Sie außerdem sämtliche Anwendungen von Licht und Jalousien über Multimedia bis hin zur Heizung auch komfortabel per Fingertipp steuern.

Neben der Schnittstelle in die IoT-Welt, garantiert das Gira S1 Fernzugriffsmodul ein smartes Extra: Über das Systemgerät lässt sich das intelligente Fertighaus auch von unterwegs einfach und sicher steuern – dank einer verschlüsselten Verbindung ist Fremdzugriff so gut wie ausgeschlossen. Das schmucke HUF-Musterhaus überzeugt nicht nur von außen – auch die inneren Werte können sich sehen lassen. Ein stimmungsvolles Einrichtungskonzept und smarte Technik sorgen für ein hohes Maß an Wohnkomfort. Wir jedenfalls sind schon nach einem kurzen Besuch überzeugt: In diesen vier Wänden kommt definitiv Urlaubsfeeling auf.