Apps und Sprachassistenten kommen natürlich sehr gelegen, wenn Sie gerade unterwegs sind oder zu müde, um von der Couch aufzustehen. Nichtsdestotrotz bleibt der manuelle Schalter nach wie vor ein zentraler Baustein im Smart Home. Als Ergänzung zu Alexa und Smartphone können Sie damit sämtliche Vorgänge zu Hause präzise und intuitiv zu steuern. Dazu gehört unter anderem:
· Beleuchtung stufenlos regulieren
· Raumtemperaturen kontrollieren und einstellen
· Jalousien an den Lauf der Sonne anpassen
· Automatische Zeitpläne erstellen
· Szenen mit mehreren Geräten anlegen und aktivieren
So reicht schon ein kurzer Fingerwisch, um Ihrem Haus genau zu sagen, was es tun soll. Aber wie lassen sich solche multifunktionalen Lichtschalter inklusive Zeitschaltuhr im Smart Home nachrüsten? Was bei der Planung vorab zu beachten ist, erklären wir im Folgenden.
Grundsätzlich unterscheidet man bei Smart Homes zwischen kabelgebundenen und funkbasierten Systemen. Welche Lösung die Richtige für Sie ist, hängt von immer Ihrer Wohnsituation und Ihren persönlichen Bedürfnissen ab.
Herkömmliche KNX Systeme basieren auf einem sogenannten „grünen Kabel“, das in der Wand verlegt wird. Deshalb eignet sich diese Variante in erster Linie für Neubauten. Um in einem KNX Smart Home Lichtschalter nachzurüsten, sind entsprechende Anschlussmöglichkeiten für das Kabel notwendig. Das sollten Sie bestenfalls bereits in der Planungsphase berücksichtigen.
Wenn Sie Ihr Zuhause ohne großen Aufwand smart machen wollen, empfiehlt sich eine kabellose Alternative wie das Gira System 3000. Damit sind die wichtigsten Funktionen für den Alltag (Licht-, Jalousie- und Heizungssteuerung) abgedeckt. Noch mehr Komfort bietet das funkbasierte Gira KNX RF System, das sich ebenfalls nachträglich einbauen lässt. Dazu werden die gleichen Funktionseinsätze verwendet wie im Gira System 3000.
Sie haben sich für ein Netzwerk entschieden oder bereits eins installiert? Dann überlegen Sie im nächsten Schritt, was Ihre smarten Schalter können sollten: Möchten Sie nur Ihre Beleuchtung steuern, oder auch Jalousie und Heizung? Soll die Steuerung das gesamte Haus umfassen oder nur einzelne Bereiche? Die Schaltervarianten von Gira sind wahlweise mit einer, zwei oder mehr Tasten ausgestattet, die Sie frei belegen können – je nachdem, was Sie im Alltag brauchen.
Das Wichtigste vorab: Jede neue Installation muss ein professioneller Fachpartner durchführen. Dazu wenden Sie sich am besten direkt an einen Spezialisten in Ihrer Nähe. Wenn Sie im Gira System 3000 Smart-Home-Lichtschalter nachrüsten, werden dafür einfach die Unterputz-Einsätze ausgetauscht. Anschließen wird dann der Aufsatz Ihrer Wahl aufgesteckt. Je nach Bedarf stehen verschiedene Varianten zur Auswahl:
· Bedienaufsatz mit- oder ohne Pfeilsymbole für Licht und Jalousie
· Intuitiver Touchaufsatz für Licht und Jalousie
Die Gira System 3000 Aufsätze lassen sich via Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbinden. Dadurch ist es möglich, die verfügbaren Funktionen im gesamten Haus per App zu steuern. So können Sie beispielsweise Bewegungsmelder, die Bluetooth-Zeitschaltuhr für Jalousien und andere Geräte von jedem Raum aus überprüfen, konfigurieren oder aktivieren.
KNX ist der internationale Standard für vernetzte Gebäudetechnik und bringt maximalen Wohnkomfort in die eigenen vier Wände. Dazu zählen die Steuerung per Sprachbefehl oder App ebenso wie intuitive Bedienelemente an der Wand. Je nach Funktionsumfang gibt es verschiedene Optionen zum Nachrüsten von ichtschaltern im KNX Smart Home:
· Taster für Gira One und KNX in ein- oder zweifacher Ausführung
· Gira Tastsensor 4.95 in jeweils mit bis zu acht individuell belegbaren Funktionen
Jeder KNX Schalter ist zudem mit Status-LEDs ausgestattet. Diese zeigen an, ob angeschlossene Geräte ein- oder ausgeschaltet sind – natürlich in Ihrer Wunschfarbe. Darüber hinaus können Sie die Taster mit einer individuellen Beschriftung aufwerten.
In kabellosen KNX RF Systemen kommen spezielle Bedienaufsätze und Tastsensoren zum Einsatz. Die Datenübertragung läuft hier über Funk, sodass die Tastsensoren sogar auf Glasscheiben oder Möbeloberflächen montiert werden können.
Sie legen Wert auf ein perfekt abgestimmtes Interior? Dann sollten selbstverständlich auch Ihre Schalter ins Gesamtkonzept passen. Das Gira Produktsortiment umfasst insgesamt sieben Designlinien mit einer Vielzahl an Farben, Formen und Materialien. Darunter ist für jeden Geschmack etwas dabei – von klassisch und minimalistisch bis hin zu auffallend und luxuriös.
Der praktische Vorteil: Alle Schalterprogramme sind Teil des Gira System 55. Das bedeutet, dass sämtliche Komponenten einheitliche Maße von 55 x 55 mm haben. Beim Nachrüsten von Smart-Home-Lichtschaltern profitieren Sie somit von großer Flexibilität. Unterschiedliche Rahmenvarianten können Sie beliebig austauschen und kombinieren – frei nach dem Motto „Mix and Match“.
Der Weg zum vernetzten Haus führt über Ihre persönliche Wunschliste: Was sollen Ihre smarten Lichtschalter können? Um smarte Lichtschalter nachzurüsten, braucht es Klarheit in folgenden Punkten:
Was erleichtert Ihren Alltag?
Welche Prozesse sollen automatisch laufen?
Wünschen Sie sich ein übergreifendes System oder einzelne smarte Komponenten?
Um Ihnen bei der Planung zu helfen, hat Gira einen cleveren Assistenten entwickelt: Der Gira Home Assistent ist ein intuitiver Smart-Home-Konfigurator, der Sie dabei unterstützt, passende Lösungen zu finden: vom Lichtschalter bis hin zu Produkten für das vernetzte Zuhause. Der Smart-Home-Planer erkennt Ihre Bedürfnisse und setzt diese zu einem individuellen Konzept zusammen – und das in nur zehn Minuten.
Für Umbau- und Renovierungsarbeiten in Mietwohnungen gilt: Erlaubt ist alles, was Sie bei einem Auszug problemlos wieder entfernen oder rückgängig machen können. Veränderungen, die die Bausubstanz betreffen, brauchen hingegen die Zustimmung der Eigentümer/-innen – beispielsweise, wenn Sie neue Kabel verlegen oder Unterputzinstallationen austauschen wollen. Für das Smart Home in Mietwohnungen eigenen sich deshalb vor allem Funklösungen.
Ein intelligentes Haus bietet Sicherheit, Komfort im Alltag und hilft dabei, Energie zu sparen. Die Nachrüstung von smarten Lichtschaltern kann mit wenigen Anwendungen oder einem kompletten System erfolgen, dabei variieren die Kosten je nach Produktwahl und Umfang. Mit Funksystemen ist der Einbau ohne großen Aufwand möglich. Die modularen Produkte ermöglichen ein Ausprobieren und die spätere Erweiterung des Smart Homes als Option.