Rollläden sind praktische Helfer im Haus: Im Hochsommer halten sie die Hitze draußen, beim Schlafen sorgen für eine angenehme Dunkelheit. Im Idealfall werden Rollläden deshalb schon beim Neubau eines Hauses eingeplant.
Bei Altbauten wurde aus Kostengründen oft auf den Einbau von Rollläden verzichtet. Stehen Sie also gerade vor einer Renovierung oder denken darüber nach, Rollläden nachzurüsten? Dann lohnt sich ein Blick auf die vielen Gründe, die für Rollläden sprechen. Übrigens: Rollläden lassen sich im Altbau recht einfach nachrüsten.
Wenn Sie Ihre Fenster nachträglich mit Rollläden ausstatten möchten, können Sie zwischen verschiedenen Rollladensystemen wählen. Welches für Ihr Zuhause am besten geeignet ist, hängt davon ab, ob Sie nur den Rollladen nachrüsten oder eventuell auch Ihre Fenster tauschen oder die Fassade modernisieren möchten. Nachfolgend stellen wir Ihnen die verschiedenen Rollladensysteme vor.
Einbaurollladen
Einbaurollläden fügen sich harmonisch in die Fassade Ihres Hauses ein, da der Rollladenkasten in den Mauer- beziehungsweise Sturzkasten eingebaut und anschließend verputzt wird. Durch die Integration in die Fassade ist der Rollladen im geöffneten Zustand von außen nicht sichtbar. Aufgrund dieser Bauweise bedeutet das aber auch, dass eine Nachrüstung nur dann für Sie in Frage kommt, wenn ein entsprechender Hohlraum im Fenstersturz vorhanden ist.
Einbaurollläden müssen Sie zusätzlich dämmen, um Wärmebrücken in der Außenwand zu vermeiden und den Schallschutz zu verbessern. Gegenüber Aufsatz- und Vorbaurollläden haben sie jedoch den Vorteil, dass sich die Revisionsöffnung im Innenraum befindet und somit der Zugang zum Rollladenpanzer, zur Mechanik und zum Gurtband problemlos möglich ist.
Aufsatzrollladen
Ein Aufsatzrollladen wird immer zusammen mit dem Fenster eingebaut – ist also nach dem Einbau komplett unsichtbar. Je nach Ausführung kann der Rollladenkasten in den Fensterrahmen integriert sein oder bei der Fenstermontage am Rahmen befestigt werden. Die Revisionsöffnung befindet sich bei Aufsatzrollladen unten, um den Rollladenpanzer vor Regen zu schützen. Die Nachrüstung eines Aufsatzrollladens ist daher nur beim Austausch Ihrer Fenster möglich.
Aufsatzrollladen werden häufig bei der energetischen Sanierung von Altbauten eingesetzt, da sie von Haus aus eine gute Wärme- und Schalldämmung bieten. Der Nachteil ist aber, dass Aufsatzrollläden die Fensterfläche geringfügig verkleinern, so dass auch bei einer vollständig hochgezogenen Jalousie etwas weniger Licht in Ihren Wohnraum gelangt.
Vorbaurollladen
Besonders flexibel sind Sie mit einem Vorbaurollladen. Dieser wird einfach über Ihren Fenstern an der Fassade oder in der Sturzlaibung montiert – somit können Sie Rollläden nachrüsten, wenn gar keine Rollladenkästen in der Wand vorhanden sind. Auch eine Befestigung am Fensterrahmen ist möglich.
So können Sie Ihren Altbau mit Vorbaurollläden nachrüsten, um die Fenster im Erdgeschoss besser gegen Einbruch zu sichern oder um Ihr Haus besser zu isolieren. Durch die Montage an der Außenseite des Hauses werden Wärmebrücken vermieden und die Dämmung des Gebäudes bleibt erhalten.
Wie beim Aufsatzrollladen befindet sich außerdem auch beim Vorbaurollladen die Revisionsöffnung an der Unterseite. Der Nachteil dieses Rollladensystems ist, dass Sie den Kasten an der Fassade deutlich sehen können. Sie können die Rollläden aber mit Putz, Kinker und Wandfarbe nach Ihren Wünschen gestalten und sie so zu Designakzenten an Ihrer Fassade machen.
Es gibt also drei verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Rollläden nachrüsten können. Aufgrund des außenliegenden Rollladenkastens eignen sich in den meisten Fällen aber nur Vorbaurollläden für die Nachrüstung an Ihrem Altbau. Die folgende Tabelle gibt Ihnen noch einmal einen Überblick, in welchen Bausituationen Sie welchen Rollladen einsetzen können.
Wenn Sie Jalousien in Ihrem Zuhause nachrüsten wollen, hängt der Preis von verschiedenen Faktoren ab, darunter:
Rollladentyp
Material (Kunststoff oder Aluminium) und Design des Rollladens
Größe des Fensters oder der Tür
Elektrischer oder manueller Rollladen
Stabilität und Einbruchschutz
Eingebaute Technik, beispielweise Zeitschaltuhr oder Fernbedienung
Einbaukosten
Die Kosten für ein Vorbaurollladensystem beginnen bei circa 100 Euro. Größere Varianten für beispielsweise große Fenster oder Sonderfälle wie Dachfenster kosten natürlich entsprechend mehr. Für einen elektrischen Rollladen an einem großen Fenster können Sie mit Preisen von circa 500 Euro rechnen. Hinzu kommen noch die Kosten für den Einbau durch einen Fachbetrieb.
Der nachträgliche Einbau von Jalousien an Ihren Fenstern bietet Ihnen viele Vorteile. Als Sonnenschutz für Ihre Fenster halten sie nicht nur die Sonne draußen oder setzen optische Highlights an Ihren Hauswänden – Rollläden haben noch viele weitere nützliche Funktionen für Ihr Zuhause.
Blendschutz
Egal, ob Sie im Wohnzimmer fernsehen, auf Ihrem Smartphone surfen oder im Arbeitszimmer mit dem Laptop arbeiten: Mit Rollläden haben Sie auch bei hellem Außenlicht wieder freie Sicht auf Ihre Bildschirme.
Einbruchschutz
Jalousien bieten außerdem einen zusätzlichen Einbruchschutz an Ihren Fenstern und erschweren den Zugang zu Ihrem Zuhause. Denn ein heruntergelassener Rollladen wird als Hindernis wahrgenommen und wirkt somit einbruchhemmend – was wiederum zur Sicherheit in Ihrem Zuhause beiträgt. Zusätzliche Sicherheitselemente am Rollladen, wie beispielsweise eine Hochschiebesicherung oder eine verstärkte Schließleiste, erhöhen diesen Schutz sogar noch.
Schalldämmung
Außerdem schafft eine Jalousie immer einen dunklen und durch die zusätzliche Schalldämmung ruhigen Schlafraum. So mschwächen Sie Lärm ab , der zum Beispiel durch starken Regen, Hagel, Bauarbeiten oder Verkehr verursacht wird.
Sichtschutz
Rollläden bieten Ihnen bei Bedarf auch mehr Komfort und Privatsphäre in den eigenen vier Wänden – vor allem bei Dunkelheit schützten sie Sie vor neugierigen Blicken von außen.
Erhöhte Energieeffizienz
Wussten Sie, dass Rollläden die Wärmedämmung in Ihrem Haus um bis zu 45 Prozent verbessern? Insbesondere Vorbaurollladensysteme schaffen eine zusätzliche Pufferzone zwischen Ihren Fenstern und den äußeren klimatischen Bedingungen. Durch das Schließen der Rollläden kann ein Luftpolster zwischen der Fensterscheibe und dem Rollladen entstehen, das als zusätzliche Isolierschicht wirkt. So halten Rollläden im Winter die Wärme im Haus, während im Sommer weniger Hitze eindringt. Das kann sich auch finanziell auszahlen: Im Winter sparen Sie somit Heizkosten und im Sommer können Sie auf Klimaanlage und Ventilator verzichten.
Auch bei Dachfenstern können Sie manuelle Rollläden recht unkompliziert nachrüsten und auch selbst montieren. Eine weitere Alterative bieten solarbetriebene Jalousie. Diese sorgen auch im Sommer für angenehme Temperaturen in Ihrem Dachgeschoss. Da die Jalousien auf dem Fensterflügel montiert sind, können Sie die Fenster auch bei heruntergelassenen Rollladen öffnen. Bei elektrischen Rollläden sollten Sie Ihren Fachbetrieb zu Rate ziehen.
Wenn Sie in Ihrem Altbau Rollläden nachrüsten wollen, ist es ratsam, gleich elektrische Rollläden in Betracht zu ziehen. Das erspart Ihnen vor allem das Hochziehen von schweren Rollläden an großen Fenstern. Bedenken Sie aber hierbei, dass der Motor eines elektrischen Rollladens eine Stromquelle benötigt. Wenden Sie sich deshalb an Ihren Fachbetrieb, der Sie gerne bei der Planung und Montage der für Ihr Zuhause passenden Rollläden unterstützt.
Regulieren Sie Sonneneinstrahlung und Raumhelligkeit einfach smart und sorgen Sie für ein optimales Raumklima. Quelle: Gira
Außerdem können Sie elektrische Rollläden in Ihr Smart Home einbinden. Ob automatisches Herunterfahren der Rollläden bei Dämmerung oder als Hitzeschutz im Sommer: Mit der intelligenten Gira Jalousiesteuerung funktioniert das ganz einfach. Mit ihr können Sie über intelligente Schalter, Sensoren oder ganz bequem vom Smartphone aus per App die Sonneneinstrahlung regulieren und die Raumhelligkeit steuern. So sorgen Sie für ein optimales Raumklima in Ihrem Zuhause und sparen nebenbei noch Energie.
Sie wünschen sich noch mehr smarte Technik in Ihrem Zuhause, wissen aber noch nicht, wo Sie anfangen sollen? Dann sollten Sie den Gira Home Assistant auf jeden Fall ausprobieren! Unser einfach zu bedienender Smart-Home-Konfigurator hilft Ihnen die passenden Lösungen für Ihr vernetztes Zuhause zu finden. Vom Lichtschalter bis zu weiteren Smart-Home-Produkten – der intelligente Planer erstellt in nur zehn Minuten ein individuelles Konzept, das Ihren Bedürfnissen entspricht.