Eine Auszeit vom Alltag genießen und mal so richtig die Seele baumeln lassen, kann man bei einem Urlaub im 5-Sterne Hotel Moar Gut mitten in der Salzburger Bergwelt. Während sich die Kinder auf einem der abwechslungsreichen Spielplätze oder Wasserwelten vergnügen, erholen sich die Erwachsenen in der Sauna, bei einer Behandlung oder im Wärmebecken. Klingt nach Luxus pur? Tatsächlich sorgt das Naturresort Moargut auf einer Fläche von 150.000 Quadratmetern mit Wiesen und Wäldern für eine extravagante Wohlfühlatmosphäre. Trotzdem sind Wohnkomfort und Nachhaltigkeit überall zu einer untrennbaren Einheit verzahnt. Kürzlich wurde das Moar Gut deswegen erneut mit dem Nachhaltigkeitszertifikat Green Sign Zertifikat ausgezeichnet.
Wie behutsam man im hier im 5-Sterne-Hotel mit der schützenswerten Natur umgeht, zeigt ein Besuch der neuen Familiensuiten, die sich im sogenannten „Hochgartl“ befinden. Dabei handelt es sich um zwei fünfgeschossige Gebäude aus heimischem Lärchenholz am Rande der Anlage, die über einen goldenen Verbindungsbau miteinander verbunden sind. Die Besonderheit: Alle zwischen 42 und 115 Quadratmeter großen Apartments wurden so konzipiert, dass zauberhafte Panoramablicke ins Salzburger Land möglich sind, ohne von anderen Gebäudeteilen gestört zu werden. Selbst die eigene Privatsphäre bleibt unbeeinträchtigt – sogar auf der 16 Quadratmeter großen Loggia.
Die Idee hinter dem Neubau, der von LP Architektur aus Altenmark mit der Landschaftsarchitektin Karin Walch entwickelt wurde: Durch die Konstruktion des Gebäudes in die Höhe musste weniger Fläche versiegelt werden – ein Konzept, das im Rahmen nachhaltiger Überlegungen immer wichtiger wird. Auch der traditionelle Baustoff Holz spielte hier eine maßgebliche Rolle. Die äußere Fassade imponiert durch heimisches Lärchenholz, das an traditionelles Hüttenflair erinnert. Im Inneren bilden Landhausdielen aus Kernesche den behaglichen Fußboden. Wände und Decken wurden mit Fichtenholz verkleidet. Und das maßgefertigte Mobiliar stammt von der lokalen Tischlerei Huber.
Um Erholung hier in der Salzburger Bergwelt in den Mittelpunkt zu stellen, entschieden sich die Architekten für eine naturbetonte, reduzierte Einrichtung. Das Zentrum der Suiten bilden lichtdurchflutete Wohnräume mit verschiedenen Sitzgelegenheiten, von denen man durch große Panoramafenster den Blick schweifen lässt. Vorhänge, Sofas oder Teppiche aus naturbelassenem Leinen oder Loden sorgen für gemütliche Akzente. Und am rustikalen Kachelofen aus grüner Sommerhuber-Keramik kann man sich nach einem Wintertag im Freien aufwärmen.
Damit man trotz aller Nachhaltigkeit nicht auf den Luxus eines 5-Sterne-Hotels verzichten muss, ist für fast unsichtbare, technische Unterstützung in den neuen Suiten gesorgt. Beispiele dafür: Der Zugang zu den Suiten erfolgt von der Tiefgarage aus über einen Aufzug. Die kabellosen Flachbild-Fernseher „The Frame“ von Samsung erwecken den Anschein eines Gemäldes. Rahmenlos integrierte Deckenspots sorgen für sanftes Licht, das den Ausdruck der Materialien im Raum unterstreicht. Die Schaltern und Steckdosen der Designlinie Gira E2 Schwarz matt verleihen den Suiten ein elegantes Finish. Mit dem Gira Tastsensor 4.95 lassen sich außerdem Funktionen wie Licht oder die Jalousien smart steuern.
Unser Tipp: Auch im Alltag darf man sich etwas mehr Wohnkomfort gönnen: Ideen rund um die technische Ausstattung in Ihren vier Wänden bietet der Gira Home Assistent. Ob smarte Schalter wie im Hotel Moar Gut oder die komplette Smart-Home-Technik: In nur 10 Minuten nimmt der Online-Konfigurator Ihre Wünsche entgegen und setzt sie in Empfehlungen und Tipps um.