Ein traditionelles Satteldach, weißer Putz und viel Holz: Diese Beschreibung macht ein Einfamilienhaus im kleinen Straßendorf Ruhlsdorf zum wahren Klassiker der modernen Architektur. Und dennoch ist dieses Eigenheim kein Bauprojekt von der Stange. Die Architekten/-innen der Brandenburger Firma Max Holzbau haben sich viel Zeit genommen, um gemeinsam mit der Familie ein Zuhause zu gestalten, das individuelle Wünsche erfüllt.
Dank vorausschauender Planung konnten die Bauarbeiten nach nur knapp sieben Monaten im September 2019 abgeschlossen werden. In ruhiger Nachbarschaft wohnt die Familie nun auf rund 130 Quadratmetern Wohnfläche, die sich auf zwei Stockwerke verteilen. Ummantelt ist das Haus von einer Mischfassade aus Putz und Lärchenholz mit Vergrauungslasur. Passend dazu verleihen Holz-Alu-Fenster, eine überdachte Terrasse und ein Doppel-Carport mit angeschlossenem Schuppen dem Gebäude sein modernes Äußeres. Den Projektnamen „MAX Extra K Haus“ trägt das Eigenheim nicht ohne Grund. Denn auch hinter der Fassade stecken allerhand Besonderheiten.
Die Unternehmensgruppe MAX Holzbau hat sich auf nachhaltige Baukonzepte spezialisiert. Um mit innovativen Lösungen individuelle Vorhaben zu realisieren, beschäftigt die Firma sogar ein eigenes Technikteam. Davon profitierten auch die Familie in Ruhlsdorf: Dank eines speziellen Wandaufbaus, intelligenter Gebäudetechnik und einer Photovoltaikanlage ist ein Energieeffizienzhaus KfW 40 Plus entstanden. Die PV-Module auf dem Satteldach sind als Indach-Lösung installiert und schöpfen in Kombination mit einem eigenen Stromspeicher ihr volles Potenzial aus. Die gespeicherte Sonnenenergie kann nicht nur für die autarke Versorgung mit grünem Strom genutzt werden, sondern dank einer speziellen Technik auch zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. Für ein angenehmes Raumklima sorgt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die sich das ganze Jahr über dem Wärmebedarf des Hauses anpasst.
Im Inneren des Eigenheims prägen cremeweiße Wände und helle Holzelemente das gemütliche Ambiente. Fußböden, Treppenstufen und Arbeitsflächen aus Holz verleihen der minimalistischen Einrichtung natürliche Wärme und skandinavischen Charme. An den Wänden fügen sich Schalter und Steckdosen im Rahmendesign Gira E2 unauffällig in die Gestaltung ein. Mit seiner kantigen Form ergänzt das zeitlose Design-Original in der Farbvariante Weiß den modernen Einrichtungsstil.
Für alltäglichen Komfort und ein effizientes Energiemanagement sorgt ein Smart-Home-System, das die flexible Steuerung und Kontrolle der Haustechnik ermöglicht. In den einzelnen Räumen kann die Familie per Tastendruck zum Beispiel die Beleuchtung schalten und dimmen, die Raumtemperatur regulieren oder die Jalousien herauf- und herunterfahren. Dafür lassen sich über den Gira Tastsensor 3 eine Vielzahl individueller Funktionen ablegen und abrufen.
Als zentrale Steuereinheit und Wohnstation vereinfacht der Gira G1 die Bedienung in dem intelligent vernetzten Eigenheim. Über das wandmontierte Touch-Panel können die Bewohner alle angeschlossenen Geräte und elektrischen Komponenten kontrollieren, einzelne Funktionen per Fingertipp abrufen oder individuelle Szenen programmieren. Auch die Leistung der PV-Anlage und Wärmepumpe behalten sie auf diese Weise jederzeit im Blick.
Als Gegenstück zur Wohnstation ermöglicht im Außenbereich die Gira Türstation TX_44 eine komfortable Begrüßung von Besuchern. Neben Lautsprecher, Mikrofon und Klingel lässt sich auch eine Farbkamera in die Türsprechanlage integrieren. So können die Bewohner sehen, wer vor der Tür steht, noch bevor sie diese öffnen. Mit dem Schalterprogramms TX_44 setzt die Türsprechanlage auch optisch einen modernen Akzent an der hellen Putzfassade und ist mit ihrem bruchsicheren, witterungsbeständigen Rahmen für alle Ansprüche im Außenbereich gerüstet.
Vorausschauend geplant und professionell umgesetzt erfüllt das "MAX Extra K Haus" anspruchsvolle Wünsche in Sachen Energieeffizienz, nachhaltige Architektur und modernen Wohnkomfort. Wenn Sie weitere Inspiration und Smart-Home-Tipps benötigen, ist der Gira Home Assistant eine ideale erste Anlaufstelle. In nur drei Schritten liefert der Online-Konfigurator personalisierte Vorschläge für die technische Ausstattung entsprechend Ihrer Wünsche und Wohnsituation.