Frau sitzt auf einem Liegestuhl im Garten.

Kleinen Garten gestalten: Tipps und Ideen für Ihre Gartenplanung

Um sich einen Erholungsort unter freiem Himmel einzurichten, brauchen Sie nicht unbedingt ein großes Grundstück. Wer einen kleinen Garten gestalten möchte, kann mit optischen Tricks und guter Planung auch auf kleiner Fläche einen grünen Rückzugsort schaffen.  

Gartenbesitzer/-innen haben meist viele Wünsche und Vorstellungen bei der Gestaltung des Grundstücks. Damit diese Gartenideen auch in einem kleinen Garten Platz finden, ist vor allem gute Planung wichtig.

Fertigen Sie sich vor dem ersten Spatenstich am besten eine Skizze an, damit Sie stets vor Augen haben, wie der Garten am Ende aussehen soll. Erfahren Sie in diesem Artikel, wie besonders kleine Gärten mit unseren Gestaltungsideen groß rauskommen – inklusive Wohlfühlkomfort und technischen Raffinessen.

1. Unterteilen Sie den Garten in Funktionsbereiche

Bei der Gestaltung eines kleinen Gartens, kommt es auf eine klare Gliederung an. Eine logische Strukturierung mit Diagonalen und Sichtachsen, beispielsweise durch einen Gartenweg, bringt Ordnung in das Gesamtbild und schafft räumliche Tiefe.

Durch die Aufteilung des Grundstücks entstehen so unterschiedliche „Gartenzimmer", etwa ein Entspannungsbereich mit Sonnenliege oder Hängematte, eine überdachte Sitzecke, eine Gartenküche oder ein Gemüsebeet.  

Um kleine Gärten in unterschiedliche Funktionsbereiche zu unterteilen und dabei eine optische Vergrößerung zu erreichen, gibt es mehrere kreative Ansätze auf die wir im weiteren Verlauf näher eingehen werden. 

2. Beschränken Sie sich auf wenige Materialien im Garten

Wenn Sie einen kleinen Garten gestalten, empfehlen sich grundsätzlich eher wenige abgestimmte Materialien und eine helle Bodengestaltung. Sie können einzelne Bereiche auch durch unterschiedliche Bodenbeläge wie Rasen, Terrassendielen und Beete voneinander abgrenzen.  

Flächen aus weißem Kies, ein Weg aus großformatigen, hellen Steinplatten und einheitliche Bodenbeläge lassen einen kleinen Garten geräumiger wirken und freundlicher erscheinen. Die Auswahl der Materialien sollte wohlüberlegt sein, damit sie harmonisch zusammenwirken und den Garten nicht optisch überladen.  

Quadratische Steinplatten bilden einen Weg durch einen mit Kies und verschiedenen Pflanzen gestalteten Vorgarten.
Helle Bodenbeläge und wohlüberlegte Materialien erzeugen in kleinen Gärten eine freundliche, geräumige Atmosphäre. Quelle: iStock

3. Tipps für lange/schmale Gärten

Um einen kleinen Garten größer wirken zu lassen, ist es entscheidend, optische Täuschungen und Gestaltungstricks geschickt einzusetzen. Ein langer, schmaler Garten kann durch folgende Ansätze in der Breite betont und optisch erweitert werden: 

Der durchlässige Zaun erweitert optisch den kleinen Garten, der mit einer modernen Sitzgarnitur zum Verweilen einlädt.
Ein durchlässige Zaun öffnet den Blick und verleiht dem Garten eine grenzenlose Weite. Quelle: Janua

4. Tipps für kurze/breite Gärten

Um einen kurzen und breiten Garten optimal zur Geltung zu bringen, ist es sinnvoll, die Länge des Gartens zu betonen und den Blick in die Tiefe zu lenken. Hier einige Strategien, die sich dafür anbieten: 

5. Pflanzen für die optische Vergrößerung kleiner Gärten

Um kleine Gärten optisch zu vergrößern, ist die geschickte Auswahl und Platzierung von Pflanzen entscheidend. Hier einige bewährte Methoden: 

Helle und reflektierende Pflanzen  

Pflanzen mit hellen Blättern oder Blüten können das Sonnenlicht reflektieren und den Garten heller und somit größer wirken lassen. Besonders geeignet sind Silberblättrige Pflanzen wie Lavendel oder die Silber-Weide. 

Perspektive durch Pflanzenführung 

Führen Sie Pfade mit einer Reihe von niedrigen zu höher wachsenden Pflanzen. Dies zieht das Auge entlang des Pfades und verlängert optisch den Garten. Hohe, schlanke Pflanzen am Gartenende können die Perspektive zusätzlich verlängern. 

Raumaufteilung durch unterschiedliche Pflanzenzonen 

Teilen Sie den Garten in verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen Pflanzenthemen oder -farben. Diese visuelle Trennung kann den Garten tiefer und interessanter erscheinen lassen. 

Sparsamer Einsatz von großen Pflanzen 

Große Pflanzen und Bäume können in einem kleinen Garten schnell übermächtig wirken. Setzen Sie sie gezielt als Fokuspunkte ein, ohne den Raum zu überladen. 

Pflanze im Blumentopf
Auch in kleinen Gärten neue Ebenen und Raum für Pflanzenfreude. Quelle: iStock

6. Vertical Gardening: Pflanzen und gärtnern Sie in die Höhe

Für den pflegeleichten Kleingarten gilt: Weniger ist mehr. Allerdings können Sie mit unterschiedlichen Ebenen und Höhen auch zusätzlichen Platz zum Gärtnern und Begrünen schaffen. Neben hängenden Blumentöpfen an Dachvorsprüngen bietet der Vertical-Gardening-Trend viele kreative Ideen.  

Vertical Gardening ist eine moderne Gartenmethode, bei der Pflanzen, Obst und Gemüse an vertikalen Oberflächen wie Wänden, Zäunen oder speziellen Konstruktionen angebaut werden.

Diese Art des Gärtnerns ist besonders vorteilhaft für städtische Umgebungen mit begrenztem Raum und Gärten, da sie die verfügbare Fläche maximiert und gleichzeitig das städtische Mikroklima verbessern kann.  

Stilvoll beleuchtetest Blumenbeet in einer Detailaufnahme.
Geschickt gesetzte Pflanzen und Symmetrie verbergen die wahre Größe dieses kleinen Gartens. Quelle: Vibia

7. Symmetrien und Akzente kaschieren die Gartengröße 

Auch eine symmetrische Gestaltung mit geometrischen Formen und bewussten Akzenten lenkt von der eigentlichen Gartengröße ab.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer kreisförmigen oder ovalen Rasenfläche in der Mitte des Gartens?

Inselförmige Areale lockern das Gesamtbild auf, ohne unübersichtlich zu wirken.

Auch eine Sitzecke oder ein Wasserspiel können auf einer runden Rasenfläche dekorativ in Szene gesetzt werden.  

8. Mit den richtigen Farben einen kleinen Garten gestalten

Eine überlegte Farbgebung hat ebenfalls Einfluss auf die Raumwirkung. Helle, kühle Töne öffnen dunkle Ecken und lassen das Grundstück weitläufiger erscheinen. Um Tiefe in kleine Gärten zu bringen, bieten sich deshalb vor allem im hinteren Bereich kleinblättrige Pflanzen mit blassblauer und weißer Blüte an.  

  • Schleifenblume (Iberis sempervirens): Die Schleifenblume ist eine immergrüne Staude mit kleinen, glänzenden Blättern. Sie blüht im Frühling üppig mit kleinen, dichten Clustern aus weißen Blüten, die über dem Laub schweben und einen schönen Kontrast zu den dunkelgrünen Blättern bieten. 

  • Niedriger Katzenminze (Nepeta faassenii): Diese Sorte der Katzenminze ist bekannt für ihre kleinblättrigen, grau-grünen Laub und blassblauen Blüten, die im Sommer erscheinen. Sie ist eine ausgezeichnete Bodendeckerpflanze, die auch als Einfassung oder in Steingärten verwendet werden kann. 

Kräftige, knallige Farben wie Rot, Violett und dunkles Blau rücken durch ihre dominante, wuchtige Wirkung in den Vordergrund und sollten eher sparsam eingesetzt werden. Generell ist es ratsam, das Farbspektrum in einem kleinen Garten übersichtlich zu halten, um den Gesamteindruck nicht zu überladen. 

9. Spielen Sie mit unterschiedlichen Ebenen

Kleine Gärten wirken offener und größer, wenn sie sich dem/-r Betrachter/-in nicht sofort erschließen, sondern erkundet werden können. Das erreichen Sie auch, wenn Sie den Garten mit unterschiedlichen Höhen in Bereiche gliedern, zum Beispiel mit einem Senkgarten, einer erhöhten Holzterrasse oder Hangböschungen.  

Hohe Elemente wie bepflanzte Rosenspaliere oder eine dicht bewachsene Pergola und klein bleibende Zierbäume erzeugen Spannung und suggerieren, dass es dahinter noch versteckte Ecken zu entdecken gibt. 

Stilvolle Outdoor-Essbereich auf einer Holzterrasse, umgeben von grünen Pflanzen.
Verschiedene Ebenen, wie sie durch eine Holzterrasse wie diese geschaffen werden, können den Außenbereich optisch vergrößern. Quelle: Getty

10. Vergrößern Sie Ihren Garten durch Reflexion und Licht

Je kleiner der Garten ist, desto eher werden markante Highlights wie Skulpturen, bunt blühende Beete oder ein Wasserspiel zu Fixpunkten, die von der Umgebung und eigentlichen Größe ablenken.

Auch Wasserflächen, etwa ein kleiner Teich, haben durch ihre Spiegelung einen vergrößernden Effekt. Dasselbe gilt für den bewussten Einsatz von Licht und hellen Flächen. Eine weiß verputzte Hauswand reflektiert viel Sonnenlicht in den Garten und erzeugt dadurch optische Weite. 

Gartenbeleuchtung wie kleine Lichtquellen, Spots oder Lichterketten, heben einzelne Gartenbereiche hervor und schaffen abends für eine gemütliche Atmosphäre​​. Lichter am Wegesrand bieten Orientierung bei Dunkelheit.

Besonders praktisch ist zum Beispiel die  Gira Licht- und Energiesäule. Sie sorgt nicht nur für Helligkeit, sondern je nach Ausführung auch für Strom bis in den hintersten Winkel Ihres Gartens. 

Bei nächtlicher Dunkelheit leuchten Präsenz- und Bewegungsmelder den kleinen Garten bedarfsgerecht aus. Für die automatische Lichtschaltung erfasst der  Gira Bewegungsmelder Cube  neben der Umgebungshelligkeit auch die Wärmebewegung von vorbeilaufenden Personen.

Das verhindert, dass das Licht zum Beispiel durch Windbewegung von nahen stehenden Büschen ungewollt eingeschaltet wird. 

Kleine klappbare Metallbank angelehnt an einen Holzzaun.
Die klappbare Fermob-Gartenbank spart Platz und fügt sich harmonisch in das grüne Ambiente ein. Quelle: Fermob

11. Wählen Sie kompakte und flexible Gartenmöbel 

Für kleine Gärten oder Balkone sind flexible und kompakte Möbel ideal, um den vorhandenen Raum optimal zu nutzen. Stapelbare Stühle und klappbarer Tisch und Gartenliege sind besonders praktisch, da sie bei Bedarf leicht verstaut werden können.

Möbel aus leichten Materialien wie Aluminium oder Kunststoff lassen sich leicht umstellen, was die Anpassung an verschiedene Nutzungsszenarien erleichtert.  

Modulare Möbelsysteme, die sich nach Bedarf zusammensetzen oder umkonfigurieren lassen, bieten maximale Flexibilität, Design und Funktionalität.

Zudem sind platzsparende Lösungen wie Hängetische oder zusammenklappbare Bänke, die an der Wand montiert werden können, eine ausgezeichnete Wahl bei wenig Platz.

Diese praktischen Lösungen ermöglichen es, auch in kleinen Außenbereichen eine einladende und funktionale Einrichtung zu schaffen.  

12. Gartenmöbel in kleinen Gärten optimal platzieren

Die Platzierung von Gartenmöbeln in kleinen Gärten erfordert sorgfältige Planung, um den Raum effizient zu nutzen und gleichzeitig eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Hier einige Tipps, wie Sie Gartenmöbel optimal in kleinen Gärten platzieren können: 

Eine mit Tellern und Blumen dekorierte Gartentischgarnitur steht in einem sorgfältig gestalteten kleinen Garten.
Ein einladendes Gartenmöbelset schafft ein angenehmes Ambiente für eine Mahlzeit im kleinen Garten. Quelle: Getty

Durch diese Überlegungen können Sie auch in einem kleinen Garten eine praktische und ästhetisch ansprechende Möbelanordnung schaffen, die den Raum optimal nutzt und gleichzeitig eine Oase zum Entspannen und Genießen bietet. 

Fest steht: Auch ein kleines Grundstück können Sie in einen idyllischen, individuellen Wohlfühlort verwandeln. Und ein kleiner Garten bietet durchaus Vorteile: Immerhin bedeutet weniger Fläche in der Regel auch weniger Arbeit beim Rasen mähen, Laub harken oder Unkraut jäten – und somit mehr Zeit, um das kleine Stück Natur vor Ihrer Haustür zu genießen.