Moderne Haustür mit Türsprechanlage und Bewegungsmelder.

Haustür und Wohnungstür sichern: Ratgeber für den optimalen Einbruchschutz

Die Sicherheit des eigenen Zuhauses ist ein zentrales Anliegen jedes/-r Hausherren/-in. In einer Zeit, in der Einbrüche und Sicherheitsbedenken zunehmen, gewinnt eine gut gesicherte Wohnungstür immer mehr an Bedeutung. Erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihre Haustür optimal sichern.

Eine effektive Sicherung der Haustür geht über traditionelle Schlösser und Riegel hinaus und beinhaltet den Einsatz moderner, intelligenter Technologien. Dabei müssen Design und Ästhetik nicht hinten anstehen. Erst eine ganzheitlich durchdachte Türüberwachung schützt das, was Ihnen am Herzen liegt. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, um Ihre Haustür optimal zu sichern und Ihr Haus einbruchsicher zu machen.

1. Schwachstellen an Haustür und Wohnungstür erkennen 

Der erste Schritt zur Sicherung Ihrer Haus- und Wohnungstür besteht darin, potenzielle Schwachstellen zu identifizieren. Überprüfen Sie die Tür auf Anzeichen von Verschleiß, wie abgenutzte Scharniere, veraltete Schlösser oder beschädigte Rahmen. Achten Sie auch auf die Beschaffenheit des Türmaterials und prüfen Sie, ob es Anzeichen von Erosion oder Schwachstellen gibt, die leicht manipuliert werden könnten. Eine gründliche Inspektion hilft Ihnen, die Bereiche zu erkennen, die verstärkt oder ersetzt werden müssen, um die Sicherheit zu erhöhen und Ihre Haustür zu sichern. 

Zusätzlich sollten Sie die einzelnen Bestandteile der Tür genauer betrachten. Dazu gehören Türbänder, Schließblech, Einsteckschloss, Beschlag und Türzylinder. Prüfen Sie, ob diese Elemente defekt, alt, lose oder leicht von außen zu entfernen sind. Einbrecher/-innen nutzen oft einfache Werkzeuge wie Schraubendreher oder Brecheisen, um Türen aufzuhebeln. Besonders das Schließblech sollte sorgfältig geprüft und gegebenenfalls ersetzt werden. Auch die Verbindung des Türrahmens (Zarge) mit dem Mauerwerk ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Sicherheitsüberprüfung nicht außer Acht gelassen werden sollte. Durch diese detaillierte Überprüfung können Sie effektiv die Sicherheit Ihrer Wohnungstür erhöhen und potenzielle Einbruchsrisiken minimieren.

Gira Magazin Haustür sichern
Effektive Haustürsicherung mit intelligenten Technologien – schützen Sie Ihr Zuhause, ohne Kompromisse bei Design und Komfort einzugehen. Quelle: iStock

2. Die Merkmale einer gut gesicherten Haustür

Maßnahmen, um Ihre Haustür sicher zu machen, sollten ganzheitlich gedacht werden. Es gibt eine Vielzahl von Optionen, vom Schloss über Türspione bis hin zu modernen Türkommunikationssystemen mit Bewegungssensoren. Berücksichtigen Sie Ihre persönlichen Sicherheitsbedürfnisse und wählen Sie eine Sicherungsvariante, die sowohl effektiv als auch kompatibel mit Ihrem Lebensstil ist. In den nächsten Abschnitten schauen wir uns die unterschiedlichen Möglichkeiten einmal genauer an. 

3. Welche Schlossarten gibt es?

Unterschiedliche Schlossarten bieten verschiedene Ebenen des Schutzes und können je nach Bedarf und Türart ausgewählt werden, um die Sicherheit zu maximieren und speziell Ihre Haustür von außen zu sichern.  

4. Installation von Zusatzschlössern

Zusatzschlösser sind eine effektive Methode, um die Sicherheit Ihrer Haustür zusätzlich zu erhöhen. Achten Sie aber unbedingt darauf, dass das Schloss korrekt montiert wird und keine Schwachstellen offenlässt. Diese Arten von Zusatzschlössern gibt es: 

5. Analoge und digitale Türspione 

Klassische analoge Türspione bestehen aus einem einfachen, optischen System und ermöglichen eine Weitwinkelansicht. Sie sind leicht zu installieren und in verschiedenen Designs erhältlich, um sich in die Ästhetik der Wohnungstür einzufügen. Diese Spione benötigen keine Stromversorgung und sind eine kostengünstige und zuverlässige Lösung zur einfachen Sichtprüfung, wer vor der Tür steht. 

Digitale Türspione verwenden Kameras und Displays, haben ein erweitertes Sichtfeld und können Bilder aufzeichnen. Deshalb brauchen diese Modelle auch eine Stromversorgung. Einige Varianten verfügen über Bewegungsmelder, die Aufnahmen auf Speicherkarten speichern können. Die Displays der digitalen Türspione können innerhalb des Wohnbereichs flexibel platziert werden und sind besonders hilfreich für Personen mit eingeschränkter Sicht oder Mobilität.

6. Türsprechanlagen und Türkommunikationssysteme

Türsprechanlagen, die mit einer Videokamera kombiniert sind, bieten eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihr Zuhause. Ein Beispiel hierfür ist das Gira System 106, eine moderne Lösung, die Audio- und Videoüberwachung kombiniert.  

Möchten Sie Ihre Türsprechanlage um eine Wohnungsstation und weitere Features erweitern, spricht man von einem Türkommunikationssystem. Diese ganzheitlichen Lösungen ermöglichen eine Vielzahl von Funktionen, die die Sicherheit und Bequemlichkeit zusätzlich erhöhen. Dazu gehört die Fernsteuerung über Ihr Smartphone, automatische Benachrichtigungen bei verdächtigen Aktivitäten und die Möglichkeit der Kopplung mit Smart-Home-Systemen. Diese Integration schafft ein umfassendes Sicherheitsnetz und erhöht die Effektivität Ihrer Türsicherheit.

Was kann eine smarte Türsprechanlage?

7. Haustürsicherheit nachrüsten

Das Nachrüsten von Schlössern und Türkommunikationssystemen in älteren Häusern ist dank moderner Technologien gut möglich und essenziell, um Ihre Haustür nachträglich sicherer zu machen. Hierfür eignen sich, wie weiter oben schon beschrieben, Zusatzschlösser wie zum Beispiel Quer- oder Panzerriegel, die die gesamte Türbreite sichern, Schutzbeschläge zum Schutz von Schloss und Zylinder oder Sicherheits-Schließbleche zur Verstärkung des Türriegels. 

Wenn Sie eine Türsprechanlage nachrüsten möchten, ist das Gira System 106 unsere empfohlene Lösung: ob ganz klassisch in der Aufputzvariante, modern als Unterputzvariante in die Hauswand eingelassen oder mit Hilfe der passgenauen Einbaudose aus Edelstahl für Fassadenelemente aus Metall wie beispielsweise Torseiteneinbauten. An der hochwertigen Verarbeitung und dem zeitlosen, edlen Design, werden Sie garantiert lange Freude haben.

8. Was kostet eine Türsicherung?

Die Kosten für Türsicherungen variieren je nach Art und Qualität. Einfache Schließbleche zum Nachrüsten sind bereits ab 15 Euro verfügbar, während Tür-Schutzbeschläge und Schutzrosetten ab rund 50 Euro erhältlich sind. Für anspruchsvollere Lösungen wie hochwertige elektronische Türschlösser oder Panzerriegel können die Preise jedoch deutlich höher sein, bis in den Bereich von mehreren hundert Euro.  

Entscheiden Sie sich für ganzheitliche oder smarte Türkommunikationssysteme, ist es ratsam, sich direkt an einen Fachbetrieb zu wenden, um mit diesem gemeinsam Ihre individuellen Bedürfnisse zu erörtern.

Service-Kachel_Showrooms und Expertensuche
Gira Fachbetriebsuche

Ihre Ansprechperson in der Nähe: Hier finden Sie unsere Gira Fachbetriebe, die Sie nicht nur beraten, sondern auch die Installation der Produkte übernehmen.

Betrieb finden

Die KfW-Bank unterstützt die Verbesserung des Einbruchschutzes übrigens mit dem günstigen Kredit KfW 159, der bis zu 50.000 Euro für Sicherheitsmaßnahmen in Wohnungen bereitstellt. Gefördert werden Maßnahmen wie der Einbau einbruchhemmender Türen und Fenster, Zusatzschlösser, Sicherheitsriegel.

Fördermöglichkeiten für Einbruchschutz: Entdecken Sie Möglichkeiten, die Sicherheitsmaßnahmen für Ihr Zuhause unterstützen. Quelle: Gira

9. Zusatzschutz durch Bewegungsmelder

Einbrecher meiden oft Licht, da es sie sichtbar macht. Präsenz- und Bewegungsmelder, insbesondere im Außenbereich, können das unbemerkte Eindringen erschweren und so effektiv dazu beitragen, Ihre Tür sicher zu machen, indem sie dunkle Bereiche sofort beleuchten, wenn Bewegung erkannt wird. Der Gira Bewegungsmelder Cube ist hierbei besonders zuverlässig, da er auf Wärmebewegungen reagiert, wodurch nur menschliche Präsenz die Beleuchtung aktiviert, während Bewegungen von Pflanzen im Wind ignoriert werden.  

10. Auswirkungen auf den Versicherungsschutz

Die Sicherung Ihrer Haustür kann auch Auswirkungen auf Ihren Versicherungsschutz haben. Viele Versicherungsgesellschaften bieten Rabatte oder verbesserte Konditionen, wenn nachweislich Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit getroffen wurden. Informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer über mögliche Vorteile und stellen Sie sicher, dass Ihr neuer Haus- und Wohnungstürschutz den Anforderungen Ihrer Versicherung entspricht. 

Ganzheitlicher Schutz benötigt Expertise  

Die Sicherung Ihrer Haustür ist ein wichtiger Schritt, um Ihr Zuhause und Ihre Liebsten zu schützen. Mit den richtigen Werkzeugen und Kenntnissen können Sie zusätzliche Schlösser oder Türspione installieren. Für die Installation ganzheitlicher Türkommunikationssysteme, empfehlen wir Ihnen jedoch den Weg über Fachbetriebe. Nehmen Sie sich also die Zeit, die verschiedenen Optionen zu erkunden, und treffen Sie eine informierte Entscheidung, die Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.