Badezimmer mit Holzelementen und warmen Farbakzenten.

Halogen durch LED ersetzen: Warum Sie jetzt wechseln sollten

Sparsam, umweltschonend und enorm haltbar: LEDs punkten mit zahlreichen Vorteilen gegenüber anderen Leuchtmitteln. In diesem Artikel erfahren Sie, warum sich der Umstieg lohnt und worauf Sie achten sollten, wenn Sie Halogen durch LED ersetzen wollen.

Halogen durch LED ersetzen – die wichtigsten Fakten im Überblick:

  • Strom sparen & Umwelt schützen: LEDs haben eine hohe Energieeffizienz.   

  • Lange Lebensdauer: LED-Lampen müssen Sie seltener austauschen.  

  • LED-Leuchtmittel gibt es in zahlreichen Formen und Varianten.  

  • Das Umrüsten von Halogen auf LED ist einfach: Nur ein paar Dinge sollten Sie beachten.  

  • LED-Leuchten werden recycelt und gehören nicht in den Hausmüll.  

Gira System 3000 Lichtsteuerung mit der System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth mit dem Gira E2 Rahmen in Schwarz matt
LEDs als indirekte Beleuchtung sorgen für eine gemütliche Wohnzimmeratmosphäre. Quelle: Paulmann

Nach Ende der Glühbirnen-Ära stand die LED lange Zeit im Schatten der Halogen-Lampe. Doch diese Zeiten sind vorbei. Angesichts steigender Stromkosten und der Klimakrise ist die LED-Lampe immer mehr auf dem Vormarsch. Wir erklären, warum diese Trendwende mehr als überfällig ist und zeigen, wie Sie ohne Probleme Halogen durch LED ersetzen können.  

Sparsam & umweltschonend: Darum sollten Sie eine Halogenbirne durch LED ersetzen

Die vielleicht wichtigste Frage zuerst: Warum sollten Sie überhaupt von Halogen auf LED umsteigen? Tatsächlich gibt es mehrere gute Gründe für den Wechsel – beginnen wir mit dem Sparpotenzial. LEDs weisen nämlich eine deutlich höhere Energieeffizienz auf: Etwa 75 % weniger Strom verbraucht eine LED im Vergleich zu einer Halogenlampe.  

Das hat nicht nur einen spürbaren Einfluss auf die Stromabrechnung, sondern schont gleichzeitig auch die Umwelt. Je mehr Lampen in einem Haushalt auf LEDs umgestellt werden, desto größer die Ersparnis. Ein weiterer Pluspunkt: LEDs enthalten im Gegensatz zu Energiesparlampen kein quecksilberhaltiges Gas, das die Umwelt gefährdet.  

Lichtplanung im Neubau Wohnzimmer
Dimmbare LEDs erzielen eine warme Beleuchtung in Wohnzimmer und Küche. Quelle: iStock

Halogenstab durch LED ersetzen: Haltbarkeit und Kosten im Vergleich

Ein anderer großer Vorteil von LED-Leuchten liegt in ihrer Langlebigkeit: Während eine Halogen-Lampe eine Lebensdauer von etwa 2.000 Stunden besitzt, bringt es eine LED auf mehr als das Zehnfache. Einige Hersteller stellen sogar bis zu 100.000 Betriebsstunden in Aussicht. Gehen wir von einer Lebensdauer von 50.000 Stunden aus, müsste eine LED-Lampe bei einer Nutzung von 60 Stunden pro Woche erst nach 16 Jahren ausgewechselt werden. Zum Vergleich: Eine Halogenlampe bringt es unter den gleichen Umständen auf nicht einmal ein Jahr Lebensdauer.  

Und wie sieht es mit den Kosten aus? Zwar sind LED-Leuchten in der Anschaffung ein wenig teurer als Halogen-Lampen – allerdings rechnen sich diese Mehrkosten aufgrund der überragenden Haltbarkeit und Energieeffizienz schon nach kurzer Zeit. Langfristig werden sich zudem auch die geringeren Stromkosten positiv auf ihre Geldbeutel auswirken: Unterm Strich lohnt es sich also aus finanzieller Sicht gleich doppelt, wenn Sie LED durch Halogen ersetzen.  

Halogen durch LED ersetzen: So finden Sie die richtige LED-Lampe

Doch wie finden Sie nun heraus, welche LED sich am besten als Ersatz für Ihre Halogenbirne eignet? Zunächst sollten Sie sich fragen, wie hell Ihre Beleuchtung sein soll. Berücksichtigen Sie dabei neben der Raumgröße auch den Einsatzzweck und -ort der Lampe. Die Helligkeit wird in Lumen gemessen: Je mehr Lumen, desto heller das Licht. Die Wattzahl gibt lediglich den Verbrauch an und dient daher nur zur groben Orientierung. Dank ihrer höheren Energieeffizienz weisen LED-Leuchten bei gleicher Helligkeit deutlich geringere Wattzahlen auf als Halogenlampen.  

Halogen durch LED ersetzen
Stimmen Sie die Auswahl der LED-Beleuchtung auf die gewünschte Helligkeit im Bad ab. Quelle: iStock

Die nächste Entscheidung steht bezüglich der Lichtfarbe an. Sie wird in Kelvin gemessen und es gilt: Je höher die Farbtemperatur, desto kühler das Licht. Mit 2.700 bis 3.000 Kelvin erhalten Sie ein warmweißes, gemütliches Licht. Kältere Lichtfarben (über 4.000 Kelvin) wirken eher anregend und eignen sich daher beispielsweise fürs Arbeitszimmer.  

Auch farbige LEDs können eine spannende Option sein: Die smarten LED-Sets von Philips Hue bieten mit 16 Millionen Farben eine schier endlose Palette an Möglichkeiten, um Ihr Zuhause stimmungsvoll und individuell zu gestalten.   

Umrüsten ohne Probleme: Schritt für Schritt Halogen durch LED ersetzen

Wie gelingt nun aber die Umrüstung von Halogen auf LED? Am besten nehmen Sie einfach Ihre alte Halogen-Leuchte mit ins Geschäft. Nun wählen Sie eine LED mit derselben Form und dem gleichen Sockel aus – so können Sie sicher sein, dass die LED in die vorgesehene Fassung und Lampe hineinpasst. Die Sockelbezeichnung finden Sie meist auch unten am Leuchtmittel aufgedruckt. Für einige Fassungen sind auch Adapter erhältlich, bei den meisten gängigen Modellen sollten Sie jedoch ohne Probleme auch so eine passende LED-Alternative finden.  

Ein wichtiger Hinweis: Nicht alle LEDs lassen sich standardmäßig dimmen. Achten Sie daher beim Kauf unbedingt auf eine entsprechende Angabe auf der Verpackung – auch, was die Kompatibilität mit Ihrem Dimmer angeht: Denn nicht jeder LED-Dimmer passt zu jeder LED-Leuchte.  

Das Gleiche gilt auch für den Einsatz von Trafos: Sollten Sie einen elektronischen Halogen-Trafo verbaut haben, empfehlen wir den Austausch gegen einen passenden LED-Trafo – die meisten Halogen-Trafos sind nämlich für den Betrieb von LEDs nicht geeignet. Konventionelle Trafos können Sie hingegen in der Regel weiterhin nutzen.  

Zu guter Letzt: Selbstverständlich sollten Sie beim Austausch der Leuchtkörper die üblichen Vorsichtsmaßnahmen sowie Herstellerangaben beachten. 

Lichtplanung im Neubau Schlafzimmer
Vielseitig einsetzbar: Egal, in welcher Form, LEDs sorgen für das richtige Licht im Schlafzimmer. Quelle: iStock

LED-Lampen richtig entsorgen: Darauf sollten Sie achten

Und was, wenn doch einmal eine LED-Leuchte kaputt geht? Während herkömmliche Glühbirnen und Halogenlampen einfach über den Restmüll entsorgt werden können, ist dieser Abfall für LEDs tabu. Da sie wertvolle Bestandteile enthalten, müssen sie zu speziellen Annahmestellen für Elektroschrott gebracht werden. Neben Wertstoffhöfen und Elektronikgeschäften finden Sie auch in vielen Drogeriemärkten entsprechende Sammelboxen zur kostenfreien Entsorgung. So wird sichergestellt, dass alle wiederverwendbaren Komponenten vollständig recycelt werden können – ein weiteres Plus für die Ökobilanz.  

Ob Energieeffizienz, Umweltbilanz oder Haltbarkeit: LEDs haben in so ziemlich jeder Hinsicht die Nase vorn. Es lohnt sich also gleich doppelt und dreifach, Halogenbirnen durch LEDs zu ersetzen – und wie Sie gesehen haben, ist der Umstieg alles andere als schwer.