Ein modernes Fertighaus "Aenne" mit grauer Fassade und orangefarbenem Untergeschoss, das Solarpanelen auf dem Dach hat.

Fertighaus „Aenne“: Flexible Möglichkeiten für Raumgestaltung und -nutzung

Durch die platzsparende und flexibel gestaltbare Aufteilung im Fertighaus „Aenne“ können auf Wunsch sogar mehrere Generationen unterkommen. Der bei Bedarf zusätzliche Anbau des Minihauses FlyingSpace bietet seinen Bewohner/-innen sogar noch mehr Möglichkeiten. „Aenne“ kombiniert das natürliche Material Holz mit energieeffizienter Technik und modernem Design. Dazu passend: die Produkte von Gira. Werfen Sie einen Blick hinein. 

Das Fertighaus „Aenne" von SchwörerHaus besteht aus natürlichen Materialien, ist energetisch autark und die Bauweise regional inspiriert. Besonders eindrucksvoll zeigt es jedoch, wie man auf wenig Raum viel Platz schaffen kann. In Zusammenarbeit mit dem Magazin „Das Haus" hat der Fertighaushersteller ein Wohnkonzept entwickelt, das sich besonders für Familien eignet und den Bedürfnissen von drei Generationen gerecht werden kann. Die Grundfläche ist flexibel nutz- und leicht anpassbar – ideal, um einfach und schnell auf sich verändernde Lebenssituationen zu reagieren. Zum Wohnkomfort trägt auch die Technik von Gira bei: Das Musterhaus ist ausgestattet mit Gira Schaltern, Steckdosen und smarter Raumtemperaturregelung.  

Ein modernes Einfamilienhaus Aenne mit einer Kombination aus grauer und orangefarbener Fassade, versehen mit einem Carport auf der Seite.
Das neue Fertighaus „Aenne": Flexibel gestaltet für modernes Familienleben. Quelle: Klaus Venus

Fertighaus „Aenne“: Viel Platz auf kleinem Raum

Wie beeinflusst modernes Wohnen den Hausbau? Diese Frage hat sich der Hersteller SchwörerHaus gemeinsam mit dem Burda Verlag gestellt und mithilfe des Architekten Gunnar Brand das energieeffiziente Haus „Aenne“ entwickelt. Die Besonderheit: Trotz der kompakten Bauweise auf 148 Quadratmeter bietet das Holzhaus Platz für eine Familie im Haus und eine Einzelperson oder ein Paar im FlyingSpace. Eine klug geplante Kombination aus Gemeinschafts- und Rückzugsräumen sowie flexibel nutzbare Zimmer machen das möglich. Zusätzlich kann eine Wohneinheit angebaut werden, zum Beispiel für die Großeltern: Das 44 Quadratmeter kleine Minihaus FlyingSpace ist autark, voll ausgestattet und transportabel.  

Das Fertighaus Aenne ist energieeffizient gestaltet, mit Solarpaneelen auf dem Dach.
Nachhaltigkeit und Design harmonieren perfekt im platzsparenden Einfamilienhaus mit FlyingSpace-Anbau und Solarpanelen. Quelle: Klaus Venus

Tradition trifft auf Innovation

Das Musterhaus steht in Kappel-Grafenhausen und kann jederzeit besichtig werden. Die Fassade ist im Terrakotta-Ton verputzt und mit einer olivgrauen Holzfassade verkleidet – eine Anlehnung an die traditionellen Gebäude der französisch-barocken Ortschaften der Region. Auf der Südseite ist das Dach wie bei vielen Schwarzwaldhöfen in der Region tief herabgezogen, wodurch ein geschützter Außenbereich entsteht. Durch den Einbau von Dachfenstern im Überhang erhält der Essplatz im Freien zusätzlich Licht von oben.

Außenansicht vom HUF Haus Fertighaus.
Fertighäuser mit smarter Gira Technik

Sie interessieren sich für ein modernes Fertighaus? Entdecken Sie die Gira Lösungen, die hier zum Einsatz kommen.

Mehr zum Fertighaus!

Flexibilität und Funktionalität: Ein modernes Zuhause für die ganze Familie

Der offene Grundriss mit lichtdurchfluteter Galerie bietet viel Flexibilität und ermöglicht es, dass sich die Räume je nach Lebenssituation immer wieder neugestalten lassen. Im Musterhaus befindet sich nach dem Eingang der offene Wohnraum mit Garderobe, Einbauschrank und einem kleinen Nebenraum. Damit kein Platz verloren geht, liegt auf der Rückseite der Küchen- und Essbereich mit gemütlichem Sitzfenster und einer überdachten Frühstücksterrasse. Das gemütliche Wohnzimmer mit Vorhängen zum Abteilen ist im hinteren Gebäudeteil.  

Über die mittig gelegene Treppe kommt man ins Obergeschoss wo sich drei Schlafzimmer und ein Familienbad befinden. Flexibel planbar ist die lichtdurchflutete, offene Galerie, zum Beispiel als Home-Office-Bereich.  

Gira Design und Technik im Fertighaus

Für das Musterhaus hat sich der Hersteller für Schalter und Steckdosen von Gira entschieden. Die Designlinie Gira E2 zeichnet sich durch eine klare und reduzierte Form aus, die sich stimmig in viele Einrichtungsstile einbinden lässt. Und das Beste: Da es zu dem Gira System 55 zählt, können Rahmen und Einsätze nach Belieben kombiniert und ausgetauscht werden – gemäß dem Mix & Match-Prinzip.  
Auch zum Einsatz kommen in diesem Fertighaus die Gira USB-Spannungsversorgungen, an denen sich mobile Geräte wie Tablets, Smartphones oder Akkulampen einfach aufladen lassen. Mit zwei Steckplätzen für die Standards USB-A und USB-C ausgestattet ist kein weiteres Zubehör nötig. Alternativ vereint die Gira SCHUKO-Steckdose USB A & C die zweifache Lademöglichkeit und die Funktion einer Steckdose.  

Smarte Haustechnik im Fertighaus

Nachhaltiges Raumklima und Energieeffizienz: Musterhaus "Aenne" mit integrierter Photovoltaikanlage, Wärmepumpe und Gira Lösungen. Quelle: Klaus Venus

Ein wichtiger Aspekt des Hauses: Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Haus „Aenne“ ist ein Effizienzhaus 55 EE. Durch die Kombination von nachhaltigen Baumaterialien und intelligenter Haustechnik wird ein angenehmes Raumklima geschaffen und der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert. Die integrierte Photovoltaikanlage mit Wärmepumpe tragen zur Unabhängigkeit von externen Energiequellen bei. 

Unterstützung gibt es zusätzlich durch smarte Technik von Gira. Mit dem eingesetzten Raumtemperaturregler im Gira System 3000 lässt sich das moderne Holzhaus zu individuell festgelegten Zeiträumen heizen oder kühlen. Das spart wertvolle Energie, zum Beispiel, wenn man tagsüber nicht zu Hause ist. Mithilfe der Gira System 3000 App können sogar alle Einstellungen über das Smartphone oder Tablet bei der Bluetooth-Variante des Gira System 3000 Raumtemperaturreglers gesteuert werden. 

Smarthometyp Smart Home Typ Header Bild
Welcher Smart-Home-Typ sind Sie?

Sie möchten wissen, welches Smart Home am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt? Dann machen Sie jetzt den Test.

Jetzt herausfinden