Outdoorküche OiCock

Gartenküchen: Hotspots für kulinarisches Vergnügen unter freiem Himmel

Wer steht bei strahlendem Sonnenschein schon gerne lange in einer Küche? Wohl jeder, der das Glück hat eine Gartenküche sein Eigen zu nennen. Denn auch unter freiem Himmel können sich Hobbyköche/-innen kulinarisch verwirklichen. Entdecken Sie moderne Freiluftküchen, mit denen das Kochen draußen zum Erlebnis wird.

Sommerliche Snacks vorbereiten, mehrgängige Menüs anrichten und lange Wege zum Spülbecken sparen – und das alles in Ihrem Garten? Kein Problem mit einer Freiluftküche. Bei der Wahl der passenden Gartenküche sind allerdings ein paar wesentliche Kriterien entscheidend. Wir klären Sie auf und stellen Ihnen fünf außergewöhnliche Modelle vor.

So individuell wie Ihre Kochkünste: Die passende Gartenküche finden

Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Gartenküche anspruchsvollen Witterungen im Freien standhalten muss. Um Kälte, Nässe und intensiver Sonneneinstrahlung zu trotzen, sind robuste Materialien und eine hochwertige Verarbeitung wichtig. Auf diese Kriterien legen die Anbieter, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen, ebenso Wert wie auf individuelle Funktionalität. Im Baukastenkonzept können Sie Ihre Gartenküche ganz nach Bedarf und Geschmack zusammenstellen. Vom obligatorischen Grill bis hin zur Spüle und Elektrogeräten wie Herd und Kühlschrank sind der Ausstattung praktisch keine Grenzen gesetzt:

1. OiCook Gartenküche: Stilvoll draußen kochen

Vom Design moderner Innenküchen inspiriert: OiCook ist eine modulare Outdoor-Küche, die allen ästhetischen Ansprüchen einer Design-Küche nachkommt. Erhältlich sind die OiCook-Außenküchen in zwei unterschiedlichen Versionen – wandgestützt und freistehend. Die Ausstattung der Außenküchen umfasst: Gasbrenner, Spülbecken, Wasserhahn und Kühlschrank mit 132 Litern Fassungsvermögen sowie eine Arbeitsplatte. Bei den Materialien der Outdoor-Küchen-Kollektion wurde sehr sorgfältig ausgewählt – nicht nur, um die Ästhetik einer Indoor-Küche wiederzugeben, sondern auch, um der Witterung standzuhalten.

Darüber hinaus entsprechen alle Materialien nachhaltigen Kriterien und sind leicht zu recyceln. Der Korpus der Küche besteht aus Aluminium, während die Paneele und die Arbeitsplatte aus einem Porzellanmaterial (MDI) gefertigt sind, das in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Die Armatur ist aus Stahl und mit einer Komposit-Zusammensetzung hergestellt, was sie insbesondere in salzhaltiger Atmosphäre korrosionsbeständiger macht Das integrierte Waschbecken ist aus strapazierfähigem Feinsteinzeug mit hoher Dichte gefertigt.

2. Minimalistisch: Belmento vereint Funktion und Design

Diese Outdoorküche von Belmento lässt die Herzen von Grillfans mit einem Faible für Design höher schlagen. Die Küche ist aber nicht nur optisch ein Highlight, sondern erfüllt auch alle wichtigen Anforderungen, die Outdoormöbel erfüllen sollten. So ist die Dekton-Arbeitsplatte von Cosentino hitzebeständig, kratzfest sowie UV- und witterungsbeständig. Eine weitere Besonderheit der hier beispielhaft gezeigten Outdoor-Küche ist der Grill. Hierbei handelt es sich um einen hochwertigen Premium-Gasgrill aus Edelstahl vom kalifornischen Hersteller Bull BBQ. Jedoch entscheidet der Kunde, welchen Grill er in seine Belmento Küche integrieren möchte. Belmento bietet neben Bull auch Gasgrills von Napoleon oder Flammkraft sowie Keramikgrills von BigGreenEgg oder Monolith an.

Für Stauraum und Ablagefläche sorgen durchdacht angeordnete Schränke sowie ein angrenzendes Ablagemodul, das auf der linken Seite über drei Schubladen verfügt und auf der rechten Seite über Regalböden. Diese Fläche könnte zum Beispiel genutzt werden, um einen Beefer (Oberhitzegrill) zu positionieren. Neben Funktionalität legt Belmento großen Wert auf geradliniges Design. Aus diesem Grund haben die Hersteller bei der Technik auf die schlanken, schnörkellosen Schalter und Steckdosen von Gira gesetzt, die wetterfest (Schutzart IP44), UV-beständig, schlag- und bruchfest sind. Die Gira TX_44 Serie ist die perfekte Ergänzung zum minimalistischen Design der stylischen Outdoor-Küche.

3. Freiluftküche: Modulare Grillkultur mit besonderem Highlight

Die Freiluftküche wird ganz nach Ihren Wünschen in einer deutschen Manufaktur gefertigt. Mit extrem witterungsbeständigen Materialien ist diese Gartenküche dafür prädestiniert, das ganze Jahr über im Freien zu stehen. Die Grundkonstruktion aus korrosionsbeständigem Seealuminium wird von Einlegebögen aus speziell lackiertem Eichenvollholz und einer Arbeitsplatte aus Nero Assoluto komplettiert. Das Modulsystem ist in allen RAL-Farben erhältlich und lässt sich mit verschiedenen Grills, einem Feuer- einem Wasser- und einem Lichtmodul gänzlich individualisieren. Zentrales Element der Freiluftküche ist oftmals das Feuer.

4. Gartenküche von Wesco: Ein Multitalent mit smarten Extras

Maximale Funktionsvielfalt für das Kocherlebnis im Freien bietet auch die deutsche Möbelmanufaktur Wesco. Vom Aufsatz- oder Einbau-Grill über Schrankmodule mit Schwenktüren bis hin zu Wok- und Induktionskochfeldern, Keramikspüle und Kühlschrank steht die Gartenküche der klassischen Einbauvariante in nichts nach. Smarten Kochkomfort bietet ein elektronischer Kitchen-Lift, den Sie per Smartphone-App bedienen können.

So verschwinden Gläser, Geschirr und Kochutensilien per Fingertipp im Küchenblock. Eine Arbeitsfläche aus Keramikplatten krönt das Grundgerüst aus Aluminium und den Innenkorpus aus witterungsbeständigem Multiplex. Für die Seitenverkleidung und Arbeitsfläche stehen Dekore in Weiß und Grautönen oder auch naturnahe Designvarianten wie Marmor-, Stahl- und Zementoptik zur Auswahl.

5. Burnout Küche: Feuer und Flamme für das flexible Outdoor-Kochen

365 Tage im Jahr unter freiem Himmel grillen und kochen – das verspricht die mobile Gartenküche von Burnout. Neben einem Schubkastensystem erleichtern Module mit Spüle und Kühlschrank die Küchenarbeit. Auch Gas- oder Holzkohle-Grills anderer Hersteller können problemlos in den Edelstahlrahmen integriert werden.

Da die einzelnen Elemente nicht fest miteinander verbunden sind, konfigurieren Sie Ihre Gartenküche vor Ort einfach so, wie es die jeweilige Platzsituation hergibt. Dank der höhenverstellbaren und rollbaren Module können Sie zum Beispiel bei schlechtem Wetter einfach in die Garage ausweichen. Die Designvarianten aus Echtholz oder Holzimitat bekommen mit einer individuell zugeschnittenen Arbeitsplatte aus Naturstein einen eleganten Feinschliff.

Gartenküche: Worauf Sie achten sollten

1. Informieren Sie sich, ob Sie eine Genehmigung benötigen

Planen sie eine größere Outdoor-Küche – eventuell mit Dach, benötigen Sie je nach örtlicher Bauordnung eine Baugenehmigung. Außerdem sollten Sie im Falle eines umgebauten Raumes auf die örtliche Feuerstättenverordnung achten.

2. Verwenden Sie ausschließlich Geräte speziell für außen

Für die Outdoor-Küche benötigen Sie Geräte, denen auch Temperaturschwankungen und schlechtes Wetter nichts anhaben. Achten Sie beim Kauf der Geräte auf ihre Witterungsbeständigkeit.

3. Nutzen Sie nur wetterfeste Materialien

Die Geräte werden im Normalfall nur eingesetzt und nicht geklebt. Aus diesem Grund kann es je nach Modell in den Korpus regnen. Das macht den Geräten nichts. Allerdings muss sichergestellt werden, dass das Wasser aus dem Korpus ablaufen kann.

4. Installationen: Denken Sie daran, dass Sie Strom und Wasser benötigen

Die Gira Steckdosen für den Außenbereich und die Gira Licht- und Energiesäule bringen Strom überall hin, wo Sie ihn brauchen. Die schlag- und bruchfesten Gira SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind mit der Schutzklasse IP44 zertifiziert und somit wetterfest.

Ob sommerliche Snacks, mehrgängige Menüs oder ein gutes Steak vom Grill: An der frischen Luft schmeckt es meist doppelt so gut. Mit der passenden Gartenküche und moderner Technik wird nicht nur das Essen im Freien zum Erlebnis, sondern schon die Zubereitung.