Zum Inhalt springen
Ein Balkonkraftwerk mit zwei Solarpanels, montiert an einem Geländer vor einer Klinkerfassade, zur Gewinnung von Strom durch Sonnenenergie.

Eigener Solarstrom vom Balkon: Neue Regelungen für Balkonkraftwerke 2025

Sonnenstrom vom eigenen Balkon direkt in die Steckdose: Am 16. Mai 2024 ist das Solarpaket I in Kraft getreten und hat zahlreiche Erleichterungen für die Installation von Balkonkraftwerken gebracht. Auch 2025 gibt es weiterhin Gesetze für Balkonkraftwerke, die es zu beachten gilt.

In Zeiten steigender Energiekosten und wachsender Sorge um das Klima suchen immer mehr Menschen nach einfachen und effizienten Möglichkeiten, selbst Strom zu erzeugen. Eine beliebter werdende Lösung sind Balkonkraftwerke – kleine Solaranlagen, die Sie direkt auf Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse installieren können.

Sie bieten eine einfache Möglichkeit, unabhängiger von großen Stromanbietern zu werden und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Bereits 730.000 Balkonkraftwerke sind in Deutschland bereits in Betrieb.

Mit dem Solarpaket I, das seit Mai 2024 gilt, wurden die Regelungen erheblich vereinfacht, sodass die Installation und Nutzung von Balkonkraftwerken auch 2025 unkompliziert und attraktiv bleibt. Zudem steht auch die Veröffentlichung des Solarpakets II noch aus – wann genau dies erfolgen wird, ist derzeit jedoch unklar.

Ein Balkonkraftwerk mit zwei Solarpanels ist an einem Balkon eines Wohnhauses montiert, um Sonnenenergie zu erzeugen.
Kompakte Energiewende: Dieses Balkonkraftwerk nutzt Sonnenenergie direkt vom eigenen Balkon – nachhaltig und platzsparend. Quelle: Getty Images
Elektroinstallationen planen: Ratgeber für PC, Smartphone und Tablet.

Elektroinstallation planen – so geht’s!

Was ist bei der Planung wichtig? Wie lassen sich Fehler vermeiden? Unser Ratgeber bietet Ihnen kompakte Tipps und praktische Lösungen.

Grafik vom Prinzip einer Mini-Photovoltaik-Anlage - bestehend aus Solarmodul, Wechselrichter und Energiesteckdose.
Das Prinzip einer Mini-PV-Anlage einfach erklärt: 1. Sonneneinstrahlung, 2. Solarmodul, 3. Wechselrichter und 4. Energiesteckdose. Quelle: Gira

Was ist ein Balkonkraftwerk und wie funktioniert es?

Ein Balkonkraftwerk, auch Minisolaranlage oder Steckersolaranlage genannt, besteht aus einem oder zwei Solarmodulen und einem Wechselrichter. Der Wechselrichter wandelt den erzeugten Solarstrom in normalen Haushaltsstrom um, also von Gleichstrom in Wechselstrom.

Ein Solarmodul liefert etwa 350 bis 470 Watt – mit zwei Modulen können Sie also doppelt so viel Strom erzeugen. Diese Mini-Photovoltaikanlagen können Sie selbst auf Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse, an der Fassade oder auf dem Dach installieren und direkt an eine Haushaltssteckdose anschließen, um den erzeugten Strom in das Hausnetz einzuspeisen.

Der erzeugte Strom steht Ihnen sofort zur Verfügung und reduziert den Bedarf an Netzstrom – und damit auch Ihre Stromkosten.

Fachbetriebssuche über die Gira Webseite.
Gira Fachbetriebssuche

Sie haben keine Steckdose auf Ihrem Balkon? Die Gira Fachpartner helfen Ihnen gerne weiter.

Jetzt finden!

Neue Regelungen für Balkonkraftwerke 2025

Seit Mai 2024 gelten in Deutschland mit dem Solarpaket I Regelungen, die den Betrieb von Balkonkraftwerken einfacher und unbürokratischer machen. Die wichtigsten Gesetzesänderungen für Balkonkraftwerke haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Modernes Einfamilienhaus mit Balkonkraftwerk und Dach-Solaranlage – die optimale Kombination für umweltfreundliche Energiegewinnung im Eigenheim.
Nachhaltig versorgt: Dieses Eigenheim nutzt Sonnenenergie vom Dach und Balkon. Quelle: Solago

Eigener Strom mit einem Balkonkraftwerk 2025: Das sind die Vorteile

Die Installation eines Balkonkraftwerks kann ein erster Schritt sein, um unabhängiger von externen Stromquellen zu werden. Zusätzlich könnten Sie überlegen, ob es sinnvoll ist, die Elektrik im Haus zu erneuern, um die Kosten weiter zu senken und gleichzeitig die Sicherheit und Effizienz Ihrer Stromanlage zu verbessern:

  • Einfache Installation: Balkonkraftwerke können Sie meist ohne großen Aufwand und ohne Fachkenntnisse selbst installieren. Sie benötigen lediglich eine geeignete Fläche wie Balkon oder Terrasse und eine Steckdose.

  • Kosteneffizienz: Durch die Einspeisung des erzeugten Stroms in Ihr Hausnetz, sinken natürlich auch Ihre monatlichen Stromkosten.

  • Umweltfreundlichkeit: Balkonkraftwerke nutzen die Sonnenenergie und tragen so zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei.

  • Unabhängigkeit: Durch die eigene Stromerzeugung sind Sie unabhängiger von Strompreisschwankungen und großen Energiekonzernen.

Was ist vor dem Kauf eines Balkonkraftwerks zu beachten? 

Bevor Sie sich für die Anschaffung eines Balkonkraftwerks 2025 entscheiden, sollten Sie einige wichtige Aspekte beachten:

  • Saisonale Schwankungen: Wie bei allen Solaranlagen ist die Stromproduktion wetter- und saisonabhängig. Beachten Sie daher, dass die Stromproduktion in den Wintermonaten oder bei schlechtem Wetter abnimmt.

  • Anschaffungskosten: Trotz sinkender Preise für Solarmodule bleibt ein Balkonkraftwerk eine Investition. Die Kosten amortisieren sich allerdings bereits nach wenigen Jahren.

  • Einspeisegrenze: Trotz der auf 800 Watt angehobenen Leistungsgrenze können Balkonkraftwerke nur einen Teil des Strombedarfs in Ihrem Haushalt decken.

Zwei schwarze Solarpanels sind an einem Balkongeländer eines modernen Wohnhauses befestigt und neigen sich zur Sonne.
Umweltfreundliche Energiegewinnung auf kleinem Raum: Diese Balkonsolaranlage macht den Balkon zur eigenen Stromquelle. Quelle: solago

Balkonkraftwerk anschaffen: Die Kosten im Überblick

Der Preis hängt vor allem von der Anzahl und Größe der Solarmodule ab. Für ein 800-Watt-Komplettset mit Kabeln, Wechselrichter, zwei Solarmodulen und einer Halterung müssen Sie etwa 300 bis 700 Euro einplanen. Falls Sie in einem Single-Haushalt leben und einen geringen Stromverbrauch haben, reicht oft schon ein Balkonkraftwerk mit 400 Watt – die gibt es schon ab etwa 200 Euro.

In der Regel amortisieren sich die Steckersolaranlagen innerhalb von drei bis fünf Jahren, da die Leistungssteigerung zu deutlichen Einsparungen bei Ihrem Stromverbrauch führen kann. Achten Sie aber darauf, dass Sie bei der Berechnung der möglichen Einsparungen nicht nur die Kosten für das Balkonkraftwerk berücksichtigen.

Ist der Einbau eines digitalen Stromzählers erforderlich, kann der Netzbetreiber auch höhere Gebühren verlangen als für einen herkömmlichen Ferraris-Zähler – was Mehrkosten von bis zu 20 Euro pro Jahr bedeuten kann. Zusätzlich können Kosten für einen Batteriespeicher anfallen, damit Sie den selbst erzeugten Solarstrom vom Balkon zeitversetzt nutzen können.

Was Sie bei der Installation Ihrer Mini-Solaranlage beachten sollten

Sie haben sich also entschlossen, Ihr eigenes Balkonkraftwerk zu installieren? Damit Sie dieses optimal nutzen können, sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:

Ein Balkonkraftwerk mit zwei Solarpanels, montiert an einem Geländer vor einer Klinkerfassade, zur Gewinnung von Strom durch Sonnenenergie.
Effiziente Energie direkt vom Balkon: Diese platzsparende Solaranlage liefert umweltfreundlichen Strom für den Haushalt. Quelle: solago

Erhalten Sie 2025 Förderung für Ihr Balkonkraftwerk?

Balkonkraftwerke werden von Bund, Ländern und zahlreichen Kommunen gezielt gefördert. Je nach Wohnort, Leistung der Anlage und eigener Einkommenssituation können Sie zwischen Zuschüssen von 100 und 500 Euro profitieren.

Besonders attraktiv sind aktuell die Landesförderungen in Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Auch viele Städte und Landkreise zahlen zusätzliche Förderungen, die Sie je nach Programm vor oder nach dem Kauf beantragen können.

Egal ob Sie ein Eigenheim besitzen oder eine Wohnung mieten: Dank der neuen Gesetzesänderung für Balkonkraftwerke und zahlreicher Förderprogramme können Sie auch 2025 unkompliziert eigenen Solarstrom erzeugen und aktiv zur Energiewende beitragen.