Ja, der Gira X1 verfügt über eine KNX-Schnittstellen-Funktion, z.B. um das ETS-Projekt in Betrieb nehmen zu können.
Der X1 hat nicht die Funktionalität einen KNX-IP-Routers. Er wird als ein KNX-Gerät mit in den Bus eingebunden und ist per IP programmier- und bedienbar (per App).
Ja, Szenen können von jedem Benutzer neu eingelernt werden, diese Funktion ist nicht zu deaktivieren oder per Passwort-Schutz zu schützen. Stand (GPA 2.2; firmware 1.1516)
Der Emailversand erfolgt erst, nachdem eine Verbindung über das Internet zum Email-Provider hergestellt wurde. Sollte der Versand nicht erfolgreich abgeschlossen werden, lässt sich über den Parameter mail retry die Zeit einstellen, nach der die Versandroutine erneut gestartet wird. Im Anhang ist ein Pdf-Dokument mit wichtigen Hinweisen zum Emailversand hinterlegt. Hier befindet sich auch eine komplette Übersicht über die relevanten Einstellungen.
Sie können in einem Projekt einen Administrator, einen Installer und bis zu 62 Benutzer anlegen.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr