Ein Blockschloss wird anstelle eines herkömmlichen Riegelschlosses in die Haus- oder Wohnungstür eingesetzt. Die Bedienung erfolgt über einen herkömmlichen Schließzylinder. Durch das Blockschloss kann die Tür geöffnet oder geschlossen sowie gleichzeitig die Alarmanlage scharf- oder unscharf geschaltet werden. Im Regelfall wird die Tür durch das einmalige Umlegen des Schließriegels mechanisch abgeschlossen. Das zweite Umlegen des Schließriegels schaltet die Alarmzentrale scharf. Zur Scharfschaltung wird die Information benötigt, ob die Anlage scharfschaltbereit ist, ob also alle Melder geschlossen sind. Ist dies der Fall, wird im Blockschloss eine Spule bestromt, die das zweite Umlegen des Schließriegels ermöglicht. Hat die Alarmanlage noch keine Freigabe zum Scharfschalten erteilt, weil z. B. noch ein Fenster geöffnet ist, wird das zweite Umlegen des Schlüssels mechanisch blockiert. Die Information scharfschaltbereit wird dem Blockschloss von der zugehörigen Alarmzentrale übermittelt. Der Scharfschalt-Kontakt des Blockschlosses wird ebenfalls mit der zugehörigen Alarmzentrale verbunden. Analog kann der Sicherungsbereich erst betreten werden, wenn über das Blockschloss unscharf geschaltet wurde.
Nein, das Gira Sicherheitssystem Alarm Connect benötigt immer Funk Bedieneinheit.
Aufdruckbolzen dienen in Verbindung mit Magnetkontakten zur Verschlussüberwachung von Fenstern.
Magnetkontakte überwachen nur das Öffnen, nicht aber den Verschluss von Fenstern und Fenstertüren. Ein angelehntes Fenster wird vom Magnetkontakt als geschlossen erkannt.
Im Fensterrahmen montierte Aufdruckbolzen halten das angelehnte Fenster so weit geöffnet, dass der Magnetkontakt es bemerkt und ein offenes Fenster melden kann.
Externe Alarmmittel sind Anzeigen eines Alarmzustandes vor Ort.
Der Alarm hat im wesentlichen zwei Aufgaben:
Bei VdS-Anlagen sollte die örtliche Alarmierung nur in Verbindung mit einem Telefonwählgerät erfolgen.
Einen Ersatzschlüssel für die Alarmzentrale können Sie über Ihren Fachpartner bei Gira als Ersatz bestellen. Voraussetzung hierfür ist, dass bei der Installation durch den Fachpartner die 3-stellige Nummer des Schlüssels dokumentiert und Ihnen übergeben wurde.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr