Wenn Ihr Bewegungsmelder nicht mehr ausschaltet, kann dies mehrere Ursachen haben. Sie als Endkunde können alle Bewegungsmelder, die sich im System befinden einmal abdecken. Wenn alle Melder abgedeckt sind und das Licht nach der eingestellten Zeit ausschaltet, befindet sich vermutlich eine Wärmequelle im Erfassungsbereich eines Melders.
Sollte diese Maßnahme nicht zum Ziel führen, kontaktieren sie bitte Ihren Elektrofachbetrieb, der Ihnen bei der Fehlersuche gerne behilflich ist. Die Händlersuche finden Sie hier
Gira Bewegungsmelder für außen: Beleuchtung in jede Ecke
Gira Bewegungsmelder für außen weisen Ihnen im Dunkeln den Weg und halten ungebetene Gäste fern: Montage an Wand ✓ und Decke ✓ Jetzt entdecken ▷
Bewegungsmelder zur Lichtsteuerung für mehr Komfort | Gira
Vergessen das Licht auszuschalten? Gira Bewegungsmelder zur Lichtsteuerung: reagieren auf Bewegung ✓ sparen Energie ✓ sorgen für mehr Komfort ✓
Gira System 3000 - Lichtsteuerung im Handumdrehen
Tauchen Sie Ihr Zuhause in ein zauberhaftes Licht mit dem Gira System 3000. ✓Per App oder Fingertipp zu steuern ✓Modernes Design ✓Mit Zeitschaltuhr
Leuchtmittel wie Glüh- und Halogenlampen wurden für eine Strahlung im sichtbaren Bereich (ca. 400 bis 800 nm) entwickelt, geben jedoch den überwiegenden Teil der zugeführten Energie in Form von Wärmestrahlung ab. Auch Entladungslampen – z. B. Leuchtstofflampen – geben durch ihre Glühwendel eine nicht zu vernachlässigende Strahlungswärme ab. Die Intensität dieser Wärmequellen übersteigt die Wärmestrahlung des Menschen bei weitem (s. Bild 1: Wärmestrahlenintensität von Lampen). Wenn z. B. eine Glühlampe ins Erfassungsfeld von Wächtern montiert wird, kann ein Ausschalten der Lampe (Lampe kühlt in diesem Moment ab) vom Wächter als Wärmeänderung registriert werden. Da ein PIR-Wächter nicht den Ursprung einer Wärmeänderung feststellen kann, schaltet er erneut ein. Um eine solche "Lichtschaukel" zu vermeiden, sind die meisten Wächter mit einer Verriegelungszeit ausgerüstet. Beim Ausschalten der Leuchten ist die Bewegungserfassung für ca. 3 Sekunden verriegelt. Erst nach Ablauf dieser Zeit kann eine erneute Bewegung erkannt werden (s. Bild 2: Verriegelungszeit beim Ausschalten). Hinweis: Lampe und Leuchte sind nach drei Sekunden nicht immer vollständig abgekühlt, deshalb sollte auf jeden Fall immer genügend Abstand zwischen Wächter und Leuchte eingehalten werden. Wenn nicht anders möglich, sollte das Erfassungsfeld des Wächters durch Blenden eingeschränkt bzw. die Empfindlichkeit reduziert (soweit möglich) werden.
Im Außenbereich können sie unsere Bewegungsmelder TX_44 mit einer Einbauhöhe von 2,20m einsetzen. Die Melder für 1,10m Einbauhöhe sind hier nicht geeignet, da die Melder keine natürliche Begrenzung haben und somit Fehlauslösungen auftreten könnten
Präsenzmelder bieten eine Vielzahl von Funktionen, um Beleuchtung zu automatisieren. Im Vordergrund steht die zuverlässige Erfassung von Bewegungen. Ein Präsenzmelder geht jedoch über die reine Bewegungserfassung hinaus und schaltet z. B. Licht abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Bei ausreichendem Licht wird trotz Bewegung kein Licht geschaltet.
Bei den Passiv-Infrarot-Wächtern unterscheidet man zwischen den folgenden Produktfamilien:
Beiden Gerätekonzepten ist gemeinsam, dass bei Erfassung von Bewegungen Licht helligkeitsabhängig eingeschaltet wird.
Die Unterschiede der Konzepte ergeben sich jedoch aus dem typischen Einsatzort und dem geforderten Ausschaltverhalten.
So werden Präsenzmelder vorwiegend für den Deckeneinbau im Bürobereich gebaut und schalten die Beleuchtung dann aus, wenn sie nicht mehr benötigt wird – d. h. es ist entweder zu hell, oder niemand mehr anwesend. Während der Einschaltphase wird weiterhin die Helligkeit gemessen und bewertet. Ein Präsenzmelder muss auch kleine Bewegungen, die für Büroarbeit typisch sind, erkennen und benötigt hierzu ein hochauflösendes Erfassungsfeld und eine empfindliche Sensorik.
Bewegungsmelder werden zur Überwachung von Fluren, Zuwegen, Einfahrten etc. eingesetzt. Die dort zu erkennenden Bewegungen sind viel deutlicher und energiereicher und können deshalb einfacher erkannt werden.
Dafür sind im Außenbereich viel mehr Störquellen, die ein Wächter nicht fälschlicherweise als Bewegungen erkennen darf. Das Ansprechverhalten von Wächtern wird für diesen Zweck optimiert. Das Ausschalten erfolgt auch bei Wächtern erst dann, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird – allerdings helligkeitsunabhängig.
Der primäre Zweck eines Bewegungsmelders ist also das Einschalten eines Verbrauchers bei Bewegungserkennung, z. B. zur Verkehrsweg-Sicherung. Im Gegensatz dazu schaltet ein Präsenzmelder Beleuchtung aus und erschließt somit Einsparpotentiale (Energiekosten).
Präsenzmelder | Automatikschalter | |
Einschaltverhalten | helligkeitsabhängig | helligkeitsabhängig |
Abschaltverhalten | helligkeitabhängig | helligkeitsunabhängig |
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr