Gira Home Assistent: Kundenberater für das Handwerk

Februar 2019
Gira Home Assistent: Kundenberater für das Handwerk

Der Gira Home Assistent hilft dem Fachhandwerk, die richtigen Aufträge zu generieren. Zum einen werden mit diesem Online-Konfigurator Endkunden-Anfragen vorqualifiziert, zum anderen werden diese mit allen relevanten Informationen an das Fachhandwerk weitergereicht.

Kaum ein Elektro-Fachbetrieb, dessen Auftragsbücher momentan nicht randvoll sind. Viele Betriebe könnten leicht weitere Mitarbeiter beschäftigen. Aber qualifizierte Mitarbeiter zu finden wird immer schwerer. Es gilt also, die richtigen Aufträge anzunehmen, um aus bestehenden Kapazitäten das Beste zu machen.

Um herauszufinden, welche Aufträge die richtigen sind, ist eine ausführliche Kundenberatung erforderlich. Häufig wird erst nach mehreren Terminen klar, welche Lösungen Kunden wollen und ob der mögliche Auftrag auch lukrativ ist. Bis dahin investiert der Fachbetrieb viel Zeit, die an anderer Stelle fehlt. Denn Kundenberatung ist bei fast allen Unternehmen Chefsache. So entsteht leicht ein Teufelskreis: Ohne Kundenberatung gibt es keine lukrativen Aufträge, mit Kundenberatung steht aber keine ausreichende Kapazität zur Verfügung, um die lukrativen Aufträge umzusetzen.

Um hierbei das Handwerk zu entlasten, hat Gira den Gira Home Assistenten entwickelt. Der führende Anbieter von Gebäudesystemtechnik unterstützt das Elektro-Fachhandwerk dabei in zwei wesentlichen Punkten: Zum einen werden mit dem Gira Home Assistenten Endkunden-Anfragen vorqualifiziert, zum anderen werden diese mit allen relevanten Informationen an das Fachhandwerk weitergereicht – das auf dieser Grundlage entscheiden kann, ob es das jeweilige Projekt weiterverfolgen möchte. Das spart einerseits Zeit und sichert dem Fachbetrieb andererseits dennoch den Zugang zu attraktiven neuen Aufträgen.

Torben Bayer, Leiter Marketing und Markenentwicklung bei Gira: „Aus vielen Gesprächen mit unseren Partnern im Elektrohandwerk wissen wir, dass die Kapazität für die qualifizierte Kundenerstberatung durch die hohe Auslastung knapp wird. Wir setzen also genau dort mit unserem digitalen Kundenberater an, der fast so arbeitet wie ein zusätzlicher Kollege im Betrieb.“

Der Gira Home Assistent ist ein Online-Konfigurator, mit dem der Endkunde sein Projekt vorplanen kann. Neubau oder Renovierung, Haus oder Wohnung, einzelne Räume oder ein ganzes Objekt – Schritt für Schritt geleitet der Gira Home Assistent den Kunden zur für ihn passenden Lösung. Er legt die Räume an, definiert anhand der Steuerungsgeräte, ob er eine konventionelle Elektroinstallation oder eher ein Smart Home möchte, legt sein Wunschdesign für Schalter und Steckdosen fest.

Der Assistent schlägt anschließend verschiedene Ausstattungspakete mit einer ersten Preisindikation für die Gira Produkte vor und liefert Anregungen und Details zu den einzelnen Geräten. Der Endkunde wählt am Ende ein Paket aus und kann seine Daten sofort an Elektrofachbetriebe aus einer Vorschlagsliste oder seinen angestammten Handwerker weiterreichen. Eine Stückliste der Geräte kann aber nur der Fachbetrieb einsehen, der zudem selbst entscheidet, ob er den Kontakt übernehmen möchte. In jedem Fall erhält er umfassende Projektdaten, für die er sonst zumindest schon einen Termin hätte investieren müssen.


Bildunterschriften

Gira-Home-Assistent
Der Gira Home Assistent ist der Kundenberater zum Vorverkauf der Leistungen des Elektrohandwerks.

Gira-Screen-Gira-Home-Assistent
Gira vermittelt vom Endkunden vorgeplante Projekte an das Elektro-Fachhandwerk.

Gira-Torben-Bayer
Torben Bayer: „Die Kapazität für qualifizierte Kundenberatung wird wegen hoher Auslastung im Handwerk knapp. Deshalb bietet Gira mit dem Gira Home Assistent einen digitalen Kundenberater.“

Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.

Download


Pressetext Gira Home Assistent, RTF

RTF, 2.084 Kb

Download


Pressetext Gira Home Assistent, TXT

TXT, 4 Kb

Download


Pressetext Gira Home Assistent, PDF

PDF, 481 Kb

Download


Pressebild Gira Home Assistent, JPG, 300 dpi

JPG, 750 Kb

Download


Pressebild Gira Screen Home Assistent, JPG, 300 dpi

JPG, 334 Kb

Download


Pressebild Gira Home Assistent Torben Bayer, JPG, 300 dpi

JPG, 8.909 Kb

Download


Seitenanfang Download