"Gira by FEELSMART."

September 2018

"Gira by FEELSMART." gibt Endkunden Orientierung und unterstützt das Elektro-Handwerk

Gemeinsam mit FEELSMART. bietet Gira einen kostenlosen Konfigurator für Smart Home auf KNX-Basis an, der Bauherren eine einfache und schnelle Orientierung in ihrem Projekt ermöglicht. In nur drei Schritten können Räume in unterschiedlichen Komfortstufen smart ausgestattet und die entstehenden Planungen über einen Code auch mit kompetenten Fachhandwerkern geteilt werden.

Torben Bayer, Leiter Markenentwicklung und Marketing bei Gira, zu Gira by FEELSMART.: „Wir schaffen einen breiteren Zugang zum Wachstumsmarkt Smart Home, bauen Verständnisbarrieren beim Endkunden ab und generieren qualifizierte Anfragen für unsere Partner im Handwerk.“

Die Nachfrage nach Smart Home Lösungen nimmt immer weiter zu, rund 70% der Bevölkerung kennen einer aktuellen Bitkom-Studie zufolge den Begriff. 2016 waren es noch 9% weniger. 37% der Befragten planen sogar in den nächsten 12 Monaten eine Anschaffung von Smart Home Anwendungen. Diese steigende Nachfrage trifft im Elektro-Handwerk auf bereits heute komplett ausgelastete Kapazitäten. „Wir haben uns gefragt, wie das Handwerk dennoch von dem lukrativen Markt profitieren kann.“ sagt Torben Bayer. „Deshalb haben wir gemeinsam mit FEELSMART. einen Konfigurator aufgesetzt, mit dem der Endkunde seine Vorstellungen vom smarten Zuhause bereits strukturieren kann. Über Gira by FEELSMART. bekommt der Fachhandwerker also vorqualifizierte Projektdaten, kann schneller und konkreter beraten und ggf. auch mit den Vorplanungen gezielt weiter arbeiten. Das spart wertvolle Zeit.“.

Der Konfigurator selbst fragt sehr systematisch die Anforderungen des Endkunden an sein smartes Zuhause ab. Im ersten Schritt werden die Räume angelegt. Das System berechnet dann im Hintergrund die Möglichkeiten für das jeweilige Zimmer. Danach kann der Endkunde festlegen, welches Design er für Schalter, Steckdosen und weitere Bedienelemente möchte. Auf Basis dieser Angaben schlägt der Konfigurator Ausstattungspakete in verschiedenen Komfortstufen mit unverbindlichen Preisangabe vor. Zudem können Produktbereiche ergänzt werden – zum Beispiel für erweiterte Sicherheitsfunktionen.

Wenn die Pakete ausgewählt sind bekommt der Nutzer einen Code, mit dem er seine Planung immer wieder aufrufen oder sie an einen gelisteten Elektro-Fachbetrieb weiterleiten kann. „Wir werden den Gira by FEELSMART. Konfigurator aktiv beim Endkunden vermarkten und so auch für das Handwerk als kompetenten Realisierer von Smart Home Projekten werben“, sagt Torben Bayer.

Auf www.feelsmart.de kann der Elektro-Fachbetrieb die vom Endkunden angelegten Projektdaten in den Profi-Konfigurator übernehmen und dort weiter bearbeiten. Deutlich schneller als mit herkömmlichen Instrumenten kann so das Projekt durchgängig geplant, ein Angebot erstellt und bis hin zur Nutzung des Gira Beschriftungs-Service umgesetzt werden. Torben Bayer: „Gemeinsam mit FEELSMART. will Gira dem Handwerk helfen, KNX-Projekte schneller, sicherer und dadurch letztlich auch kosteneffizienter umzusetzen. Denn wir wissen alle, dass wir auch bei vollen Auftragsbüchern diesen wichtigen Zukunftsmarkt aktiv gestalten müssen.“

Ein neuer Service auf der FEELSMART.-Plattform ist FEELSMART.Plus, mit dem ein einmal über Gira by FEELSMART. vom Endkunden angelegtes, vom Elektro-Fachbetrieb übernommenes und durchgängig geplantes Projekt auch automatisch programmiert werden kann. Die dabei generierten Daten können dann vom Fachbetrieb gleich in die ETS übernommen werden. Auch dadurch spart der Fachbetrieb Zeit. Dazu Dominik Kortmann, einer der beiden Geschäftsführer von FEELSMART.: „Erst-Konfiguration, Detail-Planung, Programmierung – wir begleiten mit unseren Services die komplette Projektkette und sichern so für den Fachbetrieb die kapazitätsschonende, aber gleichzeitig hochlukrative Bearbeitung des Smart Home Marktes.“

Den Gira by FEELSMART. Konfigurator erreicht der Endkunde über www.feelsmart.gira.de. Fachbetriebe können sich selbst unter www.feelsmart.de registrieren und werden dann auch gegenüber dem Endkunden empfohlen.

Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.

Download


Pressetext Gira Feelsmart EFP, RTF

RTF, 2.080 Kb

Download


Pressetext Gira Feelsmart EFP, TXT

TXT, 4 Kb

Download


Pressetext Gira Feelsmart EFP, PDF

PDF, 144 Kb

Download


Pressebild Gira Feelsmart 1, JPG, 300 DPI

JPG, 3.673 Kb

Download


Pressebild Gira Feelsmart 2, JPG, 300 DPI

JPG, 1.529 Kb

Download


Seitenanfang Download