Fachgroßhandel
Dezember 2017
Sehr geehrte Newsletter Abonnenten,

wir sind genauso verblüfft wie Sie – schon wieder ist ein Jahr vorbei, wieder mal steht Weihnachten überraschend vor der Tür. Wenigstens mit der weißen Weihnacht könnte es diesmal klappen, der Winter hat ja schon die ersten Boten übers Land geschickt. Doch was die einen freut, nervt die anderen. Denn wenn der Schnee in dicken Flocken vom Himmel fällt und der Frost so richtig klirrt, sind eben auch Glatteis, Staus auf den Straßen und verspätete Züge angesagt. Dagegen hilft nur Gelassenheit – und hoffentlich auch die entspannte Lektüre unseres Newsletters. Highlights sind die neue Edelstahlvariante des Systems 106, das aktuelle Release zum Gira X1 und – ganz druckfrisch – die Broschüre zu eNet SMART HOME.
 
Die Themen im Dezember:

• Neue Edelstahl Variante V4A für das Gira System 106
• Broschüre zu eNet SMART HOME
• Release HKL für den Gira X1
• Redesign Gira Keyless In Fingerprint
• Externe Kamera für das Gira Türkommunikations-System lieferbar
• Wohnen im Weilersbacher Smart Home
• In eigener Sache

System 106
Neue Edelstahl Variante V4A für Renz-Briefkästen


 
Das Gira System 106 in seinem edel-puristischen Design wurde um eine Edelstahl Variante ergänzt: Zusätzlich zur bekannten Variante V2A bieten wir jetzt für alle Module die Edelstahl Variante V4A an. Durch ihre spezielle Oberflächenstruktur und den besonderen Schliff passt sie optisch perfekt zum Renz-Briefkastensystem Serie Renz Plan S, in das sich das Gira System 106 flächenbündig integrieren lässt. Der massive V4A-Edelstahl fühlt sich hochwertig an und erweist sich als äußerst robust. Er ist zudem seewasserbeständig und damit selbst für alle küstennahen Installationen geeignet, von Borkum über Husum bis Sylt.
 
 Mehr zur neuen Edelstahl Variante V4A

Neue Broschüre:
eNet SMART HOME


 
eNet SMART HOME ist die neue Ausbaustufe von Gira eNet, dem etablierten Funk-System für die smarte Vernetzung und Steuerung der Haustechnik im Eigenheim oder der Mietwohnung. Mit eNet SMART HOME bietet die Allianz führender Anbieter nun die Möglichkeit, Haustechnik komfortabel per Smartphone zu steuern und zu überwachen – zuhause, unterwegs und absolut datensicher. Zu eNet SMART HOME ist nun eine reich bebilderte Gira Broschüre erschienen, die das flexible und leistungsfähige Funk-System vorstellt. Durch praktische Anwendungsbeispiele wird dargestellt, welche Probleme das eNet System löst. Darüber hinaus finden sich im technischen Teil der Broschüre nicht nur Informationen über die Installation, sondern auch die Inbetriebnahme und Zusammenhänge des Systems.
Als Funk-Variante eignet sich eNet SMART HOME sowohl für den Neubau als auch für die Renovierung und Sanierung, weil sich mit ihm viel Intelligenz ganz einfach in die vorhandenen vier Wände bringen lässt.
 
 Jetzt die neue eNet SMART HOME Broschüre downloaden!

Gira X1
Neues HKL-Release


 
Weihnachten ist schon in Sicht und Santa Claus hat seinen Geschenkesack bereits ordentlich vollgepackt. Das haben wir uns zu Herzen genommen und deshalb auch unseren kompakten Server Gira X1 mit vielen neuen Funktionen bestückt. Unser Weihnachtsgeschenk ist das Release HLK und die dazugehörige Gira App. Was kann der X1 jetzt mehr? Zum Beispiel ein perfektes Raumklima schaffen durch die Steuerung von Klimaanlagen. Oder die für jede Situation passende Lichtfarbe auswählen durch die richtige Farblichteinstellung in RGB, RGBW und Tunable White. Außerdem lassen sich nun mit der X1 App Musik steuern sowie Videostreams von IP-Kameras schauen, die mit Benutzernamen und Passwort vor unerlaubten Zugriff geschützt sind. Und noch vieles mehr!
 
 Mehr Informationen zum HKL-Release gibt es auf unserer Homepage.

Gira Keyless In
Redesign des Gira Keyless In Fingerprint


 
In unsere Produktpalette Keyless In kommt Bewegung. Den ersten Schritt haben wir jetzt mit dem Gira Keyless In Fingerprint gemacht. Das Redesign meint aber nicht nur eine optische Auffrischung. Die gibt es zwar auch – die Sensorfläche ist nun schwarz statt goldfarben –, doch wir haben den Fingerprint vor allem technologisch komplett überholt. Er basiert auf der aktuellsten Fingerprint-Technologie, was sich sowohl auf die Leistungsfähigkeit als auch auf die Robustheit des Geräts auswirkt. Nach wie vor beruht der Fingerprint auf den einzigartigen biometrischen Merkmalen des menschlichen Fingers und arbeitet dabei mit Hochfrequenztechnologie, eines der sichersten Verfahren für den schlüssellosen Zugang ins Gebäude. Im Zuge der Überarbeitung haben wir auch die Anzahl der möglichen Nutzer und also Fingerabdrücke auf 99 erhöht.
 
 Mehr zum Redesign des Gira Keyless In Fingerprint

Jetzt lieferbar:
Externe Kamera für das Gira Türkommunikations-System


 
Manchmal geht es schneller als gedacht: Anders als im Katalog angekündigt, haben wir bereits im Dezember mit der Auslieferung der externen Kamera für das Gira Türkommunikations-System begonnen. Ausgestattet ist sie mit einem variablem Objektiv, integrierter IR-LED-Beleuchtung und einem automatischen Weißabgleich. Die Kamera ist für die Wand- oder Deckenmontage geeignet und kann überall im Eingangsbereich installiert werden. Über das TKS-Kamera-Gateway lässt sie sich in das Gira Türkommunikations-System einbinden. Bei schlechten Lichtverhältnissen garantiert der lichtempfindliche Chipsatz klare Bilder. Bei völliger Dunkelheit übernimmt die einstellbare IR-LED die Videoüberwachung. Das Easy Plug Kameramodul und eine Montageplatte erlauben eine einfache und schnelle Installation.
 
 Mehr über die neue externe Kamera erfahren!

Neue Referenz:
Wohnen im Weilersbacher Smart Home


 
In Weilersbach, mit Blick auf den Ausflugsberg Walberla in der Fränkischen Schweiz, hat Heiko Neundörfer ein Wohnhaus gebaut, das seinesgleichen sucht: Das Smart Home kombiniert Produkte und Lösungen verschiedener Hersteller aus der Gebäudesteuerung und Unterhaltungselektronik zu einem rundum intelligenten Haus mit höchstem Wohnkomfort und Sicherheitsanspruch. Grundlage ist die Vernetzung der Komponenten in einem KNX System.
 
 Hier das Weilersbacher Smart Home entdecken!

In eigener Sache:
Gira sagt Danke und wünscht ein frohes Fest!


 
2017 blicken wir bei Gira auf ein ereignisreiches Jahr in unserer Branche und in unserem Unternehmen zurück. Dass das Jahr erfolgreich verlaufen ist, haben wir in erster Linie Ihnen zu verdanken.
Für dieses vertrauensvolle und partnerschaftliche Miteinander möchten wir uns nun kurz vor Jahresende ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Zugleich wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.
Und damit Sie jetzt auch richtig in Weihnachtsstimmung kommen, haben Gira Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen ganz besonderen Weihnachtsgruß für Sie aufgenommen. Aber schauen Sie selbst und klicken Sie einfach auf das Video.
Mit besten Wünschen und auf ein Wiedersehen in 2018!
 
 Jetzt den Weihnachtsgruß der Gira Mitarbeiter im Video ansehen!

 
Folgen Sie Gira auf Facebook, Google+, Twitter oder YouTube:
Gira Social Media
 
Wenn Sie den Gira Newsletter nicht mehr beziehen möchten, können Sie ihn unter diesem Link abbestellen:
Newsletter abbestellen
 
Unter nachfolgendem Link können Sie jederzeit Änderungen an Ihrem Abo-Profil vornehmen:
Abo-Profil ändern
 
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, helfen wir Ihnen gern weiter:
abo.service@gira.de
 
Ihr Gira WWW-Team
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Deutschland
 
Tel +49 2195-602-0
Fax +49 2195-602-191
 
Handelsregister AG Köln HRA 16352
Persönlich haftende Gesellschafterin: GAV Management GmbH
Handelsregister AG Köln HRB 50479
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dirk Giersiepen
Alfred A. Bulitz
Dipl.-Ing. Christian Feltgen
Dipl.-Kfm. Thomas Musial
 
www.gira.de
info@gira.de