Elektroplaner
Juli 2017
Sehr geehrte Newsletter Abonnenten,

in diesem Newsletter haben wir wieder viele Neuigkeiten für Sie. Vorstellen möchten wir Ihnen die neuen Varianten des Schalterprogramms Gira E2, das Gira System 3000 und das Release 1 des Gira G1. Mit diesem ist der Gira G1 als Home Server Client einsetzbar. Ausführliche Informationen zum neuen Gira System 106 finden Sie auf unserer Webseite, in einem Film und einer Broschüre. Unterdessen hat das Schalterprogramm Gira E3 bereits seine 5. Auszeichnung erhalten. Darüber und über vieles mehr können Sie in diesem Newsletter lesen. Wir wünschen viel Spaß und Inspiration beim Lesen des Newsletters!
 
Die Themen im Juli

Klassisches Programm, neue Gestaltungsoptionen: Gira E2 in Edelstahl und flacher Variante lieferbar
Auf und ab mit neuem Komfort: Gira System 3000 Jalousiesteuerung lieferbar
Der Gira G1 als Home Server Client: Release 1
Modulare und flexible Türkommunikation: Das neue Gira System 106 im Gira Türkommunikations-Syste,
Einfach und sicher installieren: Installations- und Montagevideo zum Gira System 106
Automatisch auf lokales Wetter reagieren: Die neue Gira KNX Wetterstation Plus
Bereits die 5. Auszeichnung: iF Design Award für das Schalterprogramm Gira E3
Die Baufortschritte im Blick: Neues Gira Fertigungs- und Logistikzentrum
Haus S in Gütersloh: Spektakuläres Schmuckstück mit ausgefeilter Gebäudetechnik
Die Zukunft aktiv mitgestalten: Interview mit Nachhaltigkeitsexperte Jan Böttcher
Nimm mich mit auf die Reise! Fotowettbewerb und Gewinnspiel bei Facebook

Klassisches Programm, neue Gestaltungsoptionen
Gira E2 in Edelstahl und flacher Variante lieferbar


 
Von vielen Freunden des Gira Designklassikers E2 sehnsüchtig erwartet, sind sie ab sofort lieferbar: die neuen Rahmen und Einsätze in hochwertigem Edelstahl. Sie erweitern das Schalterprogramm um eine attraktive Variante und schaffen neue Gestaltungsmöglichkeiten. So können Planer Gebäude in durchgängigem Design ausstatten und zugleich verschiedene Bereiche nach Wertigkeit differenzieren. Das
Echtmaterial Edelstahl ist mit kühl-silbernem Seidenglanz nicht nur hoch ästhetisch, sondern auch rostfrei, witterungs- und hitzebeständig sowie von Natur aus antibakteriell. Ebenfalls neu sind die Rahmen für den flachen Einbau. Sie tragen lediglich 3 mm auf der Wand auf und integrieren sich besonders elegant in die Architektur. Damit steht eine weitere gestalterische Option zur Verfügung. Auf der gerade aktualisierten Gira Website wird das komplette Sortiment von E2 mit allen Varianten vorgestellt.
 
 Mehr erfahren

Teilen   

Auf und ab mit neuem Komfort
Gira System 3000 Jalousiesteuerung lieferbar


 
Mit einfachen Tastenkennzeichnungen versehen und intuitiv zu bedienen: Die neuen Produkte der Gira System 3000 Jalousiesteuerung sind ab sofort lieferbar. Drei Bedienaufsätze für unterschiedliche Ansprüche stehen zur Wahl. Bereits der einfache Aufsatz zur manuellen Steuerung speichert eine individuelle Behangposition ab. Der Bedienaufsatz Memory hinterlegt zusätzlich per Tastendruck die aktuelle Uhrzeit für das tägliche Auf- und Abfahren. Die Jalousieuhr Display macht die Bedienung über das kontraststarke, beleuchtete Display und die kapazitive Sensorfläche besonders einfach. Ein individuelles Zeitprogramm und die Astrofunktion erhöhen den Komfort. Welche Variante auch gewählt wird: Neue Unterputz-Einsätze mit nur 24 Millimeter Einbautiefe lassen jetzt mehr Raum in der Unterputz-Dose und bieten so mehr Flexibilität beim Verdrahten.
 
 Mehr zum Gira System 3000

Teilen   

Der Gira G1 als Home Server Client
Release 1


 
In Gebäuden oder Anlagen mit einem Gira Home Server kann der Gira G1 ab sofort auch als Client verwendet werden. Mit dem Release 1 stellt der Gira G1 das Interfacedesign des Gira Home Servers dar. Dabei werden nahezu alle im Serienlieferumfang des Gira Home Servers vorhandenen Funktionen unterstützt. Für die zusätzlichen Funktionen Türkommunikation und Wetterdienst sind bereits weitere Releases geplant.
 
 Mehr zum Gira G1 als Home Server Client

Teilen   

Modulare und flexible Türkommunikation
Das Gira System 106


 
Edel-puristisches Design, robuste Materialien und modernste Technologie in kompakter Bauweise: Die Türstationen aus dem neuen Gira System 106 sorgen für Komfort, Sicherheit und ein elegantes Erscheinungsbild an der Tür. Das modulare System bietet höchste Flexibilität bei der Konfiguration: Es kann jederzeit angepasst oder erweitert werden. Einfach auf die Wand zu montieren, eignet sich das System ebenso für den Neubau wie für die Nachrüstung. Das Gira System 106 ist mit sämtlichen Gira Wohnungsstationen und Türkommunikationslösungen von Gira kompatibel. Die Module lassen sich auch in die Briefkastenanlagen der Firma Renz integrieren. Das Gira System 106 ist seit Kurzem lieferbar und wird auf der Gira Webseite, in einem Film und in einer eigenen Broschüre ausführlich vorgestellt. Im Online-Katalog ist das Gira System 106 ebenfalls bereits komplett zu finden.
 
 Mehr zum Gira System 106
 Zum Gira System 106 im Online-Katalog
 Zur Broschüre
 Zur YouTube-Playlist

Teilen   

Einfach und sicher installieren
Installations- und Montagevideo zum Gira System 106


 
Das Gira System 106 ist intelligent konstruiert bis ins Detail, sodass die Montage für den Installateur besonders einfach und sicher ist. Die Vorteile, die der modulare Aufbau bietet, fangen bereits bei der Montage an. So ist es beispielsweise möglich, in einer frühen Bauphase zunächst ausschließlich das Gehäuse zu montieren. Leitungen, Module und Frontplatten können später hinzugefügt werden – erst dann, wenn das Gebäude kurz vor der Nutzung steht. Ein Installations- und ein Montagevideo informieren jeweils genauer darüber, wie es funktioniert. So können Sie sich schnell einen ersten Überblick über die erforderlichen Arbeitsschritte und die diversen Vorteile bei der Montage verschaffen.
 
 Video ansehen

Automatisch auf lokales Wetter reagieren
Die neue Gira KNX Wetterstation Plus


 
Von Windgeschwindigkeit und Windrichtung über Niederschlag und Temperatur bis zu Luftdruck und Helligkeit: Die Gira KNX Wetterstation Plus misst insgesamt neun verschiedene meteorologische Parameter und stellt sie dem KNX System bereit. So können aktuelle lokale Wetterdaten zur Automatisierung von Gebäudefunktionen genutzt werden: Jalousien fahren je nach Sonnenstand und Helligkeit herunter oder bei zu starkem Wind in eine sichere Position herauf. Nutzer können sich bei Sonnenaufgang wecken lassen, bei Dunkelheit senken sich die Rollläden automatisch, und die Lüftung passt sich immer an die Windrichtung an. So sorgt die Gira KNX Wetterstation Plus für noch mehr Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz im Haus.
Die KNX Wetterstation Plus kann als Aufputz-Gerät außen auf einem freistehenden Mast oder an der Hauswand montiert werden.
 
 Mehr erfahren

Bereits die 5. Auszeichnung
iF Design Award für das Schalterprogramm Gira E3


 
Zugegeben, Sammler und Jäger sind wir schon lange nicht mehr. Oder doch? Vielleicht noch ein bisschen. Wir von Gira zumindest. Denn wir jagen unsere schönen Produkte durch die verschiedenen Design-Awards und sammeln jede Menge Auszeichnungen dafür. Jetzt ganz aktuell für das Schalterprogramm Gira E3. Frisch erlegt haben wir dafür den iF Design Award vom iF International Forum Design (Kategorie Produkt). Der kommt natürlich gleich zu unserer Trophäensammlung dazu. Dort tummeln sich bereits vier Awards für Gira E3 und freuen sich auf den Neuzugang: DDC – Gute Gestaltung 2017 (Auszeichnung in der Kategorie Produkt), German Design Award 2017 (Excellent Product Design Building), Good Design™ Award 2016 (Best Consumer Design Products) und Iconic Awards 2016 (Product Building Technologies). Wir freuen uns sehr darüber und jagen und sammeln weiter.
 
 Mehr zum Schalterprogramm Gira E3
 Mehr zu den Auszeichnungen von Gira

Teilen   

Die Baufortschritte im Blick
Neues Gira Fertigungs- und Logistikzentrum


 
Mit der Entscheidung für den Neubau eines Fertigungs- und Logistikzentrums am Standort Radevormwald hat Gira die Weichen in Richtung Zukunft gestellt. Rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ab Sommer 2018 dort in Montage, Logistik und Entwicklung tätig sein. Der Bau geht gut voran, die Fortschritte sind deutlich sichtbar. Jetzt ist wieder ein neues Drohnenvideo erschienen, das die Baustelle von oben zeigt und einen guten Eindruck gibt, wie es dort zurzeit aussieht und was sich schon wieder alles getan hat. Auf der Gira Website können Sie ebenfalls mehr erfahren und sehen, wie sich der Bau entwickelt. Regelmäßig werden dort neue, aktuelle Fotos eingestellt.
 
 Mehr zum Baufortschritt auf der Gira Homepage
 Neues Drohnenvideo ansehen

Teilen   

Haus S in Gütersloh
Spektakuläres Schmuckstück mit ausgefeilter Gebäudetechnik


 
In Gütersloh haben die Architekten Spiekermann für ein Unternehmerpaar eine extravagante Villa entworfen: das Haus S. Die geradlinige Villa wird dominiert durch die Kalksandsteinwände mit einer Vorhangfassade aus weiß eloxierten Aluminium-Elementen. Der Flachdachbau ist vom Grund abgesetzt und vermittelt so einen schwebenden Eindruck. Für Leichtigkeit sorgen die 3,30 Meter hohen Fenster. Wichtig für die Bauherren war eine ausgefeilte Technik, weshalb Architekt Oliver Spiekermann ein KNX-System samt einem leistungsfähigen Gira HomeServer empfahl. Mit dem KNX System verknüpft sind sämtliche Komponenten der Haustechnik wie Heizung, Beleuchtung und Markisen. Über das Touchpanel Gira Control 19 Client können die Bewohner die gesamte Gebäudetechnik steuern und kontrollieren.
 
 Mehr zur neuen Gira Referenz

Die Zukunft aktiv mitgestalten
Interview mit Nachhaltigkeitsexperte Jan Böttcher


 
Seit der Gründung im Sommer 1905 fühlt sich das Familienunternehmen Gira dem Anspruch verpflichtet, in seinem Denken und Handeln aktiv Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft zu übernehmen – im Interesse der Kunden, der Beschäftigten, der Gesellschaft und der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. An diese ausgeprägte und über elf Jahrzehnte gewachsene Verantwortungskultur knüpft auch die Nachhaltigkeitsstrategie von Gira an. In einem Interview mit dem Magazin G-Pulse spricht Jan Böttcher, Leiter Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeitsmanagement bei Gira, ausführlich über das Thema Nachhaltigkeit und die Aktivitäten diesbezüglich bei Gira.
 
 Das Interview im Magazin G-Pulse lesen

Teilen   

Nimm mich mit auf die Reise!
Fotowettbewerb und Gewinnspiel bei Facebook


 
Urlaubszeit, Fotozeit, Gewinnspielzeit! Zur anstehenden Reisesaison hat sich das Gira Social Media Team mal wieder etwas ausgedacht: einen Fotowettbewerb der besonderen Art. Über eine private Nachricht auf Facebook können alle Gira Facebook-Freunde einen kleinen Gira Steckdosen-Schlüsselanhänger bestellen – und ihn dann mit auf die Reise nehmen. Denn gesucht werden Fotos, die diesen Schlüsselanhänger vor einem möglichst schönen Motiv im Urlaub zeigen. Die drei besten Bilder können tolle Preise gewinnen: 1. Preis: ein Weber Grill, 2. Preis: ein Coca-Cola Minikühlschrank, 3. Preis: eine Gira Energiesäule. Das Gira Social Media Team ist gespannt, aus welchen Orten und Ländern fotografische Urlaubsgrüße geschickt werden. Alle weiteren Infos gibt es in Kürze auf der Gira Facebook-Seite.
 
 Zur Gira Facebook-Seite
 Direkt zum Gewinnspiel

Teilen   


 
Folgen Sie Gira auf Facebook, Google+, Twitter oder YouTube:
Gira Social Media
 
Wenn Sie den Gira Newsletter nicht mehr beziehen möchten, können Sie ihn unter diesem Link abbestellen:
Newsletter abbestellen
 
Unter nachfolgendem Link können Sie jederzeit Änderungen an Ihrem Abo-Profil vornehmen:
Abo-Profil ändern
 
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, helfen wir Ihnen gern weiter:
abo.service@gira.de
 
Ihr Gira WWW-Team
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Deutschland
 
Tel +49 2195-602-0
Fax +49 2195-602-191
 
Handelsregister AG Köln HRA 16352
Persönlich haftende Gesellschafterin: GAV Management GmbH
Handelsregister AG Köln HRB 50479
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dirk Giersiepen
Alfred A. Bulitz
Dipl.-Ing. Christian Feltgen
Dipl.-Kfm. Thomas Musial
 
www.gira.de
info@gira.de