Der Winter steht vor der Tür, und es ist die perfekte Zeit, es sich zu Hause gemütlich zu machen. Stellen Sie sich vor, wie Sie an einem kalten Abend bei warmem Licht entspannen, während im Hintergrund Ihre Lieblingsmusik spielt und Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase verwandelt.
Der erste gute Eindruck zählt: Mit einer angenehmen Außenbeleuchtung führen Sie Ihre Gäste auch im Dunkeln sicher zur Haustür. Wandleuchten erhellen den Eingangsbereich, während Wegleuchten wie die Gira Licht- und Energiesäule für eine noch bessere Orientierung auf dem Grundstück sorgen. Gleichzeitig schaffen die Lichtkegel ein einladendes Ambiente.
Der erste gute Eindruck zählt: Mit einer angenehmen Außenbeleuchtung führen Sie Ihre Gäste auch im Dunkeln sicher zur Haustür. Wandleuchten erhellen den Eingangsbereich, während Wegleuchten wie die Gira Licht- und Energiesäule für eine noch bessere Orientierung auf dem Grundstück sorgen. Gleichzeitig schaffen die Lichtkegel ein einladendes Ambiente.
Ergänzend dazu bietet der Gira Bewegungsmelder Cube eine intelligente und energieeffiziente Lösung für den Außenbereich. Der Cube erfasst neben Umgebungshelligkeit auch die Wärmebewegung von vorbeilaufenden Personen. Diese Kombination verhindert das ungewollte Einschalten des Lichts, beispielsweise durch starke Bewegung von Bäumen bei Windböen. Das bedeutet, dass der Cube nur dann reagiert, wenn er wirklich benötigt wird. So entsteht ein Beleuchtungssystem, das nur bei Bedarf aktiv wird – für mehr Komfort und Energieeinsparung.
Eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen Sie durch die passende Lichtstimmung, die mit warmen Lichtakzenten und dimmbaren Leuchten für ein behagliches Ambiente sorgt. Mit dem Gira System 3000 (Bluetooth), das sich besonders gut zum Nachrüsten eignet, steuern Sie via App Lichteinstellungen wie bspw. die Helligkeit.
Eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen Sie durch die passende Lichtstimmung, die mit warmen Lichtakzenten und dimmbaren Leuchten für ein behagliches Ambiente sorgt. Mit dem Gira System 3000 (Bluetooth), das sich besonders gut zum Nachrüsten eignet, steuern Sie via App Lichteinstellungen wie bspw. die Helligkeit. Über die App können Sie verschiedene Stimmungen für unterschiedliche Anlässe einstellen, von einem entspannten Kinoabend im Bett bis hin zu einer lebhaften Morgenroutine.
Was wäre ein gemütlicher Winterabend ohne passende Musik? Genießen Sie die besten Radiosender mit Klassikern und beliebten Hits über das Gira Unterputz-Radio IP, das elegant in die Wand integriert ist und weder zusätzlichen Platz beansprucht noch eine Steckdose blockiert.
Was wäre ein gemütlicher Winterabend ohne passende Musik? Genießen Sie die besten Radiosender mit Klassikern und beliebten Hits über das Gira Unterputz-Radio IP, das elegant in die Wand integriert ist und weder zusätzlichen Platz beansprucht noch eine Steckdose blockiert.
Das Gira Unterputz-Radio IP bietet eine multifunktionale Lösung, die Radioempfang und Wecker in einem Gerät vereint. Dank moderner IP-Technologie verfügt das Radio über smarte Funktionen und bietet eine benutzerfreundliche Steuerung über die Gira System 3000 App. So können Sie Ihre Lieblingssender einfach verwalten und abspielen.
Die verbesserte Empfangsqualität des Gira Unterputz-Radio IP sorgt dafür, dass Sie stets klaren und störungsfreien Klang genießen können, egal in welchem Raum Ihres Hauses Sie sich befinden.
Frieren im eigenen Wohnzimmer? Bitte nicht. Achten Sie auf ein angenehmes Raumklima, damit es Ihnen und Ihren Gästen warm ums Herz bleibt. Mit dem Gira System 3000 Raumtemperaturregler, der sich ideal für das Nachrüsten eignet, gelingt die Heizungssteuerung automatisch – Sie müssen lediglich Ihre Wohlfühltemperatur angeben.
Frieren im eigenen Wohnzimmer? Bitte nicht. Achten Sie auf ein angenehmes Raumklima, damit es Ihnen und Ihren Gästen warm ums Herz bleibt. Mit dem Gira System 3000 Raumtemperaturregler, der sich ideal für das Nachrüsten eignet, gelingt die Heizungssteuerung automatisch – Sie müssen lediglich Ihre Wohlfühltemperatur angeben. Sie können auch Zeitpläne anlegen, um Ihr Haus nur dann zu heizen, wenn es nötig ist. Das sorgt dann natürlich auch dafür, dass Sie nicht unnötig Energie verschwenden.
Damit das Energiesparen nicht nur auf der Abrechnung gut aussieht, können Sie bei unseren Raumtemperaturreglern aus 90 verschiedenen Rahmendesigns wählen. So lassen sich die gewählten Raumtemperaturregler einfach auf Ihren Einrichtungsstil abstimmen.
Bei Kerzenschein und einem knisternden Kaminfeuer darf die Sicherheit nicht zu kurz kommen. Einen verlässlichen Beitrag zum Brandschutz leisten Sie mit Rauchmeldern, die im Notfall Alarm schlagen. Der Gira Rauchwarnmelder Dual Q erkennt kleine Rauchpartikel sowohl optisch als auch sensorisch, wodurch er frühzeitig vor Brandgefahren warnt. Zusätzliche Wärmesensoren reagieren sogar dann, wenn keine Rauchpartikel entstehen – wie beispielsweise bei einem Flüssigkeitsbrand. So sind Sie und Ihre Gäste gleich doppelt geschützt.
Gerade in den dunklen Wintermonaten ist der Schutz vor Einbrüchen besonders wichtig. Mit dem Gira System 3000, können Sie Ihr Zuhause auch dann belebt wirken lassen, wenn Sie nicht da sind.
Gerade in den dunklen Wintermonaten ist der Schutz vor Einbrüchen besonders wichtig. Mit dem Gira System 3000 (Bluetooth), können Sie Ihr Zuhause auch dann belebt wirken lassen, wenn Sie nicht da sind. Anwesenheitssimulationen lassen sich über die Gira System 3000 App einrichten. Dabei werden automatisch Lichtquellen aktiviert oder Rollläden bewegt, um Anwesenheit vorzutäuschen. So schrecken Sie potenzielle Einbrecher ab und sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause, ohne selbst vor Ort sein zu müssen.
Sie sehen, mit Gira Technik wird der Winter zur Wohlfühlzeit – perfekt angepasst auf Komfort und Sicherheit für die kalte Jahreszeit:
Außenbeleuchtung: Sicherer Empfang und einladende Atmosphäre.
Lichtsteuerung: Behagliche Stimmung für gemütliche Abende.
Musikgenuss: Dezente Unterhaltung mit dem Unterputz-Radio.
Raumtemperatur: Angenehme Wärme per Fingertipp.
Brandschutz: Zuverlässiger Schutz durch frühzeitige Gefahrenerkennung.
Einbruchschutz: Präventiver Schutz in den dunklen Monaten.
Um Ihr Zuhause in der kalten Jahreszeit noch komfortabler zu gestalten, bietet Gira eine Vielzahl an Lösungen, die sich einfach nachrüsten lassen. Erfahren Sie mehr über die innovativen Lösungen von Gira und bringen Sie Komfort und Stil in Ihr Zuhause.