Zum Inhalt springen
Helles und modernes Wohnzimmer mit optimaler Wohnzimmerbeleuchtung.

Wohnzimmerbeleuchtung: Ideen, Tipps und Inspiration

Im Wohnzimmer schlägt das Herz Ihres harmonischen Zuhauses. Doch welche Wohnzimmerbeleuchtung eignet sich am besten, um den Raum in eine Wohlfühloase zu verwandeln? Hier finden Sie einige Tipps und Ideen, mit denen Sie Ihr Wohnzimmer ganz einfach ins richtige Licht rücken. Es sollte vor allem eins sein: gemütlich.

Für die Gestaltung eines funktionalen, aber gemütlichen Wohnbereichs ist eine gute Wohnzimmerbeleuchtung das A und O. Im Wohnzimmer entspannen wir uns, lesen, spielen mit den Kindern, genießen Filmabende und empfangen Besuch.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten der Lichtplanung: von Grundbeleuchtung, über stilvolle Lichtakzente und die Vorteile energiesparender Beleuchtung bis hin zu smarter Lichtsteuerung.

Offenes Wohn- und Esszimmer mit großen Fenstern und Hängelampen
Die richtige Wohnzimmerbeleuchtung schafft Atmosphäre: Gestalten Sie Ihren zentralen Rückzugsort mit gezieltem Licht für Wohlfühlmomente, Entspannung und gemütliche Wochenenden. Quelle: iStock

Grundbeleuchtung im Wohnzimmer

Die Basis einer durchdachten Wohnzimmerbeleuchtung ist die Grundbeleuchtung. Wie Sie diese am besten anbringen, hängt unter anderem von der Größe des Raumes ab. So ist für kleinere Wohnzimmer zum Beispiel eine größere mittige Deckenleuchte geeignet. In größeren Räumen können auch mehrere Lampen sinnvoll sein, die Sie über die gesamte Zimmerdecke verteilen.

Die richtige Anzahl an Deckenleuchten für das Wohnzimmer 

Pro 20 Quadratmeter Fläche benötigen Sie vier bis fünf Leuchtmittel, je nach Stärke. Außerdem sollten Sie berücksichtigen, ob in dem Raum hellere oder dunklere Möbel stehen, denn hellere Möbel reflektieren Licht, während braune oder schwarze Möbel das Zimmer verdunkeln.   

Die Positionierung von Deckenleuchten im Wohnzimmer 

Bevor Sie die Planung Ihrer Wohnzimmerbeleuchtung in Angriff nehmen, sollten Sie überprüfen, wo Ihnen Strom und Schalter zur Verfügung stehen. Wichtig ist auch, wo Ihre Möbel positioniert sind, damit Sie zum Beispiel nicht auf Ihrer Couch im Dunkeln sitzen, oder falls Sie die Spielecke für Ihre Kinder ausleuchten möchten.  

Lichtakzente: So gestalten Sie Ihre Wohnzimmerbeleuchtung gemütlicher

Nach der Grundbeleuchtung widmen wir uns nun den Lichtakzenten im Wohnzimmer. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. 

Direktes Licht im Wohnzimmer 

Zum einen empfehlen wir Ihnen einige direkte Lampen, denn sie sorgen für Kontraste, werfen Schatten und spenden Helligkeit. So können Sie zum Beispiel den Couchtisch beleuchten, dekorative Möbelstücke in Szene setzen oder Bilder anstrahlen.  

Moderne Tischleuchte auf einem Sideboard versprüht angenehmes, warmes Licht.
Licht raffiniert inszeniert: Direktes Licht für Fokus, indirektes für Atmosphäre. Quelle: iStock & Westwing
Moderne Tischleuchte auf einem Marmortisch versprüht angenehmes, warmes Licht.
Akzente setzen Highlights und schaffen eine harmonische Balance von Funktionalität und Ästhetik. Quelle: iStock & Westwing

Indirektes Licht im Wohnzimmer 

Zum anderen sollten Sie mit indirekter Beleuchtung im Wohnzimmer für einen Ausgleich sorgen, denn sie gibt ein wärmeres Licht ab und sorgt damit für mehr Weichheit. Dadurch schaffen Sie eine gemütlichere Atmosphäre, die zum Beispiel abends sinnvoll sein kann, wenn Sie möchten, dass Ihre Augen langsam zur Ruhe kommen – besonders bei Lichtempfindlichkeit der Augen. 

Sanftes, indirektes Wandlicht in einem Wohnzimmer ohne harte Schatten für eine gleichmäßige Ausleuchtung.
Behagliche Wohnzimmeratmosphäre: Sanftes, indirektes Wandlicht ohne harte Schatten für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Quelle: iStock

Wohnzimmerbeleuchtung: Die Mischung macht’s

Wichtig ist, dass sich die ausgewählten Leuchten die Waage halten, denn schließlich möchten Sie sich weder fühlen wie in einer schummrigen Kneipe noch wie im Wartezimmer beim Zahnarzt. Am besten funktioniert ein Mix aus Grundbeleuchtung, interessanten Akzenten und indirektem Licht. 

Wohnzimmerbeleuchtung Tipps
Schöne Akzente und indirektes Licht schaffen eine harmonische Atmosphäre. Kerzen setzen zusätzlich stimmungsvolle Highlights. Quelle: iStock
Für eine behagliche Leseecke im Wohnzimmer empfehlen sich flexible Stehleuchten und Wandleuchten mit Dimmfunktion für eine individuelle Anpassung von Position und Helligkeit. Quelle: iStock

Darf’s noch eine Leseecke sein?

Zu einem gemütlichen Wohnzimmer gehört eine Leseecke. Hierfür eignen sich besonders Stehleuchten, die Sie nicht nur in der Position anpassen können, sondern am besten auch in der Helligkeit, zum Beispiel per Dimmschalter. Auch raffinierte Wandleuchten sind eine schöne Möglichkeit, um Ihrer Leseecke perfekt auszuleuchten. Denn wie viel Licht Sie zum Lesen benötigen, hängt von mehreren Variablen ab. So sollten Sie berücksichtigen, ob Sie in Ihrer Leseecke mit viel Tageslicht rechnen können. Falls nicht, setzen Sie am besten auf ein stärkeres Leuchtmittel. Außerdem spielt das Alter eine Rolle, denn ältere Menschen benötigen mehr Licht zum Lesen als jüngere. Falls Sie Ihre Leseecke in Homeoffice-Zeiten auch zum Arbeiten nutzen, sollten Sie unbedingt auf ausreichend Helligkeit achten, um Ihre Augen zu schonen.

Energiesparende Beleuchtung im Wohnzimmer

Strom sparen lohnt sich, denn energieeffiziente Technik schont nicht nur den Geldbeutel, sondern ist auch gut für die Umwelt. Doch welche Methoden eignen sich am besten? Eine Möglichkeit sind dimmbare Lampen, denn nicht immer ist es notwendig, dass eine Leuchte mit voller Kraft strahlt. Ein weiteres nützliches Element sind Bewegungsmelder, die das Licht nur dann einschalten, wenn Sie einen Raum betreten. Außerdem können Sie auf diese Weise nie wieder vergessen, das Licht abzuschalten.  

Was die Leuchtmittel betrifft, eignen sich vor allem LED-Lampen zum Stromsparen, denn sie sind lange haltbar und verbrauchen deutlich weniger Energie als ihre herkömmlichen Pendants. Sie sollten also unbedingt Halogen durch LED ersetzen, denn es lohnt sich. Mit diesen Optionen ist Ihre Wohnzimmerbeleuchtung funktional und energieeffizient. 

Wohnzimmerbeleuchtung Tipps Inspiration
Steigern Sie Energieeffizienz und Komfort in Ihrem Wohnzimmer durch die Integration von smarter Lichtsteuerung mit Gira-Produkten. Quelle: iStock

Smarte Lichtsteuerung im Wohnzimmer

Bei so viel unterschiedlicher Wohnzimmerbeleuchtung kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Darüber hinaus möchten Sie wohl vermeiden, jeden Abend eine Runde durch den Raum drehen zu müssen, um sämtliche Lampen abzuschalten, bevor Sie schlafen gehen.

Hier kommen smarte Lösungen ins Spiel, wie zum Beispiel die Lichtsteuerung von Gira. Diese ist zum Beispiel im Gira KNX System aber auch im Gira System 3000 ein fester Bestandteil.

 

Die Basis für das KNX System ist ein grünes Kabel, das bei einem Neubau oder einer Renovierung zusätzlich zur herkömmlichen Stromleitung verlegt wird. Das Herzstück des Systems stellt der Server Gira X1 dar.

Ist das System einmal installiert, können Sie mit der Gira Smart Home App für KNX Ihr gesamtes Lichtkonzept bequem von der Couch aus steuern. Schalten Sie gewünschte Lampen per Fingertipp an oder und aus oder sorgen Sie für die richtige farbliche Untermalung der Musik.

Das Gira System 3000 eignet sich besonders, wenn Sie Ihr Smart Home nachrüsten möchten, ohne dabei neue Kabel verlegen zu wollen. Auch mit diesem funkbasierten System können Sie Zeitpläne erstellen, durch die Sie keinen einzigen Schalter mehr betätigen müssen. Natürlich ist auch eine Sprachsteuerung möglich.

Die Kür: Ansprechende Schalter und Steckdosen für Ihr Wohnzimmer

Um Ihr Beleuchtungskonzept abzurunden, sollten Sie auch die Wahl der passenden Steckdosen und Schalter nicht vergessen. Diese sind schon lange in zahlreichen Farben und Designs erhältlich, sodass Sie Beleuchtung und Bedienelemente perfekt aufeinander abstimmen können.

Als Grundlage dient zum Beispiel das modulare Gira System 55 mit sieben Designlinien und mehr als 90 Rahmendesigns. Ob schwarz, weiß, kupfer- oder chromfarben, rund oder eckig – oder eine Mischung aus allem: Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Probieren Sie gerne unseren Gira Designkonfigurator aus, um mittels AR-Technologie (kurz für „Augmented Reality“) herauszufinden, welche Kombination am besten zu Ihrem Zuhause passt.  

Einfach erklärt: Das Gira System 55
Das Video dient lediglich als alternative Darstellung des Seiteninhalts. Es enthält keine zusätzlichen Informationen.

Inspiration für Ihre Wohnzimmerbeleuchtung 

Lassen Sie sich von verschiedenen Einrichtungsstilen und Ideen für die Wohnzimmerbeleuchtung inspirieren. Hier etwas Anregung für Ihr Wohnzimmer. 

Drama, Baby! Auffällige Leuchten setzen Akzente 

Einer der Leuchtentrends 2024 sind extravagante Einzelstücke, die sowohl Licht spenden, aber auch als Wohnobjekt dienen. Das kann eine kleine dekorative Tischleuchte sein oder aber eine ausladende skulpturale Lampe, die den Raum um einen Blickfang bereichert. 

Wohnzimmerbeleuchtung Westing Tischlampen
Die kleinen Retrolampen von Westwing setzen stimmungsvolle Akzente in Ihrem Wohnzimmer. Quelle: Westwing
Wohnzimmerbeleuchtung Tipps Westing Tischlampen
Ihr neues It-Piece! Setzen Sie Statements mit diesen Retrolampen. Quelle: Westwing

Hygge-Gemütlichkeit aus Dänemark 

Hygge steht für Minimalismus, Naturverbundenheit und die kleinen Freuden des Lebens. Für die passende Beleuchtung wählen Sie am besten warme Töne, die Sie direkt in den skandinavischen Winter entführen und Ihnen eine leckere Tasse Tee in die Hand zaubern. 

Wohnzimmerbeleuchtung Tipps Hygge
Hygge-Wohnzimmer: Minimalistisch, natürlich, voller kleiner Freuden. Mit warmer Beleuchtung für skandinavisches Flair und gemütliche Tee-Momente. Quelle: iStock

Papier-Designs aus Japan 
Skandinavien trifft auf Japan, Hygge auf Wabi-Sabi. Beim Wohnstil Japandi verschmelzen eine rustikale Wohlfühlatmosphäre mit einer streng reduzierten Wohnästhetik. Genau diese Ästhetik erzielen Sie mit Papierschirm-Leuchten. Diese sorgen für eine angenehme Helligkeit, setzen ein klares Statement und wirken dabei nie aufdringlich.

Papierlampen beeindrucken nicht nur durch schlichtes und ansprechendes Design, sondern erschaffen auch mit ihrem sanften Licht eine angenehme Atmosphäre. Quelle: iStock

Mit schöner Beleuchtung zu einer Wohlfühl-Oase

Ob eine klug gewählte Grundbeleuchtung, harmonische Lichtakzente oder eine smarte Lichtsteuerung: Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt und Sie können sich frei entfalten.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Farbtemperatur, nutzen Sie skulpturale Leuchten als Eyecatcher, setzen Sie bestimmte Möbelstücke in Szene und nutzen Sie smarte Potenziale zur Energieeinsparung.  

Vielleicht möchten Sie auch eine gemütliche Leseecke einrichten, eine Spielecke beleuchten oder benötigen ein wenig Arbeitsfläche im Wohnzimmer. Wir versprechen Ihnen: Im richtigen Licht werden Sie Ihr Wohnzimmer noch einmal völlig neu entdecken.