Was passiert, wenn man Design mit Komfort und Nachhaltigkeit kombiniert? Das Griffner Musterhaus „Classic Schwarzwald“ besteht größtenteils aus natürlichen Baustoffen wie Holz und Naturfasern. Smarte Technik rundet das Konzept des nachhaltigen Fertighauses ab. Begeben Sie sich mit uns auf einen Rundgang durch ein Haus der Zukunft.
Mit dem fortschreitenden Klimawandel wächst auch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit. So ist es nicht verwunderlich, dass sich das Umweltbewusstsein auch im Hausbau widerspiegelt. Nachhaltigkeit, geringe Kosten und ein gesundes Raumklima ohne Verzicht auf hohen Wohnkomfort: Das ist es, was viele Menschen heutzutage schätzen. Der Fertighaushersteller Griffner reagiert auf diesen Wandel der Zeit und hat u.a. das ökologisch nachhaltige Musterhaus „Classic Schwarzwald“ gebaut. Es verbindet Design mit nachhaltigen Baustoffen und bietet so ein komfortables Wohnerlebnis. Passend dazu sorgen die eingesetzten Produkte von Gira wie Schalter, Steckdosen und Raumtemperaturregelung für smarte und energieeffiziente Technik sowie schöne Designakzente.
Viel Raum für ein individuelles Wohnerlebnis
Die 218,2 Quadratmeter Wohnfläche verteilen sich auf ein weitläufiges Erdgeschoss mit zwei großen Schlafzimmern und einem offenen Wohn-, Ess- und Kochbereich sowie ein Dachgeschoss mit Galerie und Bad. Hinzu kommen ein ebenfalls als Wohnraum nutzbarer Keller und eine große, teilweise überdachte Holzterrasse. Klare Linien, große Panoramafenster und Schiebetüren sowie eine dunkle Treppe als Akzent runden das Design des Holzhauses ab.
Das Eigenheim ist nicht einfach nur eine Unterkunft: Für viele Menschen ist es ein Ausdruck des individuellen Lebensstils, der Persönlichkeit und der eigenen Ansprüche. So bietet das Satteldachhaus in Holzriegelbauweise mit Flachdachanbau durch seinen offenen und flexiblen Grundriss und die hohen Decken viele individuelle Wohnmöglichkeiten: Die lichtdurchflutete Galerie im Dachgeschoss können Sie als Mehrzweckraum, Gästezimmer oder als persönlichen Rückzugsort gestalten. Den Keller könnten Sie zum Beispiel als Home Office oder auch als Einliegerwohnung nutzen.
Nachhaltige Bauweise für ein gesundes Raumklima
Das Musterhaus „Classic Schwarzwald“ besteht zu fast 100 Prozent aus nachhaltigen Baustoffen wie Holz und Naturfasern – denn für unsere Gesundheit und seelisches Wohlbefinden ist auch entscheidend, aus welchen Baustoffen unser Zuhause besteht.
Griffner setzt zusätzlich auf die Dämmung der Installationsebenen mit Holzfaser oder Schafwolle, die Verwendung biozidfreier Materialien, den Verzicht großflächigen Verleimungen und PU-Schaum sowie Fußbodenaufbauten mit rein mineralischen Schüttungen. Außerdem werden im Fertighaus alle Elektroinstallationen im Schlafbereich des Hauptgebäudes zur Vermeidung von Elektrosmog abgeschirmt.
Smart und flexibel: Fertighaus mit Technik und Design von Gira
Auch die im Holzhaus eingesetzten Gira Schalter und Steckdosen tragen zu einem komfortablen Wohnerlebnis bei. Die zeitlose Designlinie Gira E2 lässt sich durch ihr klares und reduziertes Design ideal in Ihren persönlichen Einrichtungsstil integrieren. Besonders praktisch: Sie können Gira E2 mit dem Gira System 55 kombinieren. So können Sie nach dem Mix-and-Match-Prinzip die Einsätze und Rahmen ganz individuell nach Ihren Wünschen zusammenstellen und austauschen. Auch wenn hier die Funktionalität im Vordergrund steht, sorgen die Schalter und Steckdosen von Gira für elegante Designakzente an Ihren Wänden.
Zukunftsorientiertes Bauen trifft auf energieeffiziente Lösungen
Das Fertighaus „Classic Schwarzwald" erfüllt durch seine Bauweise und intelligente Haustechnik höchste Energieeffizienzstandards (Effizienzhaus 40+ NH). So ist das Haus mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Warmwasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Komfortlüftung ausgestattet. Das sorgt für Wärme im Winter und angenehme Kühle im Sommer.
Abgerundet wird die nachhaltige und energieeffiziente Bauweise des Musterhauses durch den smarten Gira System 3000 Raumtemperaturregler. Damit können Sie Ihre Wohnräume bedarfsgerecht und vor allem energieeffizient heizen oder kühlen. Das heißt, Sie sparen wertvolle Energie, wenn Sie zum Beispiel tagsüber nicht zu Hause sind. Mit Hilfe der Bluetooth-Variante des Raumtemperaturreglers könnten Sie via Gira System 3000 App Ihre Wohlfühltemperatur sogar bequem vom Sofa aus mit Ihrem Smartphone oder Tablet einstellen.