Lichtschalter Höhe Küche

Lichtschalterhöhe: Alles Wissenswerte rund um Ihre Planung

Die richtige Lichtschalterhöhe ist nicht nur eine Frage der Norm, sondern hat vor allem praktische Gründe. Ein gut platzierter Schalter sollte intuitiv und bequem zu erreichen sein. Erfahren Sie hier, welche Vorgaben es für unterschiedliche Wohnbereiche und Barrierefreiheit gibt.

Seitdem unsere Häuser mit Strom versorgt werden, spielt die Position und Höhe von Lichtschaltern eine wichtige Rolle in der Elektroplanung. Denken Sie an Schalter aus den frühen 1900er Jahren: Sie wurden oft sehr hoch montiert, um neugierige Kinderhände fernzuhalten.

Dank veränderter Sicherheitsstandards sind Schalter heute so platziert, dass man sie bequem erreichen kann. In diesem Artikel erfahren Sie, welche aktuellen Empfehlungen es gibt und worauf Sie bei der Planung der Lichtschalterhöhe achten sollten.  

Standardhöhe für Lichtschalter: Norm und DIN kompakt erklärt

Stellen Sie sich vor, Sie ziehen in ein neu gebautes Haus und spüren ständig das Bedürfnis, sich unangenehm bücken oder strecken zu müssen, um einen Lichtschalter zu betätigen. Ein solches Szenario mag unwahrscheinlich erscheinen, da dank DIN-Normen konsistente und durchdachte Vorgaben bei der Installation von Lichtschaltern und Steckdosen eingehalten werden. 

Stellen Sie sich vor, Sie ziehen in ein neu gebautes Haus und spüren ständig das Bedürfnis, sich unangenehm bücken oder strecken zu müssen, um einen Lichtschalter zu betätigen. Ein solches Szenario mag unwahrscheinlich erscheinen, da dank DIN-Normen konsistente und durchdachte Vorgaben bei der Installation von Lichtschaltern und Steckdosen eingehalten werden. 

Die Abkürzung „DIN“ steht dabei für das Deutsche Institut für Normung. Es legt Standards fest, die technische Anforderungen vereinheitlichen, um den Gebrauch von Geräten und Produkten zu vereinfachen und die Sicherheit zu erhöhen. Die spezifische Norm DIN 18015-3 wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-09-85 AA „Elektrische Anlagen in Wohngebäuden“ erarbeitet. Sie bezieht sich auf die Installation unsichtbarer elektrischer Leitungen und die Platzierung von Auslässen, Schaltern und Steckdosen in Wohngebäuden, einschließlich solcher mit teilgewerblicher Nutzung.

Wenn Sie einen Lichtschalter nach Norm platzieren möchten, ist der gemessene Abstand zur Fußbodenoberkante entscheidend. Typischerweise werden Lichtschalter in einer Höhe zwischen 105 und 110 Zentimetern über dem Boden positioniert. Beachten Sie: Bei unverputzten Böden im Rohbau sollten Sie stets 5 Zentimeter zur gewünschten Höhe addieren.  

Neben der Norm für die Lichtschalterhöhe gibt es eine weitere Richtlinie, die Sie bei der Lichtschalterplanung kennen sollten. Denn Lichtschalter werden in der Regel in festgelegten Installationszonen für elektrische Leitungen installiert. Das hat praktische Gründe, weil so die Leitungswege zu Schaltern, Steckdosen und Wandauslässen kurz bleiben und zusätzliche Schlitz- oder Fräsarbeiten entfallen.   

Lichtschalterhöhe Grafik Installationszonen
Die Installationszonen zeigen Ihnen, auf welcher Höhe Lichtschalter angebraucht werden sollten. Quelle: Gira

Was ist die übliche Höhe von Lichtschaltern an Türen und Wanddurchgängen? 

Kennen Sie das auch? Sie treten in einen dunklen Raum und müssen tastend den Lichtschalter suchen. Wenn Sie Ihre Lichtschalterhöhe gemäß DIN gewählt haben, sollte Ihnen dies nicht passieren. Schalter werden in der Regel neben Türen und Wanddurchgängen innerhalb der vertikalen Installationszone installiert.

Diese beginnt 10 Zentimeter neben der Tür und ist 20 Zentimeter breit. Wenn Sie nun den Lichtschalter in einer Höhe von 105 Zentimeter über dem fertigen Boden abringen, haben Sie garantiert einen schnellen Zugriff – selbst in finsterster Nacht.  

Wichtiger Hinweis: Gehen Sie beim Installieren für die korrekte Höhe auch immer vom Mittelpunkt des Lichtschalters aus. Die empfohlene Höhe für Lichtschalter mit 3-fach Schaltern, die untereinander angebracht werden sollen, liegt entweder im Mittelpunkt des oberen Schalters oder einem Punkt zwischen zwei Schaltern. 

Zusammengefasst: Egal ob Neu- oder Altbau, die Lichtschalterhöhe von 105 bis 110 Zentimetern über dem Boden hat sich bewährt. Beachten Sie dabei, einen Abstand von 15 bis 20 Zentimeter zu Türen oder Wanddurchgängen entsprechend der Installationszone einzuhalten.

Die richtige Lichtschalterhöhe am Bett: Tipps und Empfehlungen

Auch im Schlafbereich kann die ideale Lichtschalterhöhe den Komfort und die Ästhetik des Raumes maßgeblich beeinflussen. Sind Sie schon mal in den Genuss gekommen, in einem Zimmer zu schlafen, in dem die Lichtschalter optimal durchdacht platziert waren? In Hotelzimmern ist es meist der Fall, dass man das Licht von beiden Seiten des Bettes aus- und anschalten kann. Sehr praktisch.  

Durch gut geplante Höhen von Lichtschaltern und Steckdosen können Sie zudem sicherstellen, dass die Steckdosen hinter den Nachttischen versteckt, während die Schalter leicht erreichbar sind. Ist nicht nur komfortabel, sondern sieht auch noch gut aus. 

Zusätzlicher Tipp: Für die optimale Höhe der Lichtschalter am Bett müssen Sie allerdings auch die Höhe des Bettes berücksichtigen. Die Installationshöhe des Lichtschalters sollte stets etwa 25 Zentimeter über der Liegehöhe sein, damit Sie den Schalter bequem betätigen können.   

Eine moderne und elegante Lösung ist die Wandmontage von Leselampen, bei denen das Kabel unsichtbar bleibt. Dies verleiht dem Raum eine klare und aufgeräumte Optik. Die Steuerung dieser Lampen erfolgt über einen separaten Lichtschalter, was Steckdosen überflüssig macht. Dennoch sollten Sie auch hier vor der Montage stets die Liegehöhe berücksichtigen.  

Was ist die optimale Lichtschalterhöhe an Arbeitsflächen?

In Alltagsräumen wie der Küche wird die Helligkeit zum effizienten Arbeiten oft unterschätzt. Eine durchdachte Küchenbeleuchtung und die optimale Steckdosen- und Lichtschalterhöhe sind hier von zentraler Bedeutung. Die Standard-Lichtschalterhöhe vom Boden aus gemessen beträgt bei Arbeitsflächen 115 Zentimeter.

Auch aus ergonomischer Sicht ist es wichtig, dass die Schalter nur einem Handgriff erreichbar sind – ohne dass Sie umständliche Bewegungen vollführen müssen. 

Lichtschalterhöhe Grafik Küche Intallationszonen
Die Lichtschalter an Ihren Arbeitsflächen sollten mit nur einem Handgriff erreichbar sein. Quelle: Gira

Die richtige Lichtschalterhöhe für barrierefreies Wohnen

Gerade im Hinblick auf Barrierefreiheit in Gebäuden spielt die Lichtschalterhöhe eine wichtige Rolle. Laut DIN 18040 gibt es klare Anforderungen, wonach die optimale Höhe für Lichtschalter bei 85 Zentimetern über dem Boden liegt.

Diese Positionierung gewährleistet, dass auch Rollstuhlfahrer und Menschen mit eingeschränkter Mobilität die Schalter mühelos erreichen können.

Lichtschalterhöhe Barrierefreiheit
Die richtige Lichtschalterhöhe für Personen mit körperlichen Einschränkungen. Quelle: Gira

Wichtige Kriterien für eine barrierefreie Schalterpositionierung sind jedoch nicht nur auf die reine Höhe beschränkt. Es ist ebenso wichtig, einen deutlichen Kontrast zwischen Schaltern und der Wandfarbe zu schaffen oder beleuchtete Schalter zu verwenden. Große Schalterflächen und Schalter mit Berührungsrückmeldung, sei es durch Licht oder Vibration, sind besonders hilfreich. 

Intelligente Schalterlösungen eröffnen weitere Möglichkeiten: Zum Beispiel können Bewegungsmelder eingesetzt werden, sodass das Suchen nach einem Schalter überflüssig wird. Im barrierefreien Smart Home ermöglichen es intelligente Schaltersysteme, Licht und andere Geräte per Funk zu steuern, während Tastschalter weiterhin als Standardlösung gelten.

Egal wofür Sie sich entscheiden – ob, konventionell oder smart: Ihr Ziel sollte sein, lange ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu unterstützen. Dies erfordert eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung aller Bedürfnisse.