Altes Bestandshaus wird zum Auftakt eines Wohnensembles mit Innenhof von Mostlikely Architecture ZT GmbH

Eins plus Eins? Viel mehr als Zwei!

Eins plus Eins? Viel mehr als Zwei!

Die besten Entwürfe macht das Leben: Eigentlich sollte das kleine 50er-Jahre-Häuschen ganz vorne auf dem tiefen, schmalen Grundstück abgerissen werden – doch dann lernte die Bauherrenfamilie es schätzen. Es wurde zum Ausgangspunkt eines Ensembles, das sich gemeinsam mit einem großen Neubau um einen neuen Innenhof gruppiert.

Architektur

Mostlikely Architecture ZT GmbH

https://mostlikely.at/

Fotografie

Sara Sera

http://www.sara-sera.com/

Standort

Klosterneuburg, Österreich

Neubau als großer Bruder

Die Wiener Architekten des Büros Mostlikely sollten das kleine Haus dann sensibel in das Projekt integrieren. Dazu entwarfen sie den Neubau wie eine skalierte und abstrahierte Form des Altbaus und verbanden beide mit einer langgestreckten Pergola, die den Innenhof einseitig begrenzt und außerdem den Zugang zum neuen Haupthaus bildet. Gleichzeitig gibt die aus schwarzem Stahl und sägerauen Holzlamellen bestehende Pergola einen Vorgeschmack auf das Haupthaus. Denn nicht nur dessen gesamte Fassade, auch das Dach ist mit denselben Lamellen eingedeckt – ein ungewohnter aber gerade deshalb spannender Anblick. Im Umkehrschluss dominiert dann im Innenraum, was man sonst außen vermutet: Beton. Das gesamte Erdgeschoss wird weitgehend von Sichtbeton geprägt und besteht aus einer durchgehenden Landschaft über verschiedene Höhenniveaus, die den vorne liegenden Innenhof mit dem weitläufigen Garten verbindet.

Die Anrichte thront oberhalb des Wohnbereichs und bietet Weitblick
Zentraler Ankerpunkt: Die Anrichte thront oberhalb des Wohnbereichs und bietet Weitblick (Foto: Sara Sera)
Mark Neuner | Architekt

Während der Rohbauphase beeindruckte mich die runde Deckenöffnung, die den Blick durch mehrere Geschosse bis auf das Dach freigab. Dank einer gezielten Reduktion konnten wir diese Klarheit und Kraft bis zum Schluss beibehalten. Als ich nach Fertigstellung zu Besuch war, eröffnete sich das fertige Haus als fließende Landschaft einen neuen Aspekt: all die verschiedenen Niveaus, Terrassen, Sitztreppen, Außenräume schaffen unterschiedliche Qualitäten und Plätze zum Verweilen ähnlich einer Waldlandschaft.

Architekt Mark Neuner

Mostlikely Architecture ZT GmbH (Foto: Mato Johannik)

Verspielt und nüchtern zugleich

Nicht nur verschmelzen dank großzügiger Fensterfronten und weniger Wände im Erdgeschoss die Übergänge von Innen- und Außenwelt, auch vertikal haben die Architekten auf Offenheit gesetzt. So erlauben große, kreisrunde Ausschnitte einen Durchblick vom Erdgeschoss in den 1. Stock mit den Kinderzimmern und weiter hoch bis ins oberste, das Elterngeschoss. Besonders cool: Im Kindergeschoss ist ein robustes Liegenetz in den Ausschnitt gespannt. Und: Es gibt einen abgetrennten Raum im 2. Stock, der nur über eine Leiter aus dem Kindergeschoss erreichbar ist – als Spielversteck. Das Elterngeschoss unter dem Spitzboden ist dann wieder ähnlich dem Erdgeschoss offen gestaltet, hier sind es vor allem Einbauten und raumbildende Möbel, die Zonierung bieten.

Geniale Kombination: Reduziertes Design trifft auf verspielteste Raumideen
Geniale Kombination: Reduziertes Design trifft auf verspielteste Raumideen (Foto: Sara Sera)

Überbordende Ideen, sanft integriert

Die größte Kunst des Entwurfs ist aber die behutsame Integration von Wohnkomfort und Raumerlebnis für Groß und Klein in ein durchgängiges, natürliches Gesamtkonzept. Das gilt genauso für den Naturpool, der sich in den hinteren Bereich des Gartens einfügt (mit Blick über die Donau), wie für die Fassade, die mit dem alten Baumbestand harmoniert. Und in den Innenräumen passt auch die sichtbare Haustechnik wie angegossen zum Design, etwa mit Schaltern und Steckdosen der Designlinie Gira E2 flacher Einbau in schwarz matt oder den Gira USB-Steckdosen inklusive USB-A- und USB-C-Anschluss. Und das kleine, alte Bestandshaus? Erhält als Arbeitsatelier und Gästehaus eine neue, angemessene Aufgabe – und neues Leben.

Runde Sache: Im 1. Stock setzt auf den Deckenausschnitt ein Zylinder auf, der die nächste Treppe einfasst
Runde Sache: Im 1. Stock setzt auf den Deckenausschnitt ein Zylinder auf, der die nächste Treppe einfasst (Foto: Sara Sera)

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr