Das Düsseldorfer Bürohaus The Oval punktet mit Stil statt Größe | Architektur

Rundum überzeugend

Rundum überzeugend

The Oval ist der beste Beweis dafür, dass Weichheit wahre Stärke ist. Das ebenso innovative wie effiziente Bürogebäude an der Düsseldorfer Hans-Böckler-Straße sticht aus einer illustren Nachbarschaft hervor – nicht durch schiere Größe, sondern durch seine Gestaltung.

Architektur

BM+P Architekten

https://staging.bmp-architekten.de/

Fotografie

Constantin Meyer

https://www.constantin-meyer.de/

Standort

Düsseldorf, Deutschland

Kein Klotz, sondern klug

Die Nachbarschaft in Düsseldorf-Golzheim, nahe der Hauptachse Kennedydamm ist illuster. Unternehmensberatungen wie McKinsey und Deloitte, Großkanzleien wie Hogan Lovells oder Global Player wie IBM sitzen hier und machen auch architektonisch „auf dicke Hose“. Wie also ein neues Bürogebäude an diesem Standort positionieren, ohne in einen Höhenwettbewerb oder eine Prunkshow abzurutschen? Die Architekten von BM+P haben eine mehr als überzeugende Antwort gefunden: Mit einem kleinen, aber schlauen Gebäude. Einem, das durch filigrane Form und vielfältige Features auffällt. Sie entwarfen The Oval. 

Das Düsseldorfer Bürohaus The Oval punktet mit Stil statt Größe | Architektur
Mit Stil statt Größe: Ein sanft gerundetes architektonisches Highlight in Düsseldorf-Golzheim (Foto: Constantin Meyer)

Runde Form mit klarer Kante

Das Gebäude zeigt mit einer geschlossenen Form Charakter, lädt aber mit einer großzügigen Öffnung über zwei Geschosse in den grünen Innenhof mit Bäumen und Sitzgelegenheiten. Sowohl rechts wie links dieser Passage liegen Foyers, die offen und transparent ein Willkommen aussprechen. Neben seiner namensgebenden abgerundeten Form ist es auch das Wechselspiel aus spiegelnden und matten Fassadenoberflächen, die The Oval zu einer selbstbewussten Landmarke machen. Aber der Höhepunkt des Hauses im wahrsten Wortsinn ist die Dachterrasse. Denn diese läuft dank zurückgesetztem Staffelgeschoss einmal ums komplette Gebäude herum und bietet dementsprechend eine 360°-Aussicht auf die Düsseldorfer Skyline.

Rundum imposant: Die Dachterrasse ermöglicht ein 360°-Panorama
Rundum imposant: Die Dachterrasse ermöglicht ein 360°-Panorama (Foto: Constantin Meyer)

Arbeit mit Aussicht und Ausstattung

Was für die Dachterrasse gilt, trifft auch auf die Bürogeschosse zu: Komplett um den Gebäudekern herum bietet The Oval Ausblicke und Rundum-Tageslicht. Verstärkt wird der Lichteffekt durch die Konzentration auf großzügige Open-Space-Landschaften, die fast ohne Trennwände auskommen. Für Ruhe, Konzentration und Privatsphäre sind stattdessen Kommunikations- und Rückzugsorte eingestreut, von der Meeting-Box bis zum Think-Tank. Und natürlich stimmt auch die technische Infrastruktur. Das Gebäude ist mit dem Wired Score in Platin zertifiziert, bietet also alle Voraussetzungen für digitales Durchstarten. So sind viele Gebäudefunktionen per App steuerbar, etwa die Buchung von Räumen oder Parkplätzen in der Tiefgarage. Ebenso praktisch aber außerdem stilvoll ist die Ausstattung von Gira, die neben den Schaltern und Steckdosen der Designlinie Gira E2 Reinweiß glänzend sowie der spritzwassergeschützten Designlinie Gira TX_44 für den Außenbereich auch Gira Türkommunikation umfasst. So komplettiert sich das Bild – von einem rundum durchdachten Gebäude.

Ähnliche Referenzen mit Systemlösungen von Gira:

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr