Für die Innenarchitektur-Ausstellung Casa Decor in Madrid entstand eine Hotelrezeption für Bathco

Sinnliche Herausforderung

Sinnliche Herausforderung

Flauschige Sitzgelegenheiten, Wandgestaltung aus Rattan – und Waschbecken zur Begrüßung: Für den Keramikhersteller Bathco entwarf Patricia Bustos eine Hotelrezeption, die quasi komplett aus haptischen Reizen besteht.

Architektur

Patricia Bustos Studio

https://patricia-bustos.com/

Standort

Madrid, Spanien

Ein Spielplatz für Ideen

Für experimentelle Innenarchitektur gibt es in Madrid keine fixe Adresse aber einen guten Namen: die Casa Decor. Die jährliche Ausstellung findet stets an wechselnden Orten statt, in letzter Zeit gerne im angesagten Stadtteil Salamanca. So auch diesmal. Die diesjährige „Casa“ ist ein Wohngebäude auf der Calle Goya 89, auf dessen großbürgerlichen Grundrissen vielfältige Räume für Designerinnen, Architekten und Unternehmen zur freien Gestaltung bereitstanden. Aus den regelmäßig spektakulären, oft skurrilen Design- und Wohnwelten stach in diesem Jahr eines besonders heraus: das Projekt Tacto Sereno, erdacht und umgesetzt vom Studio Patricia Bustos für den spanischen Keramikhersteller Bathco.

Für die Innenarchitektur-Ausstellung Casa Decor in Madrid entstand eine Hotelrezeption für Bathco
Weich, organisch und rundum fühlbar: das ist Tacto Sereno (Foto: JC de Marcos)

Die Konzentration aufs Fühlen

Die gesamte Gestaltung des Raums ist inspiriert von Antoni Gaudi und dem uruguayischen Architekten Eladio Dieste, der durch seine Schalenbauwerke berühmt wurde. Gerundete, geschwungene Wände aus hellen Ziegeln oder die Fassungen von Türen und Wandverkleidungen aus rohem Rattan sind vor allem eines: haptisch. Die Schöpferin dieser seltsamen Flauschwelt will uns zurückversetzen in einen Urzustand, auf das reine Fühlen von Oberflächen und Materialien. Gleichzeitig setzt sie auf das Unperfekte im Handwerk – auf die kleinen Unregelmäßigkeiten, die jedes Werkstück zum besonderen Unikat machen und es mit seinem Schöpfer und seiner Persönlichkeit verbinden.

Für die Innenarchitektur-Ausstellung Casa Decor in Madrid entstand eine Hotelrezeption für Bathco
Die Inszenierung des Unperfekten: Unregelmäßige Ziegel, rohes Rattan (Foto: JC de Marcos)

Das seltsame Element

Ganz im Sinne von Gaudi, der Architektur als integrierende, allumfassende Kunst verstanden hat, ist auch Tacto Sereno ein Gesamtkunstwerk der Eigenartigkeit. Dazu gehören auch die beiden skulpturalen Waschbecken von Bathco, die hier mitten ins Setting einer Hotelrezeption gestellt werden – mehr als Fontänen oder eigene Kunstwerke denn als Hygieneangebot. Und das Verrückte: Sie wirken nicht fehl am Platz. Ebenso wenig wie die Schalter und Steckdosen aus der Designline Gira E2 – die jedoch im Vergleich zu allem anderen eine wohltuende Geradlinigkeit mitbringen. Sie werden zu einem Ankerpunkt souveräner Normalität in einer bonbonfarbenen Phantasie – ein bisschen Gaudi, ein bisschen Barbie. Aber ein echtes Erlebnis.

Weich, organisch und rundum fühlbar: das ist Tacto Sereno
Merkwürdigkeit in Flausch: Sitzmöbel und Deckenlampen aus dem Studio Patricia Bustos (Foto: JC de Marcos)

Weitere Casa Decor Referenzen mit Systemlösungen von Gira:

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr