Als Plusenergiehaus aus Holz nutzt das South House modernste Technik in puristischem Design

Das durchdachte Dreieck

Das durchdachte Dreieck

Klarer Fokus, Reduzierung auf das Wesentliche und viel Raum für Körper und Geist – wenn modernes Yoga ein Gebäude wäre, es sähe aus wie das South House im niederländischen Almere. Maximal schonend und im Einklang mit der Natur gebaut, bietet das hölzerne Dreieck echten „Peace of mind“.

Architektur

Woonpioniers

https://www.woonpioniers.nl/

Fotografie

Henny van Belkom

https://vanbelkomproducties.nl/

Standort

Almere, Niederlande

Konsequenz beginnt mit Form

Das Ziel der Bauherren und des Büros Woonpioniers war es, Nachhaltigkeit von Anfang an in das Projekt eines neuen Wohnhauses einzubeziehen. Sie planten ein Dreieck mit Südlage. Flach und mit nur einer kleinen Empore als Obergeschoss, orientiert es sich perfekt zur Sonne und besitzt eine große Dachfläche sowie eine enorm lange Veranda. Sie bietet Schatten im Sommer, während gleichzeitig die Sonnenenergie optimal genutzt werden kann. In den Morgen- und Abendstunden hingegen, lassen die seitlichen Fenster stimmungsvolles Licht in den Wohnraum, der fast ohne trennende Wände auskommt. Nur der Eingangsbereich mit Flur und WC ist von der offenen, puristisch gestalteten Wohnlandschaft separiert.

Open up: Die riesige Fensterfront mit Veranda macht Wohnen zum Outdoor-Happening
Open up: Die riesige Fensterfront mit Veranda macht Wohnen zum Outdoor-Happening (Foto: Henny van Belkom)

Modernste Technik im Hintergrund

Um das South House so nachhaltig zu machen wie möglich, kombinierten die Architekten passive Maßnahmen mit regenerativer Energiegewinnung. So besteht der Boden des 127 m2 Wohnfläche bietenden Hauses aus rauem Beton, der als Wärmespeicher funktioniert und sich zu jeder Jahreszeit gut anfühlt – gerade barfuß. Auf dem Dach verbinden die modernen Solarpanele zwei Funktionen: eine Stromerzeugung mittels Photovoltaikzellen auf der Vorderseite und eine thermische Nutzung per Wärmetauscher auf der Rückseite. So erzeugt die Anlage parallel Elektrizität und Warmwasser. Die gesamten Technikkomponenten sind ins Design des Hauses integriert und weder sicht- noch hörbar. Sie machen das South House zum Plusenergiehaus, das von Anfang an überschüssige Energie ins öffentliche Netz einspeisen konnte.

Voll auf Holz: Von der Veranda bis zu den Einbaumöbeln – das Naturmaterial setzt Akzente
Voll auf Holz: Von der Veranda bis zu den Einbaumöbeln – das Naturmaterial setzt Akzente (Fotos: Henny van Belkom)

Zen-Design

Bei der Gestaltung der Innenräume ging es den Beteiligten ums Weglassen. Keine Trennwände zwischen Schlafbereich mit dreieckiger Duschnische, der Küche und dem Wohnraum, keine Schnörkel und nur große monochrome Flächen, die Helligkeit und Ruhe ausstrahlen. Neben dem sanft-grauen Betonboden erzeugen weiße Wände und Decken sowie die langgestreckte Treppe und die nahtlos anschließende Balustrade aus hellem Holz ein einfaches, freundliches Bild. In diese Philosophie der schlichten Eleganz und ruhigen Souveränität integrieren sich die Schalter und Steckdosen der Designline Gira E2 in Reinweiß glänzend mit großer Selbstverständlichkeit. Sie komplettieren ein neues Heim, in dem Energie und Geist fließen können – mit großem Respekt vor Natur und Mensch gleichermaßen.

Wer braucht schon Wände? Im South House wird Offenheit konsequent umgesetzt (Foto: Henny van Belkom)
Wer braucht schon Wände? Im South House wird Offenheit konsequent umgesetzt (Foto: Henny van Belkom)

Holz als natürlicher Baustoff erlebt in der modernen Architektur eine Renaissance.

"Vom thermisch behandelten Fassadenprofil aus finnischer Fichte, das seine lineare Grafik mit dem akustisch wirksamen Deckenprofil aus steirischem Altholz teilt, über die überraschend griffige Birkenrinde, die als echtes Biopolymer sowohl als Fußboden- wie auch als Griffmaterial Einsatz findet oder der Eisbuche, bei der die Holzmaserung mit einer natursteingleichen Maserung überlagert wird, sie komplementieren sich grafisch, zur Collage »Bauen mit Holz«. Hier möchten wir alle Schalter sein." - Raumprobe, Artikel: Der Wald vor lauter Bäumen.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr