Riam Apartment, Barcelona

Liebesgrüße aus den Fifties

Liebesgrüße aus den Fifties

Wenn italienisches Design, ein Hauch Tom Ford und viel moderner Wohnkomfort in einem der noblen Stadtviertel von Barcelona zusammenkommen – dann kann es nur sehenswert werden. Wie das Riam Apartment von Molins Design.

Architektur

Molins Design

https://molinsdesign.com/en

Fotografie

Jordi Miralles

http://www.jordimiralles.com/

Standort

Barcelona, Spanien

Keine Kompromisse bei allem

Als das Designstudio Molins mit Sitz in Barcelona und Madrid den Auftrag erhielt, die Penthouse-Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bezirk Pedralbes, in den Hügeln mit Blick über Barcelona zu renovieren, waren drei Dinge gefragt: Qualität, Qualität und Qualität. Luxuriöse Innenarchitektur vom Feinsten sollte es werden – und wurde es. Dazu gliederten die Gestalter den Grundriss in drei Bereiche, beginnend mit den „offiziellen“ Funktionen von Eingangsbereich über Wohn- und Speisezimmer bis zum Büro. Letzteres sollte als viel genutzter Raum nicht vollständig separiert werden, sondern wurde mit exklusiven, großen Glasschiebetüren von Lualdi subtil abgeteilt. Zum zweiten gibt es den großzügigen Küchenbereich, der explizit zum geselligen Miteinander einladen soll, und zum dritten den privaten Bereich. Hierzu gehört eine exquisit eingerichtete Raumfolge, die Schlafzimmer, Gym, Badezimmer und einen großzügigen Ankleideraum miteinander verbindet.

Riam Apartment, Barcelona
Ruhe und Zuverlässigkeit: Amerikanische Eiche setzt den Ton (Foto: Jordi Miralles)

Holz als Hauptdarsteller

In der gesamten Inneneinrichtung gibt es kaum ein Möbelstück, was nicht zumindest maßangefertigt oder als Unikat für dieses Projekt entworfen wurde. Hauptmaterial: Holz, auch bei den Böden und Wandvertäfelungen. Besonders fällt etwa die Wohnzimmerfront auf, die neben dem großen Fernseher und einem integrierten Gaskamin auch eine versteckte Hausbar enthält – komplett aus amerikanischer Eiche gefertigt. Davor prägt ein trapezoides Sofa von Edra den Raum, fast wie eine Skulptur zum allseitigen Sitzen wird es zu einer raumbildenden Instanz. Insgesamt folgt die Innenraumgestaltung einem ganz eigenen Skript, das Reminiszenzen an den cinematografischen Stil von Tom Ford mit Anklängen an die amerikanischen 50er-Jahre verbindet und dabei auch einzelne Stücke großer italienischer Marken herausstellt.

Riam Apartment, Barcelona
Gekonnt kombiniert: Cortenstahl trifft Holz trifft Onyx-Effekt-Porzellan (Foto: Jordi Miralles)

Das Kleine und das Schöne

Kunst und Komfort sind die zwei noch fehlenden Aspekte von luxuriöser Wohnqualität – und natürlich sind auch sie komplett durchgeplant bis ins kleinste Detail. So prägen zwei zeitgenössische Gemälde aus der renommierten Galerie Alzueta sowie ein steinerner Löwenkopf aus dem antiken Rom in ungewöhnlicher, aber stimmiger Gemeinschaft den Eingangsbereich, während versteckt im Hintergrund modernste Gebäudetechnik für bestmöglichen Wohnkomfort sorgt. Die Steuerung des Smart-Home Apartments übernimmt ein Gira KNX-System, in Kombination mit dem Gira HomeServer. Das Multitouch-Display Gira G1 agiert als intelligente Bedienzentrale und wird dezent ergänzt mit dem Tastsensor 4 für KNX. Bei der Wahl der Rahmen fiel die Wahl auf die Designline Gira E2 schwarz matt, Qualität geht hier eben bis ins Detail.

Riam Apartment, Barcelona
Auf die Details kommt es an – von der Ankleide bis zum Leselicht (Foto: Jordi Miralles)

Weitere Penthouse-Referenzen von Gira:

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr