Das Potenzial war riesig, und damit ist nicht nur die immense Fläche von 450 m2 gemeint. Die Penthousewohnung im Zentrum von Barcelona brachte einfach alles mit: Zwei Stockwerke, die Möglichkeit, mehrere Terrassen einzurichten, und tolle Ausblicke über die Stadt. Allein, sie war ungeschickt genutzt, uninspiriert gestaltet, schlichtweg weit unter ihren Möglichkeiten.
Phönix aus der Asche
Auftritt der Architekten von The Room Studio: Die Lokalmatadoren in puncto Innenarchitektur in Barcelona stellten das Penthouse komplett auf den Kopf, verteilten Nutzungen und Funktionen sinnvoll neu und erschufen Wohn- und Lebensbereiche mit Seele. So entstanden homogene, offene Räume mit einem Überfluss an natürlichem Licht, angeordnet um einen zentralen Flur mit einer skulpturalen Treppe aus weißem Marmor und mit markantem Metallgeländer. Von hier aus werden die einzelnen Wohnräume erschlossen, unterteilt in einen Nachtbereich mit mehreren Schlafzimmern sowie dem Tagesbereich vom Wohnzimmer bis zur weitläufigen Dachterrasse.
Raus ans Licht
Der Tagesbereich macht nun das Beste aus den Gegebenheiten. Eine weit geöffnete Glasfront verbindet einen informellen Koch- und Essbereich mit den Außenflächen, geschickt sichtgeschützt durch eine mannshohe Holzbrüstung, die aber viel Licht durchlässt. In Kombination mit reichhaltiger Vegetation auf den Terrassen entsteht so eine Atmosphäre von ländlicher Natur mitten in der Metropole. Ein weiterer Mittelpunkt ist der geräumige Wohnbereich mit einem zentralen Kamin als Anziehungspunkt, natürlich ebenfalls an eine Terrasse angebunden.
Natürlicher Look ohne Kompromisse
Bei der gesamten Gestaltung des Penthouses standen natürliche Farben und handfeste, nahbare Materialien hoch im Kurs. Hauptsächlich kamen Hölzer, verschiedene Arten von Marmor, sowie Messing und Eisen zum Einsatz, ergänzt durch textile Elemente in dezenten Farben. Dabei sind Küchen- und Wohnbereiche teils mit frischeren Farbakzenten versehen, während die Schlafräume ein warmtonigeres aber ebenso natürlich inspiriertes Konzept besitzen. In diese Atmosphäre fügen sich auch die Gira Lösungen wie etwa die Schalter und Steckdosen der Designlinie Gira E2 Schwarz matt, Tastsensor 3 oder die USB-Spannungsversorgung wie selbstverständlich ein. So ist – wie Phönix aus der Asche – ein besonderes Wohnkleinod entstanden, benannt nach der spanischen Königin Victoria und selbst auch von königlicher Qualität.
Hotline
Architektur-Service
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.