Ökologisch, aber nicht fundamentalistisch

Ökologisch, aber nicht fundamentalistisch

Das Conscious Hotel Westerpark befindet sich in einem historischen Gebäude im Westerpark in Amsterdam.

Standort

Amsterdam, Niederlande

So "grün" wie möglich …

Das Konzept der Conscious Hotels – bislang ausschließlich in Amsterdam realisiert – ist es, so "grün", nachhaltig und umweltfreundlich wie möglich zu sein. Dabei steht der Konzeptgedanke nie im Vorder-, aber immer im Hintergrund: "Wir wollen einfach nur respektvoll mit unserem Planeten umgehen", so steht es auf der Homepage des Hotels.

Das Conscious Hotel Westerpark befindet sich in einem historischen Gebäude im Westerpark in Amsterdam.

Entsprechend originell ist die Ansprache der Gäste. Die kleine Kette wirbt explizit mit Aussagen wie: "Der Schreibtisch in Ihrem Zimmer besteht aus recycelten Joghurtbechern, Kühlschränken und Kaffeetassenhaltern." Ökologisch, aber nicht fundamentalistisch, so lautet das Motto: "Unser Apfelsaft ist tatsächlich aus Äpfeln gemacht, die aber nicht eigens per Luftfracht transportiert werden müssen. Und unser Bier wird lokal ganz in der Nähe gebraut. Wir könnten Ihnen sogar die Brauerei zeigen – vorausgesetzt Sie können noch geradeaus schauen …".

Dabei kommen Komfort und Genuss keinesfalls zu kurz. Weil Gutes tun und sich Gutes gönnen keineswegs Ausschlusskriterien sind. Das 3*Conscious Hotel Westerpark befindet sich in einem historischen Gebäude im Westerpark in Amsterdam. Dieses lebhafte Viertel liegt gleich neben dem Stadtzentrum. Ganz in der Nähe sind das Anne-Frank-Haus, der Königliche Palast und der Blumenmarkt. Für Shoppingbegeisterte ist die Gegend ideal, weil viele Einkaufsstraßen leicht von der Unterkunft aus zu erreichen sind. Wer nicht zu Fuß gehen möchte, kann sich im Hotel ein Fahrrad ausleihen.

Unter 89 Zimmern unterschiedlichster Kategorien können die Urlauber auswählen: ob kleines oder großes Doppelzimmer bis hin zum Dreibettzimmer. Ideal für Familien, die ihre Kinder noch gerne in der Nähe haben möchten. Garantiert ist ein reichhaltiges Frühstück, bei dem für jeden etwas dabei ist.

Nach einer erlebnisreichen Tour durch Amsterdam und Umgebung kann man sich entweder zuerst eine Erholung in einer ruhigen Räumlichkeit gönnen oder aber man genießt gleich den Blick von der Terrasse auf den Westerpark. Im Cafe gibt es hauptsächlich Süßes. Für diejenigen, die lieber kulinarische Köstlichkeiten bevorzugen, gibt es ebenso auf der Terrasse das Restaurant-Bar-Kantoor. Hier müssen die Gäste nicht auf die Uhr schauen: Speisen gibt es den ganzen Tag über.

Abends in der Bar treffen sich Urlauber und Einheimische. Ein idealer Ort, um sich Anregungen und Tipps für den nächsten Tag zu holen.

Bei der Wahl der Schalter fiel die Entscheidung auf die Serie Gira E2. Diese Schalterlinie überzeugt durch ihr reduziertes Design, die klare Formensprache und minimale Linienführung.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr