Hohe Wohnqualität auf kleinstem Raum bieten die modularen Holzhäuser von Mima

Maximal minimal

Maximal minimal

Das Konzept „Tiny House“ systematisch angegangen und mit großer Konsequenz realisiert: Mit seiner Minimalhausmanufaktur bietet der Architekt Martin Kemp das MIMA an – ein Wohnkonzept mit drei Größen und unzähligen Einsatzmöglichkeiten. MIMA steht für nachhaltigen, einfachen Holzbau aber auch gutes Design und höchste Qualität.

Architektur

MIMA - Minimalhaus Manufaktur GmbH, Martin Kemp

https://www.mima-minimalhaus.de/

Fotografie

Drehteam GmbH

https://www.drehteam.de/

Standort

Bramsche, Deutschland

Drinnen ist draußen ist drinnen

Seinen vollen Charme entfaltet MIMA, wenn es bei gutem Wetter seine großen Doppeltüren öffnet und die Grenzen zwischen Innen- und Außenwelt verschwimmen. Oder wenn es regnet und man aus dem vollverglasten Seitenfenster in die Natur blicken kann, ins Doppelbett gekuschelt oder am Schreibtisch sitzend. Denn MIMA kann ein ausgelagertes Arbeitszimmer sein, ein Gäste-Apartment oder ein kleines Feriendomizil in der Natur. Der komplett fertig gelieferte Modulbau kann aber auch an bestehende Häuser angedockt oder darauf aufgesetzt werden. Dabei gibt es ihn in drei Größen, von 3x6 über 3x9 bis zu 6x9 Metern, jeweils mit Flach- oder Satteldach und immer entweder als Grundmodul mit Bad oder mit Vollausstattung, zu der dann auch eine Kitchenette, ein Doppelbett und die Garderobe mit Schrank gehören.

Mima verbindet Wohnkomfort mit Naturnähe.
Ganz nah dran: MIMA verbindet Wohnkomfort mit Naturnähe. (Foto: Drehteam GmbH)
Martin Kemp

Wir schaffen maximalen Komfort auf minimalem Raum. MIMA steht für nachhaltige, designorientierte und vorgefertigte Minimalhäuser mit funktionaler Ausstattung. Fokussiert auf Qualität und Benutzerfreundlichkeit komprimiert MIMA auf kleinstem Raum alles, was Du zum Leben brauchst. Was genau das ist, kannst du selbst bestimmen. Modernes Design und nachhaltige Bauweise. Uns ist gutes Design und Qualität verbunden, vor allem mit einer nachhaltigen Bauweise, sehr wichtig.

Martin Kemp

Geschäftsführer, MIMA - Minimalhaus Manufaktur GmbH

Naturmaterialien, lokal produziert

Entworfen in Hamburg, wird MIMA komplett in Bramsche bei Osnabrück hergestellt. Fensterbauer, Tischler und alle weiteren Gewerke sind aus der Region. Und auch bei der Bauweise hat MIMA-Erfinder Martin Kemp höchsten Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. So werden die Wohnmodule in Holzrahmenkonstruktion aus vorgefertigten Wandteilen mit eingeblasener Zellulosedämmung gefertigt. Die hinterlüfteten Fassaden bestehen aus Douglasie, die hochwertigen Holzfenster aus Eiche. In den Innenräumen beherrscht dann helles, lebendiges Fichtenholz an Decke und Wänden das Bild, während der Boden ebenfalls aus robuster Eiche gefertigt wird. Die Fokussierung auf Holz entstand aus einem Nachhaltigkeitsanspruch, so viel nachwachsende Rohstoffe wie möglich zu verwenden, aber auch aus dem Wissen um die wohnklimatischen Vorteile.

Ob Esszimmer oder Büro: Mima ist höchst flexibel.
Ob Esszimmer oder Büro: MIMA ist höchst flexibel. (Foto: Drehteam GmbH)

Lebensart im Kleinen

Wohnqualität entsteht auch durch die Details. Darum sind die MIMA-Module zum Beispiel mit modernen Deckenspots im reduzierten Design ausgestattet, die Tageslichtbäder besitzen helle Oberflächen und hochwertige Marken-Sanitärobjekte als Standard. Und auch die optionalen Möbel, etwa in der Kitchenette, sind maßgefertigt und minimalistisch. Zur Haustechnik gehören ein Durchlauferhitzer und eine elektrische Heizung – wobei sich MIMA durchaus auch mit einem ebenso stylishen wie urigen Kaminofen versehen lässt. Und auch ein Möbelprogramm im skandinavischen Stil ist optional erhältlich, zusammengestellt mit dem Anbieter lys-vintage. Dazu passt die elegante Auswahl von Schaltern und Steckdosen der Designlinie Gira E2 in schwarz matt perfekt. So beweist MIMA eindrucksvoll, dass Weniger eindeutig Mehr sein kann – eben maximal minimal.

Voll auf Holz gesetzt: Die hellen Wohnwelten sind natürlich anziehend.
Voll auf Holz gesetzt: Die hellen Wohnwelten sind natürlich anziehend. (Foto: Drehteam GmbH)
Zur Story der Minimalhausmanufaktur

Leben im Minimalhaus mit höchstem Komfort.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr