Das Hotel Emilu in Stuttgart belebt mit einzigartigem Konzept ein ehemaliges Bürogebäude.

Elegante Erweckung

Elegante Erweckung

Nachverdichtung im besten Sinne: Mitten im Herzen der Stuttgarter Altstadt erweckten die Architekten von blocher partners ein Bürogebäude aus den 1960er-Jahren zu neuem Leben. Aufgestockt und redesignt stieg an der Nadlerstraße ein ebenso eleganter wie liebevoll gestalteter Phönix aus der Asche – das Hotel Emilu.

Architektur

blocher partners

https://blocherpartners.com

Fotografie

Patricia Parinejad

http://www.patriciaparinejad.com

Fotografie

Joachim Grothus

https://www.joachimgrothus.de

Fotografie

Kai Knörzer

https://www.kaiknoerzer.com

Standort

Stuttgart, Deutschland

Fassade und Stadt versöhnt

Ein wichtiges Anliegen der Architekten war, das Gesicht des Gebäudes zur Stadt umfassend zu überarbeiten. Aus einem funktionalen Zweckbau mit horizontalen Fensterbändern, der einen krassen stilistischen Bruch mit der angrenzenden kleinteiligen Altstadt darstellte, machten sie einen eleganten Auftritt. Die neue Fassade besitzt eine ruhige Ordnung, die gleichzeitig durch klassische Details den Bezug zur Umgebung aufnimmt. Bodentiefe Öffnungen verleihen ihr Leichtigkeit, während Lochbleche in den Fensterleibungen nach außen einen attraktiven Eindruck vermitteln und nach innen sinnliche Lichtspiele erzeugen. Dank der Aufstockung des Gebäudes bildet die Fassade nun einen prägnanten städtischen Rücken zum vorgelagerten Platz. Eine echte Adresse entsteht.

Colours of the Sixties: Die Innenräume sind mit Liebe und viel Nostalgie designt.
Colours of the Sixties: Die Innenräume sind mit Liebe und viel Nostalgie designt. (Foto: Patricia Parinejad)

Ein Herz für die 60er

Das Interior Design des Hotel Emilu stammt ebenfalls von blocher partners, in enger Abstimmung mit der Bauherrin Petra Bräutigam. Bis ins Kleinste sind alle Details durchgeplant – doch zuerst fällt beim Betreten des Hauses natürlich das Größte auf. Wie der Empfangstresen aus einem kräftigen, grünen Kunststein, der regelrecht skulptural daherkommt. Auf der rechten Seite erweitert sich die Lobby dann zum Frühstücksrestaurant Fritz, das auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Den Hintergrund bildet ein kraftvolles Farbkonzept, das mit originalen Midcentury-Möbeln kontrastiert wird – in jahrelanger Arbeit von der Bauherrin gesammelt und kuratiert.

Die Höhe: Sechs edle Suiten im sechsten Stock bieten Ausblicke und direkten Zugang zur
Farbe bekennen: Auch in den Gästezimmern geben starke Akzente den Ton an (Fotos: Patricia Parinejad (l.) / Kai Knörzer (r.))

Bis in jedes Zimmer

Das konsequente Design zeigt sich auch in den 90 Zimmern und Suiten des Emilu. Hier treffen mutige Farben auf einen gelungenen Mix aus Vintage und Designklassikern. Die Kolorierung der Suiten changiert von intensivem Korallrot einer Suite zu tiefem Blau einer anderen, das zum Abtauchen in die kraftvolle Farbigkeit verleitet. Und während das Erdgeschoss mit einem lässigen geschliffenen Estrich ausgestattet ist, demonstrieren die Zimmer mit einem geölten Nussbaum-Parkett wertige Wärme. Besonders wohnlich macht die Zimmer nicht zuletzt auch das gemeinsam mit Candela entwickelte Beleuchtungskonzept. Dabei sind die Designerlampen in Kombination mit eigens angefertigten Leuchten fein abgestimmt auf den Midcentury-Stil des Hotels – und die passenden Schalter und Steckdosen steuert Gira mit der Designlinie Gira E2 schwarz matt bei. Ein Gesamtpaket, das sich lohnt.

Farbe bekennen: Auch in den Gästezimmern geben starke Akzente den Ton an
Die Höhe: Sechs edle Suiten im sechsten Stock bieten Ausblicke und direkten Zugang zur Rooftop Lounge (Foto: Kai Knörzer)

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr