Ein Loft, unzählige Facetten

Ein Loft, unzählige Facetten

Es ist kein Wohnraum, sagen seine Schöpfer, sondern ein Cocktail. Das Hayloft in Kiew ist eine quirlige hochprozentige Mischung, die alles sein kann: experimentelle Küche, Kunstausstellung und Showroom, private Partylocation oder Bar – und vor allem ein Ort, an dem viele Freunde zusammenkommen können.

Architekt

Loft Büro

http://loftburo.com/

Fotograf

Andrey Avdeenko

http://avdeenko.com.ua/

Standort

Kiew, Ukraine

Jeder Bereich ein eigener Stil, jede Funktion perfekt inszeniert. (Foto: Andrey Avdeenko)

Gewerberuine mit großem Potenzial

In einer heruntergekommenen und unbewohnbaren Gewerberuine sahen die Architekten Oleg Volosovskyi und Elena Logvynets direkt die vielfältigen Möglichkeiten, auch ein sensationelles Loft zu erschaffen. Doch zuerst stand eine zweijährige Kernsanierung an: neues Dach, neue Fassade, neue Versorgungsleitungen und Außenbereiche und außerdem modernste, effiziente Haustechnik. Dann aber starteten der Innenausbau und die Gestaltung des Lofts. Bemerkenswert: Von Anfang an ging die Suche nach Antiquitäten und Kunstobjekten Hand in Hand mit der Innenarchitektur. Einige Objekte wurden zu charakteristischen Ikonen des Haylofts.

Geschicktes Wechselspiel an Materialität und Funktionalität. (Foto: Andrey Avdeenko)

Tradition trifft Zukunft

Den ironischen Auftakt des fast 200 m2 großen Lofts macht ein großes Wandbild neben der Eingangstür: die beiden sowjetischen Kosmonautenhunde Belka und Strelka bewachen den Zugang, eine rostige Metalltür in einer Wand aus schwarzer, handgefertigter Keramik. Im Inneren geht es in den enormen Wohnbereich mit einem teils zwei Stockwerke hohen Luftraum. Die Raumordnung wird durch eine mittig, teilweise an Stahlkabeln eingehängte Treppe bestimmt, die auf die obere Ebene mit Sitzempore und den privaten Schlafräumen führt. Das Erdgeschoss wird zum einen durch einen traditionellen Kamin bestimmt, dessen smaragdgrüne Kacheln an das Leben in Kiew im 17. und 18. Jahrhundert erinnern. Der zweite Ankerpunkt ist der unter der Empore eingestellte Küchenbereich, der auch im Handumdrehen zur Bar wird.

Flexibilität, spielt nicht nur bei Gestaltung eine übergeordnete Rolle, sondern auch bei der Funktion. (Foto: Andrey Avdeenko)

Bis ins Kleinste

So vielfältig die Funktionen des Lofts und so verschieden die Exponate der gezeigten und harmonisch integrierten Kunst aus unterschiedlichsten Richtungen und Epochen auch sein mögen – im Hayloft wird alles durch eine konsequente Liebe zum expressiven Detail und zur Hochwertigkeit verbunden. Von den von Oleg Volosovskyi selbst geschaffenen Deckenlampen aus massivem geblasenem Glas bis zu den riesigen historischen Doppeltüren zum Schlafbereich: alles wird lustvoll inszeniert. Auch die runde Aufputzinstallation aus der Gira Designline Studio AP kombiniert mit dem Gira Tastsensor 3 für KNX passen perfekt ins Bild. Hier sind sie Kunst – und ergänzen den Cocktail um einen weiteren Geschmack.

Stylish und stimmig: Aufputzsteckdosen Gira Studio AP werden zum Designdetail. (Foto: Andrey Avdeenko)

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr