2011 eröffnete der Online-Versender AmbienteDirect.com die 1.800 m2 große Ausstellungsfläche für Interior Design – nur ein Jahr später wurde das Areal auf 4.800 m2 erweitert. Über 150 namenhafte Design-Marken sind im DesignHaus vertreten: Von Leuchten über Polstermöbel, Betten, Regalsysteme bis hin zu Esstischen und Designtextilien findet sich auf den zwei Stockwerken alles, was das Herz des Designliebhabers höher schlagen lässt. Was gefällt, kann gleich mitgenommen werden. In puristischem Weiß gehalten, verhelfen die einzelnen Studios jeder Kollektion zu einem besonderen Auftritt. Ein Küchenstudio mit anschließendem Foodstore und eine Outdoor-Ausstellungsfläche auf der Panorama-Dachterrasse runden das Angebot ab.
Zu einem besonderen Shopping-Erlebnis wird der Besuch des DesignHaus durch den digitalen Shopping-Guide. Er führt via Smartphone oder auf bereitgestellten iPads durch die Ausstellung und liefert zu jedem Produkt ausführliche Informationen. Der Clou dabei: Über die Shopping-App kann der Besucher die Leuchten der Ausstellung selbst ein- und ausschalten. So lässt sich das Objekt der Begierde in aller Ruhe testen.
Möglich wird das Smart Shopping durch ein modernes KNX System. Als intelligente Steuerungszentrale hinter der Ausstellung agiert der Gira HomeServer. Hier laufen alle elektronischen Informationen zusammen. Auch das Warenwirtschaftssystem ist auf den Gira HomeServer aufgeschaltet: So kann jedes Designerstück über die App bequem nach Hause bestellt werden.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.