Experimentell elegant

Experimentell elegant

Wenn die Wand zur Decke wird: Schmale Bauteile mit elegantem Schwung, den man Beton sonst eher nicht zutraut, sind das visuell auffälligste am CUBE auf dem Fritz-Foerster-Platz in Dresden. Doch die wirkliche Revolution ist der Baustoff selbst. Es ist das weltweit erste Gebäude aus Carbonbeton, das hier entstanden ist.

Architektur (Konzept)

HENN

https://www.henn.com/en

Architektur (Generalplanung)

AIB Architekten Ingenieure

https://www.aib-bautzen.de

Architektur (Tragwerksplanung)

Assmann Beraten + Planen

https://www.assmann.info

Fotografie

Stefan Gröschel, Institut für Massivbau, TU Dresden

https://tu-dresden.de/bu/bauingenieurwesen/imb

Standort

Dresden, Deutschland

Beton neu denken

Das mit Abstand meistgenutzte Baumaterial der Welt hat ein Problem: Stahlbeton verbraucht bei seiner Herstellung in hohem Maße Energie und Ressourcen. Um nachhaltiger und klimafreundlicher zu bauen, sind Innovationen nötig. Umso bedeutender ist das Gebäude, das in Kooperation zwischen dem Institut für Massivbau der TU Dresden und dem Architekturbüro HENN entstand. Es besteht aus Carbonbeton. Im Gegensatz zum klassischen Bewehrungsmaterial Stahl korrodiert Carbon nicht, darum muss es mit weniger Beton umgeben werden. Nutzt man Carbonmatten oder -stäbe, kann mit signifikant weniger Beton ein bauphysikalisch besserer Baustoff hergestellt werden – Carbonbeton ist bis zu viermal leichter und vier- bis sechsmal zugfester. Und das bei einer potenziellen CO2-Reduktion von 50 Prozent.

Maren Kupke

Neben einem guten Entwurf, der Form und Funktion optimal verbindet, ist uns besonders die Nachhaltigkeit im Bauen wichtig. Mit der Verwendung von Carbonbeton erreichen wir Materialeffizienz, Raumersparnis, lange Lebensdauer und gleichzeitig große Gestaltungsfreiheit.

Architektin Marén Kupke

Architekten Ingenieure Bautzen

Das CUBE in Dresden ist das weltweit erste Gebäude aus Carbonbeton | Architektur
Cube mit Twist: Im Zentrum des Universitätscampus, vereint der CUBE Räume für innovative Forschung und wissenschaftlichen Austausch. (Foto: Stefan Gröschel)

Hightech auch in der Wand

Ein weiterer interessanter Vorteil von Carbon ist seine Leitfähigkeit. Dadurch können die Wände mit Hilfe einer leichten elektrischen Spannung sogar Wärme produzieren – oder ein Monitoring ihrer strukturellen Integrität ermöglichen. Im CUBE werden diese Anwendungen getestet. Doch dient das 243 m2 große Gebäude nicht nur als Versuchslabor und Experiment in einem, sondern auch als Veranstaltungsort. Für seine Alltagsnutzung ist es mit smarter Gebäudetechnik ausgestattet die auf einem Gira KNX-System mit dem Gira HomeServer als Herzstück basiert. Als Bedienelemente wurden  Gira G1 Multitouch-Displays verbaut die, ergänzt durch Schalter und Steckdosen der Designline Gira E2, die smarte Steuerung des CUBE ermöglichen. So verbindet das Projekt zeitgemäßen Wohnkomfort und revolutionäre Bautechnologie auf attraktive Weise.

Visuell auffällig: Schmale Bauteile mit elegantem Schwung, den man Beton sonst eher nicht zutraut. (Foto: Stefan Gröschel)

Hightech auch in der Wand

Ein weiterer interessanter Vorteil von Carbon ist seine Leitfähigkeit. Dadurch können die Wände mit Hilfe einer leichten elektrischen Spannung sogar Wärme produzieren – oder ein Monitoring ihrer strukturellen Integrität ermöglichen. Im CUBE werden diese Anwendungen getestet. Doch dient das 243 m2 große Gebäude nicht nur als Versuchslabor und Experiment in einem, sondern auch als Veranstaltungsort. Für seine Alltagsnutzung ist es mit smarter Gebäudetechnik ausgestattet die auf einem Gira KNX-System mit dem Gira HomeServer als Herzstück basiert. Als Bedienelemente wurden  Gira G1 Multitouch-Displays verbaut die, ergänzt durch Schalter und Steckdosen der Designline Gira E2, die smarte Steuerung des CUBE ermöglichen. So verbindet das Projekt zeitgemäßen Wohnkomfort und revolutionäre Bautechnologie auf attraktive Weise.

Meeting in der Zukunft: Das CUBE dient auch als Veranstaltungsort.
Meeting in der Zukunft: Das CUBE dient auch als Veranstaltungsort. (Foto: Stefan Gröschel)

Das Buch zum weltweit ersten Carbonbetonhaus

Mit vielen Fotos und Texten dokumentiert das Buch den Bau und die Gestalt des beeindruckenden Gebäudes in Dresden und stellt die Partner des Projekts vor. Es beleuchtet u.a. auch, was man als Betrachter des CUBE nicht sieht: die Geschichte und die Zukunft der Materialkombination Carbonbeton und das neue Denken beim Bauen im Zeichen von Klimaschutz und Ressourceneffizienz.

Jetzt bestellen.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr